高周波eGaN回路のレイアウトのヒント

一般に、eGaN FETは他のMOSFETと同様に扱われますが、比較的低い総ゲート電荷量(Qg)と小さなCRSS(帰還容量)により、より高性能な動作が可能であることを念頭に置いてください。一般的なガイドラインをいくつか紹介します。

  • ゲートを5Vで駆動し、最大ゲート電圧は5.5V未満に保ちます。この作業を容易にするために、いくつかのICが利用できます。
  • ゲートソース回路のインピーダンスを最小にします。ドレイン回路のパスが長くなっても、ゲートソースループをできるだけ小さくすることが望ましいです。
  • 低インピーダンスドライバを使用します。
  • eGaN FETの性能を回路内で最適化するために開発されたドライバICがあります。現在入手可能なeGaN FET最適化ICのリストについては、eGaNドライバとコントローラのページをご覧ください。

「Using Enhancement Mode GaN-on-Silicon Power FETs」アプリケーションノートに詳細が記載されています。また、インダクタンスを最小化するランドパッドレイアウトは、Product Selector Guide for eGaN FETs and ICsのページにあるすべてのEPCデータシートで確認することができます。「GaN Transistors for Efficient Power Conversion」の第3章では、このトピックスを詳しく解説しています。スイッチング時間と電圧オーバーシュートを最小化するレイアウト技術については、ホワイトペーパー「Impact of Parasitics on Performance」と「Optimizing PCB Layout」に記載されています。また、「How To GaN 05: Design Basics – Layout」にて、動画で確認することができます。


コンテンツはEPC(Efficient Power Conversion)のサポートフォーラムから提供されています。

新製品開発の最新情報については、EPCからのニュースや製品情報のメーリングリストに登録してください。



オリジナル・ソース(English)