この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのFPGA用構成PROMカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
FPGA用構成PROM(Programmable Read-Only Memory)は、FPGAの補助デバイスで、電源が切れている間、ユーザーが必要な構成パラメータを保存するために使用されます。使用されるメモリ技術はさまざまあり、電気的消去や再書き込みが可能なタイプもあるため、「読み出し専用メモリ」デバイスと呼ぶにはいささか時代錯誤です。
選択属性
DigiKeyプログラム可能:「検証済み」の製品については、DigiKeyは出荷前にユーザーのコンパイル済みコードまたは構成変数をフラッシュメモリに書き込みます。未検証製品については、ProgCent.Techs@digikey.comまでお問い合わせください。
プログラマブルタイプ: FPGAの論理と機能を定義する設定データを格納するための方法または技術を示します。
メモリサイズ: デバイスで使用可能なメモリサイズを示します。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
取り付けタイプ: デバイスの取り付け方法を示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
メーカー品番 | AT17LV256-10NU |
---|---|
DigiKey品番 | AT17LV256-10NU-ND |
メーカー | Microchip Technology |
商品概要 | IC EEPROM FPGA 256KB 8-SOIC |
データシート | こちらをクリック |
メーカー品番 | EPCQ16ASI8N |
---|---|
DigiKey品番 | 544-3440-ND |
メーカー | Intel |
商品概要 | IC CONFIG DEVICE 16MBIT 8SOIC |
データシート | こちらをクリック |
メーカー品番 | AT17F040-30CU |
---|---|
DigiKey品番 | AT17F040-30CU-ND |
メーカー | Microchip Technology |
商品概要 | IC FLASH CONFIG 4M 8LAP |
データシート | こちらをクリック |