Un transistor, también conocido como BJT (Transistor de unión bipolar), es un dispositivo semiconductor accionado por corriente que se puede usar para controlar el flujo de corriente eléctrica en el que una pequeña cantidad de corriente en el cable base controla una corriente mayor entre el colector y Emisor (en el caso de un tipo NPN). Se pueden utilizar para amplificar una señal débil, como un oscilador o como un interruptor

Al revisar los símbolos esquemáticos anteriores, debe tener en cuenta que para encender un transistor de tipo NPN deberá usar una corriente positiva en el cable base.
Para activar los transistores PNP, deberá usar corriente negativa o a nivel del suelo en el cable base.
Por lo general, el NPN debe tener la carga en el lado del colector, que se controla mediante una corriente positiva que fluye hacia la base, que luego conmuta el Emisor a tierra, lo que permite que la corriente fluya desde el Colector al Emisor se denomina fuente de la carga.
Para transistores de tipo PNP, el Emisor está en el lado positivo de la tensión de alimentación y la carga está en el lado del Recolector, pero lo está hundiendo a tierra a través de una corriente negativa que va a la base (listada como V-, Voltaje negativo o en tierra).
Para obtener más información sobre el funcionamiento de los transistores, consulte nuestro artículo Conceptos básicos sobre transistores.