트랜지스터 기초
BJT(양극성 접합 트랜지스터, Bipolar Junction Transistor)로도 알려진 트랜지스터는 전류의 흐름을 제어하는데 사용되는 전류로 구동되는 반도체 소자입니다. (NPN 타입의 경우)소량의 베이스 전류로 컬렉터와 이미터간의 더 큰 전류를 제어합니다. 발진기나 스위치처럼 미약한 신호를 증폭하는데 사용될 수도 있습니다.
위의 회로 기호들을 검토해보면, NPN형 트랜지스터를 턴온 시키기 위해서는 베이스에 순방향 전류를 흘려야 한다는 것을 알 수 있습니다.
PNP 트랜지스터를 턴온 시키기 위해서는 베이스에 역방향 전류를 흘리거나 접지 시켜야 합니다.
일반적으로 NPN(트랜지스터)는 컬렉터 측에 부하가 연결되며 베이스에 흐르는 순방향 전류로 제어합니다. 그리고 이미터를 접지 시켜 컬렉터에서 이미터로 전류가 흐를 수 있도록 합니다. 이를 부하를 소싱(sourcing)한다고 합니다.
PNP 타입 트랜지스터의 경우 이미터는 공급 전압의 양극 측에 그리고 부하를 컬렉터 측에 연결시키지만, 베이스에 음전류(V-로 표시, 음전압 또는 접지)를 흘려 접지로 싱크(sink)시킵니다. 트랜지스터 작동에 대한 자세한 내용은 다음 기사를 참고하시기 바랍니다: 트랜지스터 기본 사항
또한, PNP 트랜지스터를 활용한 야간등 또는 저조도 표시기를 제작하는 간단한 실험은 다음을 참고하시기 바랍니다: