データシートに記載されている推奨試験条件(1kHz、500mV)では、静電容量の測定値が低くなります。
顧客のMQAチームからのフィードバックによると、以下に示すとおり、静電容量値の測定時に、サンプルが仕様外であることが判明しました。
仕様:4.7µF ± 20% (3.76µF~5.64µF)
MQA測定結果:3.106402µF
Steven_14444 DigiKey Employee
静電容量測定のもう1つの工程が、すでに完了していることを確認しておきたいと思います。データシートには、GRM033C80E475ME05D について、あらかじめ熱処理を行う必要があると記載されています。
David_1528 Applications Engineer
なお、明確化のため補足しますと、@Steven_14444 さんが上記で指摘された前処理要件に加えて、試験電圧は0VDCのバイアスに、1kHzで0.5Vrmsを印加する条件です。0.5VDCにAC電圧を加えるという意味ではありません。試験時には、DCバイアス電圧を0Vに設定する必要があります。
これが試験電圧です → 0VDCのバイアス電圧、1kHzで0.5Vrms
Murataのウェブサイトにある GRM033C80E475ME05 の製品ページより:
わずかなDC電圧が印加された場合や、0.5Vrmsより大幅に大きい、または小さいAC電圧が印加された場合でも、静電容量は大幅に低下することに注目してください。これは、マイクロファラッド(µF)級の静電容量を持つ、このような0201(0603メートル法)サイズの極小セラミックコンデンサに見られる典型的な挙動です。