これらのTDK Epcos Ceralink SPコンデンサでは共通の測定の問題が発生します。この記事は正しい値を参照し、正しく測定するのに役立ちます。
これはよくある問題です。
測定する静電容量は、データシート3ページ上部の表のC0(初期容量)を参照する必要があります。

従って、測定すべき静電容量は、500Vと900Vの部品でそれぞれ6.5μF ± 20%、1.5μF ± 20%となります。
また、この構造の内部には2つのコンデンサがあり、両方を並列に接続して測定する必要があります。
これは上記データシートの4ページに示されています。


そのため、2つの内部コンデンサを並列に配置するには、上記の+端子ピンを相互に接続する必要があります。
最後に、コンデンサは工場の最終テストで残留分極を保持しており、逆極性で使用する場合は静電容量が約15%減少するため、表示された極性を守ることが重要です。
B58033I9505M001
B58033I5206M001
B58033I7106M001