この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのフルハーフブリッジ(Hブリッジ)ドライバカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
ブリッジドライバPMIC(Power Management Integrated Circuit、電源管理IC)ファミリのデバイスは、2個以上のパワートランジスタと、それらを外部デバイスの制御下でスイッチとして動作させるために必要な回路を内蔵しています。トランジスタは通常、ハーフブリッジとして知られる直列接続のペアで内部構成され、任意のペア間の接続部が2本の電源レールのいずれかに接続できるようになっています。一般的には、マイクロコントローラなどの制御装置から供給される低レベルの信号を、ステッピングモータやブラシレスモータなどのアクチュエータを動作させるのに必要な大電力の信号に変換するために使用されます。
選択属性
出力構成: デバイスの出力の回路パターンと、使用可能な出力数を示します。
用途: そのデバイスが使用される機器のタイプや環境を示しており、通常、意図された用途に対する一定の最低基準を確保できるよう、第三者機関によってテストされ、格付けされます。
インターフェース: デバイスがシステム内の他の構成部品と通信するために使用するインターフェースまたはプロトコルを示します。
負荷タイプ: デバイスがどのタイプの電流引き込みとインターフェースするよう設計されているかを示し、その結果、デバイスが受け入れることができる負荷パラメータを示します。
技術: どのタイプの部品であるかを示し、一般的な使用方法を決定するデバイスの主要な構造スタイルを定義します。
Rds On(標準): メーカーによるデバイスのオン状態抵抗の特性評価です。該当する試験条件については、データシートを参照してください。
電流 - 出力/チャンネル: 通常、これは各出力チャンネルが連続的に供給できる最大電流を示します。
電流 - ピーク出力: デバイスが接続された負荷に短時間供給できる最大電流で、メーカー定義の試験条件下で測定されます。
電圧 - 供給: 通常、この電圧範囲は、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲外の電圧は、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電圧 - 負荷: デバイスの出力段で制御可能な最大電圧を示します。デバイス内部の動作に必要な電圧とは異なる場合があります。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品が損傷する可能性があります。
特長: これらは、オートリスタートや内部発振器など、デバイスのさまざまな機能や特性です。
フォールト保護: デバイスに組み込まれている保護機能やデバイスが何らかの方法で保護されている動作上の異常を列挙します。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられるかを示します。
パッケージ/ケース: 電子部品の保護ケースで、取り扱いや取り付けを容易にし、デバイスを保護します。サプライヤのデバイスパッケージに最も近い業界標準と判断したものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
サプライヤデバイスパッケージ: メーカーが呼んでいる、メーカー独自のパッケージ名称です。通常、回路を設計する際には、この用語で判断するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | EPC23101ENGRT |
|---|---|
| DigiKey品番 | 917-EPC23101ENGRTTR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | EPC |
| 詳細な説明 | ハーフブリッジ ドライバ 汎用 窒化ガリウム(GaN)FET 14-QFN(3.5x5) |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | IFX9201SGAUMA1 |
|---|---|
| DigiKey品番 | IFX9201SGAUMA1TR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Infineon Technologies |
| 詳細な説明 | ハーフブリッジ(2) ドライバ DCモータ、汎用 パワーMOSFET PG-DSO-12-17 |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | L298HN |
|---|---|
| DigiKey品番 | 497-2940-5-ND |
| メーカー | STMicroelectronics |
| 詳細な説明 | ハーフブリッジ(4) ドライバ DCモータ、リレー、ソレノイド、 ステッピングモータ バイポーラ 15-Multiwatt |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | ISL55110IRZ-T7A |
|---|---|
| DigiKey品番 | ISL55110IRZ-T7ATR-ND - テープ&リール(TR) |
| メーカー | Renesas Electronics America Inc |
| 詳細な説明 | ハーフブリッジ(2) ドライバ デジタル画像 パワーMOSFET 16-QFN(4x4) |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
記事
High-Efficiency Gate Drivers Play Key Role in Solar Energy Harvesting