HDCP と HDMI® とは何ですか?そして特定の(トランシーバ)部品を購入するのにライセンスが必要なのはなぜですか?
Analog Devices の ADV7511WBSWZ-ND などの部品を購入するには、 HDCP ライセンスと HDMI ライセンスの両方が必要です。ADV7511WBSWZ-ND は他のパーツと同様に HDMI(High-Definition Multimedia Interface) と HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) に準拠しています。
まず、HDMI と HDCP について説明します。「HDMI テクノロジーは、ハイビジョンのオーディオ/ビデオ機器を接続するための国際標準規格です。」HDMI の利点は、複数のケーブルを1本のケーブルにまとめ、デジタルビデオとマルチチャンネルオーディオをコントロールデータと同じように扱うことです。HDMI はテレビをAVレシーバ、ディスクプレーヤ、ゲームシステム、セットトップボックスユニットに接続するための「標準規格」になりました。HDMI Adopter 企業のリストをここに示します。 https://www.hdmi.org/learningcenter/adopters_founders.aspx HDMI Adopterになるには、このサイトをご利用ください。https://www.hdmi.org/manufacturer/adopter_registration.aspx
HDCP は、オーディオ・ビデオデータの海賊版コピーを防止するセキュリティシステムです。HDCP 準拠デバイスはブルーレイプレーヤのような信号源からテレビに送るデータを暗号化します。データを視聴するには、ブルーレイプレーヤの送信機とテレビ受信機の両方がHDCP に準拠している必要があります。HDCP compliant企業のリストをここに示します。https://www.digital-cp.com/licensee-list HDCP compliant企業になるには、このサイトから始めてください。 https://www.digital-cp.com/licensing
HDMI はオーディオ・ビデオ機器を相互接続するインターフェース規格で、HDCP はデジタルデータの海賊行為を防止するセキュリティシステムです。ADV7511WBSWZ-ND などの多くの部品はHDMI と HDCP の両方の技術を使用しています。これらのパーツを購入するためには、設計者が両方の技術に準拠しているか、またはライセンスを持っている必要があります。