HDMI Cable degradation test

我用10ft, 30 ft, 50ft和100ft等不同长度的HDMI Cable测试区别,结果所有的信号no difference,这与我预想的不吻合:HDMI cable传输信号随着距离的增大而减弱甚至不工作。

请问,该如何设计才能测出预想的结果?
谢谢

你好 @David02 ,

這要看您測試的HDMI 電纜是有源還是無源的。如果您測試的結果與不同距離沒有差異,我認為您正在測試有源 HDMI 電纜。有源電纜已設置訊號增強器,使您無法測試距離的分別。

我在網絡上搜索到關於有源 HDMI和無源 HDMI 電纜的傳輸距離的分別:

有源 HDMI 與無源 HDMI 電纜
無源 HDMI 連接線是一種簡單的電纜組件,兩端各有一個 HDMI 連接器。 無源電纜的距離有限。 另一方面,有源電纜包括訊號增強器,可以使視訊和音訊傳輸更遠的距離。 有源電纜有時需要電源。

HDMI 電纜長度

無源電纜-對於無源 HDMI 電纜的最大長度有不同的看法。 對於 1080p 視頻,共識似乎約為 50 英尺,對於 4K 視頻,共識約為 25 英尺,但超過 50 英尺的距離是可以實現的。 一個好的實用方法是嘗試使用無源電纜,如果訊號強度有問題,請在接收器端添加串聯訊號增強器。

有源電纜 – 對於有源電纜,長度更為明確,因為訊號傳輸是在標榜距離上設計和測試的。

1 Like