Salve a tutti. Sto cercando di riparare un regolatore di tensione/corrente di un trapano brushless. A quanto ho visto dovrei sostituire un transistor che mi da cortocircuito, però non riesco a trovare da nessuna parte un componente uguale o con caratteristiche simili.
Allego foto del componente in questione e della lettura del tester:
Hi d.coscia.
It looks like this transistor is from Cmsemicon.
But they don’t have such a transistor now.
Ciao @d.coscia
Benvenuto su TechForum
Non sono riuscito a trovare quei transistor sul nostro sito né un’alternativa con lo stesso package e le stesse caratteristiche.
Hello @d.coscia
Welcome to the TechForum
I was not able to find those transistors on our site or an alternative with the same package and attributes
Ciao. Innanzitutto grazie per il tempo dedicatomi. Poi volevo chiederti se nel caso ce ne fosse uno con caratteristiche simili ma con package diverso, potrei provare ad adattarlo.