あなたは完璧なIDCコネクタを持っていますが、さあ、どのようなケーブルを使用しますか?ケーブルを選択するとき、あなたが検討する必要がある最大の要因はピッチです。2列のコネクタのケーブルは、ピッチが半分になっています。ケーブルのピッチが半分である理由は、このタイプのIDC コネクタは千鳥端子を持っていることです。
Digi-Keyの品番 1658526-4-ND (TE の品番 1658526-4)の例を示します。千鳥端子のパターンを見るのに最適な場所はストレインリリーフ部にあります:
以下は、一般的なピッチの簡単な比較表です:
コネクタのピッチ
ケーブルのピッチ
.079" (2.00mm)
.039" (1.00mm)
.098" (2.50mm)
.049" (1.25mm)
.100" (2.54mm)
.050" (1.27mm)
1列のコネクタを使用する場合は、同じピッチのケーブルを使用することができ、はるかに簡単です。列数に関係なく、正しいケーブルのピッチはコネクタメーカーのデータシートに記載されています。
IDCコネクタの他の参考になる記事を紹介します:
IDC (Insurance Displacement Contact) コネクタは、ケーブルの絶縁ジャケットを介して、コネクタと強制的に導通させることで動作します。ケーブルを剥がす必要がありません。
写真は、Molex 社からご提供いただきました。IDCコネクタには、大きく分けてリボンケーブル型とパンチダウンブロック型の2種類があります。リボンケーブル型 IDC は、すべてのワイヤを一度にコネクタに接続するように設計されているため、時間を節約することができます。リボンケーブル用には通常、すべての接続を同時に行うための
特殊な圧着ツール があります。そのため、先行投資が高くなってしまいます...
コネクタのピッチとリボンケーブルのピッチを見るときは、それらが同じではないことが多いことを理解する必要があります。2列コネクタの場合、リボンケーブルのピッチはコネクタの嵌合ピッチの半分になります。
例えば、IDCソケット HHKC10H-ND は10極2列コネクタです。このコネクタの嵌合ピッチは0.10インチ(2.54mm)で、行間隔は0.10インチ(2.54mm)です。このコネクタと嵌合するケーブルのピッチは0.050インチ(1.27mm)になります。これらの測定値は…
IDCリボンケーブルコネクタの場合、どのような圧着工具を使用するのが良いでしょうか?Digi-Keyでは、使用できるさまざまなプレスを在庫しています。1つのオプションは、Panavise社のプレスです。
品番 - 502PV-ND
[image]
このプレスを使用するには、IDC変換キットが必要です。
品番 - 506PV-ND
[image]
次に必要なのはベースプレートです。これは使用するコネクタのスタイルによって異なります。IDCソケットベースプレート - 510PV-ND
IDCカードエッジベースプレート - 511PV-N…
オリジナル・ソース(英語)