IntelのMAX ®10評価キットEK-10M08E144は、MAX10 FPGA技術を評価するためのエントリーレベルのボードです。このボードに電源を入れると、LED D1 から D5 が点滅することなく点灯するだけです。
しかし、そのユーザーガイドを見ると、多くのお客様は、このボードのLED D1~D5は点滅すると思います。このボードの設定に抜けがあるのでしょうか?
これは正常です。新品の状態では、FPP(Fast Passive Parallel)設定になっており、PFL(Parallel Flash Loader)がPFLに接続されたフラッシュからプログラムファイルを読み込んでFPGAを設定しようとする仕組みになっています。FPPを使用しない場合は、LEDを無視すればよいのですが、FPPを使用する場合は、FPP設定用のプログラムファイルをフラッシュデバイスにプログラムしてください。これは、独自の設定または工場テスト設定で行うことができます。