JAEのMX34014SFA用の090コンタクトについては、以下のプロダクトマネージャの回答を参照してください:
「JAEの下記レポートをご覧ください。」
「この部品は、異なるベンダーのパーツをまとめるという、ちょっと変わった手法をとっています。当社では、ソケットのハウジングに入る025コンタクトのみを製造しています。より大きな090コンタクトは、Sumitomo Electric Wiring Systems(住友電装)という別のベンダーから調達する必要があります。下記のコンタクトは、当社のコネクタで機能する090コンタクトです。」
住友電装の品番:
8240-0142
CHFUS 0.22に適合します。
8100-1470
AVSS 0.3、AVS 0.5、CFHUS 0.35、CHFUS 0.5に適合します。
8100-1472
AVS 0.5、AV 1.25、CHFS 0.75、CHFU 1.5に適合します。
8100-1471
AVSS 2.0、AVS 2.0、HFSS 2.0に適合します。
当社では住友電装の製品を取り扱っているため、これらのコンタクトの特別注文を行うことができます。特別注文のお見積りは通常3~5営業日で完了しますが、メーカーのリードタイムや最低発注量が適用される場合があります。