JSTのXH2.54コネクタ:このコネクタは電源や開発ボードなどによく使われているピンヘッダなので、お問い合わせを何件かいただくことがあります。
これらは実際にDigi-Keyで販売しているJSTのXHシリーズのコネクタです。ボードのBOM(部品表)には、JST XH2.54-2やJST XH2.54-3のような番号が記載されていますが、これは注文時に使用する実際の品番ではありません。例えば、私は-2と-3のサフィックスを使用していますが、これは単にヘッダの極の数を表すためのものです。
これらの数字、XH2.54-2またはXH2.54-3は、XH 2 極ヘッダまたはXH 3極ヘッダを示しています。これらのリストには、縦型と直角型のバージョンが表示され、錫または金のコンタクトを選択するオプションが示されます。嵌合コネクタをお探しの場合は、ページの下部にスクロールして「嵌合製品」をリストしたセクションに移動し、お客様のニーズに最も適したオプションを選択してください。
これは、2極ヘッダのオプション、部品455-2247-NDで、下にスクロールすると、これに対するインライン嵌合部品がXHP-2になります。圧着端子はインラインコネクタに含まれていませんので、必ずご注文に含めてください。使用するワイヤゲージのサイズに応じて適切な接点を選択する必要がある、部品XHP-2の圧着端子のリストを次に示します。また、インラインコネクタの一覧ページでは、下にスクロールして「関連製品」セクションに移動すると、圧着端子のオプションを見つけることができます。