品番RN73R2ATTD4701B25(2019-RN73R2ATTD4701B25TR-ND)など、KOA Speer Electronics, Inc.のチップ抵抗器RN73Rシリーズを見ると、2つの異なる定格電力が記載されていることにお気付きになるかもしれません。商品概要には1/8Wと記載され、詳細な説明および製品属性には1/4Wと記載されているため、多くの方が弊社のウェブサイトに誤りがあると思われます。しかし、データシートをご覧になると、品番例のRN73R2ATTD4701B25について、両方のワット数が記載されていることがわかります(下図参照)。
では、お客様が持っている部品のバージョンはどのようにしたら分かるのでしょうか?この問題の真相を解明するため、メーカーに問い合わせました。
答えは、両方の定格に対応しているということです。KOA Speer Electronicsはこの件について次のように述べています。
「低い方の定格が『標準』定格です。端子の温度が、データシートに記載されている定格端子温度以下に保たれている限り、高い方の定格で部品を使用することができます。
部品はまったく同じですが、より高い電力定格で部品を使用できるようにするため、基板に大きなパッドを使用したり、熱放散を促進する他の方法(端子温度を低く保つ)が必要になる場合があります。」