이 게시글에서는 낮은 드롭아웃(Low-Dropout, LDO) 레귤레이터를 선택하기 위한 몇 가지 기본 요구 사항을 검토할 것입니다. 고려해야 할 다양한 요인들이 있지만, 입력 전압과 출력 전압 사이에는 반드시 충분한 차이가 있어야 한다는 공통적인 문제가 있는 것으로 보입니다.
LDO는 기능이 단순하고 주변 부품이 최소한으로 필요하기 때문에 높은 전압을 사용 가능한 수준으로 낮춰야 하는 다양한 응용 제품에 적합한 옵션입니다.
어떤 LDO가 필요한 지를 결정하는 첫 번째 단계는 출력 전압을 결정하는 것입니다. 사용 가능한 출력 전압 옵션에는 다양한 범위가 있습니다.

이제 출력 전압을 결정했으니 출력에 필요한 전류를 선택할 수 있습니다. 소자는 필요한 전류량만 소모할 것이므로 필요한 것보다 약간 더 많은 전류를 출력할 수 있는 LDO를 사용하는 것이 어쩌면 LDO의 사용 수명을 연장할 수 있습니다. 필요한 출력 전류를 낮게 잡으면 소자는 동작을 멈추고 부하가 제거될 때까지 자가 보호 모드로 들어가거나 다른 제한된 상황이 될 수 있습니다.

LDO를 선택할 때 고려해야 할 한 가지는 입력 전압이 규격서에 따른 드롭아웃 전압 사양을 지키면서 출력 전압보다 높은 지 확인하는 것입니다. 사용하는 부품에 따라 상당히 다양한 드롭아웃 전압이 있습니다. Digi-Key에서는 0.1V에서 15V까지의 옵션을 취급하며, 대부분은 3V 이하의 범위에 있습니다.

다음은 입력 전압이 출력 전압보다 충분히 높은 전압인지 확인하는 데 필요한 값을 계산하는 공식입니다.
![]()
LDO의 대기 전류(quiescent current)는 LDO에 부하가 없을 때 전원에 인가되는 전류 소모량입니다. LDO가 배터리 응용 제품에 사용되었다면 대기 전류가 높을수록 배터리는 빨리 소모될 것입니다. LDO를 선택할 때 고려해야 할 다양한 요인이 있겠지만 (게시글에 소개 된) 이런 요인들은 여러분이 올바른 방향으로 나아갈 수 있는 좋은 출발점입니다.
영문 원본: LDO Regulator Selection