この投稿では、低ドロップアウト(LDO)レギュレータを選択するための基本的要件のいくつかについて説明します。考慮を必要とするさまざまな要因があります。入力電圧と出力電圧の間に適切な電位差を確保することが共通の課題であると思われます。
LDOは、高い電圧を使用可能なレベルまで下げる必要があるいろいろなアプリケーションに適したオプションです。機能がシンプルで、サポート部品が最小限であるためです。
https://www.digikey.jp/products/ja/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-linear/699
必要なLDOを決定する最初のステップは、出力電圧が何Vかを決定することです。利用可能な出力オプションには幅広い範囲があります。

さて、これで出力電圧を決定したので、出力に必要な電流を選択します。デバイスは必要な電流量しか引き出さないため、出力電流に余裕があるLDOを使用すると、LDOの寿命を延ばすことができます。必要な出力電流を過小評価すると、負荷が除去されるまで、デバイスがシャットダウンして自己保存モードに入るか別の制限された状況になる可能性があります。

LDOを選択する際、考慮すべきことの1つは、入力電圧が出力電圧よりも、データシート記載のドロップアウト電圧仕様以上に高いことを確認することです。使用する部品によって、ドロップアウト電圧にかなりの幅があります。Digi-Keyでは、0.1Vから15Vまでのオプションを備えています。これらの大部分は3V以下の範囲です。

これは、入力が出力より適切に高い電圧であることを確認するための計算式です。
![]()
LDOの静止電流は、LDOに負荷がないときに電源に流れる電流量です。LDOがバッテリアプリケーションで使用されている場合、電流が大きいほど、バッテリの消耗が早くなります。
LDOを選択する際に考慮すべき他のさまざまな要因があるとしても、これらは正しい方向に進むための良い出発点です。