LED를 디밍하는 두 가지 주요 방법은 펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation, PWM)와 아날로그 디밍입니다.
펄스 폭 변조를 사용하면 기본적으로 매우 빠른 속도로 LED를 켜고 끈다는 것입니다. 속도가 빠를 수록 LED는 더 밝을 것입니다. 아날로그 대신 PWM을 사용하면 두 가지 이점이 있습니다. 첫번째로 LED에는 여전히 정격 전압과 전류가 공급되므로 아날로그 디밍처럼 LED의 색이 변하지 않습니다. LED가 켜져 있는 전체 시간 동안 LED에 전압을 공급하는 것은 아니기 때문에 에너지를 절약할 수도 있습니다. PWM 회로의 단점은 PWM 파형을 생성할 컨트롤러 또는 회로가 필요하다는 것입니다.
아날로그 디밍을 사용하면 LED에 공급되는 전류를 조절하기 때문에 더 간단한 회로를 사용할 수 있습니다. 하지만 최대 밝기에 도달하기 위해 필요한 전류를 사용할 수 없기 때문에 LED의 색이 변할 수 있습니다. 또한 이 방법은 이 남는 전류가 조정기에서 빛 대신에 열로 전환되기 때문에 낭비적입니다.
영문 원본: Methods for Dimming an LED