ここでは、定電流および定電圧アプリケーションの一般的な使用に関する追加の注意事項をいくつか示します。
定電流ドライバを使用することにより、特に調光が行われる場合には、通常、LEDの寿命が長くなり、照明の一定性が向上します。 LEDは非線形デバイスであるため、照明の一定性がありません。 電圧が少し増加すると、電流が指数関数的に増加する可能性があり、適切に調整されていないと、LEDが損傷することがあります。
また、定電流回路では熱暴走の発生が少なく、長期間点灯しているLEDの信頼性が向上します。 熱暴走は、コンポーネントの内部または外部で生成された熱がバイアスを自己誘導し、順方向抵抗を減らし(電圧降下を下げ)、デバイスを流れる電流を増やすときに発生します。
定電圧ドライバは電圧レギュレーションされていますが、LEDの電圧降下自体は、LEDがオンになるか熱くなると変動する可能性があります。 定電流ドライバは真の直列回路で使用されるのが一般的ですが、いくつかの直並列の組み合わせ回路も使用されることがあります。 LEDが燃えたり、損傷したり、組み合わせている定電流回路のストリップから切断されたりすると、残りのLEDには定電流が大きくなりすぎる可能性があるため、それらのLEDが損傷する可能性があることに注意してください。
定電圧ドライバは、マルチカラーディスプレイや、抵抗器や電流制限デバイスが組み込まれた直並列の組み合わせLEDストリップで一般的です。 これらのタイプは通常、各LED内に定電流ドライバチップが組み込まれているため、定電圧ドライバも通常、使用可能なLEDの要件です。 定電圧ドライバは、ドライバの電流がLED電流の総電流と同じかそれ以上である限り、回路にLEDを追加または削除できるため、取り扱いが簡単です。
LED照明にはLEDドライバが推奨されますが、LED照明を「駆動」するために、このような産業用電源が一般的です。 これらは非常に厳しい電圧出力許容範囲を持っていますが、THD(全高調波歪み)やリップル仕様などのLED照明の特定の仕様を提供しない場合があります。 産業用電源は、ドライバと比較してLED照明に影響するTHDとリップルを持っている可能性がありますが、それらはデータシートで指定されていないため、不明です。 詳細については、Constant Voltage LED Driver vs AC/DC Power Supply(英語)を参照してください。