リニア可変差動トランス(LVDT)とリニア可変インダクタンストランスデューサ(LVIT)はどちらも、アナログ出力を備えていますが、線形位置センシングのアプリケーションでは異なる物理的原理を利用しています。あなたのアプリケーションにはどちらが適しているでしょうか?
LVDT
LVDTは1次トランスと2個の同一の2次トランスで構成されます。高透磁率磁性材料の可動円筒形状をコアとして用いることによって、トランスは直列に結合されています。コアの動きの特定の範囲で、差動接続された2次トランスの出力電圧はコアの動きに応じて直線的に変化します。
-
LVDTは、測定物本体 との機械的接触を必要としません。この非接触動作はLVDT位置センサが長寿命かつ高信頼性と同様に優れた再現性と分解能を備えており、摩耗せず、機械的過負荷の影響を受けないことを意味しています。
-
しかしながら、LVDTのストローク対長さの比は比較的小さく、数インチの位置を測定する場合はセンサを長くする必要があります。
LVIT
LVITセンサは、磁場が変化したときに異なる電流値を誘導するコイルインダクタ上で動作します。LVITは優れた再現性、高い分解能、良い直線性を備えています。構造的で非接触な動作により、大きな衝撃や振動のある環境に耐えることができます。その内部には、周囲温度補償のような電子回路を内蔵することもできます。
-
他の技術と比較すると、LVITの設置コストは他の技術よりも低くできます。
-
リLVIT技術の最大の制約は直流(DC)出力しかないことですが、LVDTは交流(AC)または直流(DC)のどちらでも設計できます。