定電力LEDドライバは、幅広い電流と電圧に対応しているため、用途に応じたサービスを提供できます。定電力LEDドライバの駆動源は定電流です。このドライバは、定電流回路では必要ない余分な回路設計をすることにより、ランプにおこるダメージの量を抑えています。また、多くのLEDドライバアプリケーションに幅広く対応することができます。
LEDの明るさは、LEDの順方向電流に基づいているため、 電流の大小によって明るさが変わります。 一般的に使用されているドライバソースは、定電流または定電圧ですが、LEDを照明に用いるには定電流源が必要です。
定電流ドライバのメカニズムは定電力LEDドライバと同じです。 違いは、定電流ドライバでの最大電力供給時には、1つの出力電流と1つの出力電圧しかないことです。
定電流ドライバは、定電流でさまざまな電圧の出力を必要とするLED用に作られており、定格が定められています。与えられたLEDの定格電力に対して、電流出力は1種類ですが、電圧出力は様々なものになります。
Mean Wellドライバの詳細については、以下の記事をご覧ください:What is the Constant Power Design of LED Driver?
これらのLEDドライバを当社のウェブサイトでご覧になりたい場合は、以下のリンクをクリックしてください:https://www.digikey.jp/short/p3f9d0rv