Diese Dienstleistungen helfen den Kunden, die Produkteinführungszeit (Time-To-Market - TTM) zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership - TCO) zu senken, indem sie die Zeit für Produktdesign, Montage und Entwicklung verkürzen und auf das Fachwissen und die Ressourcen der technischen und Produktvertriebsteams von Digi-Key zurückgreifen.
Digi-Key bietet die folgenden Value-Added & Custom Services an:
Digi-Rollen: Eine Mehrwert-Spule mit kundenspezifischen Mengen an endlosem Schnittband, die von der Spule eines größeren Herstellers durch Hinzufügen eines 18-Zoll-Vorspannbandes und eines Anhängers zu dem geschnittenen Band hergestellt und dann gemäß den Standards der Electronics Industries Alliance (EIA) auf eine Kunststoffspule aufgewickelt wird. Dies ist besonders hilfreich für Kunden, die einen Bestückungsautomaten zur Herstellung von Leiterplatten verwenden, aber nicht die Möglichkeit haben, eine Rolle in voller Fabrikgröße (Tape & Reel - TR) zu verarbeiten. Es gibt keine Mindestbestellmenge, ob Sie also ein Einzelteil oder tausend Stück benötigen; wir können die Digi-Rolle herstellen, die Sie benötigen!
Digi-Spulen: Ähnlich wie bei der geschnittenen Bandform, kundenspezifische Längen von Schrumpfschlauch, Anschlußdraht und mehradrigen Kabeln für einige ausgewählte Teile. Sie können sie in bestimmten Längenabstufungen bestellen, die in der Beschreibung des Bauteils genannt werden – ‘FEET’ für Teile, die mit der Einheit: Fuß verkauft werden, oder ‘METER’ für Teile, die als Meterware verkauft werden.
Konsolidierter Versand: Mehrere Bestellungen können zu mehreren größeren Kartons zusammengefaßt werden, wodurch die Versandkosten und das Volumen reduziert werden.
Zugeschnittene Steckverbinder: Wir sind in der Lage, viele Arten von männlichen und weiblichen Steckverbindern auf individuelle Positionslängen für jeden Kundenauftrag abzuschneiden. Einreihige und zweireihige Stiftleisten sind in vielen Polzahlen erhältlich, einschließlich Durchgangsloch-, rechtwinklige und Oberflächenmontage.
Trimmen von Widerständen: Präzisionswiderstandstrimmung auf .00001 Ohm Widerstandswert
Programmieren: Digi-Key bietet kundenspezifische Programmierdienste für eine Vielzahl von Mikrocontroller-, Oszillator-, EPROM-, EEPROM-, Flash-, PLD-, CPLD- und FPGA-Produkten verschiedener Hersteller, die nach Kundenspezifikationen programmiert werden. Neben der kundenspezifischen Programmierung sind auch IC-Etikettierung, Tintenpunktierung mit verschiedenen Farboptionen und kundenspezifische Rollen erhältlich. Ein Hinweis oben auf einer Produktdetailseite zeigt an, daß das Bauteil mit Digi-Key programmiert werden kann. Es werden laufend neue Verbesserungen und Optionen zur Geräteunterstützung hinzugefügt. Für weitere Informationen über die kundenspezifische Programmierung mit Digi-Key wenden Sie sich bitte an custom.orders@digikey.com oder 0800 180 01 25 +31 53 484 9584 eu.support@digikey.com +31 53 484 9583.
Flachbandkabel/Modulkabel-Baugruppe: Eine große Auswahl an kundenspezifischen, herstellerunabhängigen Kabelbaugruppen, zusätzlich zu den Standardkabelbaugruppen
Kundenspezifische Ventilatoren und Kabelbäume: Über 180 verschiedene kundenspezifische Lüfterkabel, basierend auf Kundenzeichnungen
Schrumpfschläuche: Auf Lager vorrätige Wärmeschrumpfteile, auf gewünschte Längen und Mengen zugeschnitten, in vielen Stilen und Farben erhältlich. Wir bieten Längen bis hinunter zu ½" und bis zu 3 Zoll Lieferdurchmesser, möglicherweise mehr.
Flexible Flachkabel und Baugruppen: Wir bieten die Möglichkeit, Stifte abzuschneiden, zu beschriften, abzuschließen und Steckverbinder anzubringen, um den Kundenwünschen gerecht zu werden. Die Mehrzahl der abgeschlossenen Kabel sind mit Kontakten und Gehäusen von TE Connectivity ausgestattet. Diese Kabel sind typischerweise in den Rastermaßen .050" und .100" erhältlich.
Akku: Akkupacks werden in verschiedenen Konfigurationen mit Schrumpfverpackung und verschiedenen Anschlußoptionen verschweißt
Benutzerdefinierte Boxen: Nach Maß gefertigte oder nach bestimmten Parametern modifizierte Boxen und Gehäuse, einschließlich Verbinder, Ausschnitte, DIN-Schiene, Bearbeitung, Metallprägung, Heißprägung, Siebdruck, Gravur und mehr. Bitte senden Sie Ihre detaillierte Anfrage an modenclosures@digikey.com oder 0800 180 01 25 +31 53 484 9584 eu.support@digikey.com +31 53 484 9583.
Vergewissern Sie sich, daß Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihren Firmennamen (oder Ihre Kundennummer) und die Zeichnung(en) mit der Original-Teilenummer der Anlage sowie die von Ihnen gewünschten Änderungen angeben.
DIN-Schienen: Auf Länge geschnittene DIN-Schienen-Produkte mit DIN-Schiene von American Electrical Inc. Erhältlich in geschlitzten und ungeschlitzten Hutschienenausführungen bieten wir auf den nächsten Zoll zugeschnittene Längen.
LED-Binning: Wenn Sie Ihre LED-Binning-Code-Anforderungen in Ihren Bestellhinweisen angeben oder unser technisches Team kontaktieren, können wir Ihnen die von Ihnen benötigten Binning-Anforderungen bereitstellen oder Ihnen mitteilen, welche Codes wir auf Lager haben.
Wir sind in der Lage, fast Alles, was wir führen, an Ihre Anforderungen anzupassen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an uns oder stellen Sie weitergehende Fragen hier auf unserem TechForum!
Häufig gestellte Fragen im TechForum:
Können alle zugeschnittenen Bandteile auf Digi-Reels aufgewickelt werden?
Im Allgemeinen, ja. In den meisten Fällen wird eine Digi-Reel-Verpackung auf unserer Website aufgeführt. Einige “geklebte” Teile, wie z.B. Kontakte, sind für Digi-Reels nicht erhältlich, weil es kein geschnittenes Klebeband aus Papier/Kunststoff zum Anbringen von Leitern oder Anhängern gibt. Wenn es sich um ein fragliches Teil handelt, wenden Sie sich an Digi-Key und wir können prüfen, ob wir den Wertschöpfungsprozeß für Sie durchführen können.
Können Digi-Reels auf statisch empfindlichen geschnittenen Bandstreifen hergestellt werden?
Ja.
Stammen alle bestellten Zuschnittband- oder Massenartikel von derselben Original-Herstellerrolle oder sind sie aus mehreren oder sortierten Chargen?
Vergewissern Sie sich, daß Sie in Ihren Angebots- oder Bestellnotizen einen “Endlosstreifen” angeben und anfordern, wenn ein Endlosbandstreifen erforderlich ist, d.h. wenn die Gruppe Value Add Ihre Schnittbandmenge nicht beschaffen kann.