Melexis사의 PTC04-DB-81106은 Melexis PTC-04 프로그래머의 도터 보드 입니다. PTC-04와 함께 다음 Melexis 부품에 대한 EOL(end of line) 프로그래밍을 지원합니다:
PTC04-DB-81106은 PTC-04에 장착해야 합니다. 이 모듈은 “표준 LIN”, “FastLIN 프로토콜” 그리고 "MLX Test interface"를 통한 프로그래밍을 지원합니다.

아래는 제조업체에서 제공한 추가 정보입니다;
- LIN - “병렬” 브로드캐스트 프로그래밍 가능
- FastLIN - 병렬 프로그래밍 불가능
- Test interface - 병렬 프로그래밍 불가능
Test interface와 FastLIN은 사이클 시간이 LIN보다 훨씬 빠릅니다.
Test interface - ~6s
LIN - ~94s
FastLIN - ~13s
또한, Test interface는 일반적으로 (적용 PCB 상에서)인-서킷 프로그래밍이 불가능하지만, LIN과 FastLIN은 가능합니다.
현실적으로 LIN을 사용한 “병렬” 브로드캐스트 프로그래밍의 경우 슬레이브 노드의 제한은 15개 정도가 괜찮을 것입니다. 그러나 프로그래밍 과정 중 상태 점검은 IC별로 개별적으로 해야만 하기 때문에 15개의 노드를 완전히 동시에 하나처럼 연결할 수는 없습니다. 적절한 “병렬” 브로드캐스트 프로그래밍을 위해 프로그래밍 시퀀스 동안 노드들의 주소는 자동으로 설정될 필요가 있으나 응용 회로가 이를 지원하지 않을 수도 있으므로 이 점 또한 고려되어야 합니다.
영문 원본: Melexis PTC-04 programmer