Microchip PIC 系列包含了大量的微控制器。2016年,當 Microchip 收購了 Atmel,產品名單就擴大了。 今天,流行的 AVR 設備,如 ATmega 和 ATtiny 被納入 MPLAB。
這可能會導致一些混亂,因為還未有明確顯示哪些設備是由哪個程式設計師支援的。例如,Microchip 提供低成本的 MPLAB SNAP 除錯器,如圖所示。所以需要知道哪些設備是支援的,哪些是不支援的是重要的。
為了回答這個問題,Microchip 提供了一個 Device Support 矩陣。 尋找資訊的最佳位置是在 C: Drive 的MPLAB 資料夾,如下圖所示。你也可以在這裡找到資訊。 但是,該連結將來可能會更改或過時。
在撰寫本文時,設備支援文件長達 74 頁。 這裡有一個例子,展示了在經典 Arduino 產品上有特色的支持流行的 ATmega328p 的工具。
請注意,Microchip 的 SNAP 除錯器不適用於基於先前 Atmel AVR 設備的 UPDI/ PDI 和 TPI,除非移除R48 下拉電阻,並在 TVDD(J4-2)到 TPGD/DAT(J4-4)之間安裝 1k 至 10k 上拉電阻。
參考有關該主題的工程技術說明 ETN #36。