在繼電器線圈兩端並聯一個返馳式二極體是常見的做法。事實上,製造商通常會將二極體整合到繼電器插座中,有時甚至直接整合到繼電器封裝內。這種近乎普遍的做法證明了該方案的實用性和可靠性。儘管如此,返馳式二極體並非理想的解決方案。在繼電器的開路速度方面,我們還有進步的空間。
本文探討了返馳式二極體的局限性,並提出了一種採用主動箝位 MOSFET 的快速感應放電電路。此電路通過快速耗散電感器的磁場,進而提高物理接點的移動速度,實現繼電器更快的斷開。這有望透過減少繼電器接點斷開時產生的電弧,提高工業控制系統的使用壽命和性能。
本文著重於使用分立元件的理論和實踐學習,但也有整合解決方案可供選擇。例如,ADI(Maxim)的 MAX14912 工業級速度開關就是這篇文章的靈感來源。隨著這些元件的普及,我們或許可以預見,未來可程式邏輯控制器 (PLC) 製造商將不再建議使用常見的返馳式二極體。
在深入探討之前,我建議您先閱讀以下列出的輔助文章,以了解必要的背景知識。這些文章介紹了繼電器開合的原理以及與電感式L/R時間常數的關係等基本資訊。
回顧
在前幾篇文章中,我們探討了機電繼電器開合時的時間延遲特性。如前文所述,繼電器的動作主要取決於線圈電感相關的時間常數。要啟動繼電器,必須先建立磁場;同樣,要斷開繼電器,必須先消除磁場。其響應由下列方程式控制:
\tau = \dfrac{L}{R}
其中 L 為線圈的電感,R 包括線圈的固有電阻以及外部電阻。
繼電器的 L/R 時間常數隱含著電壓依賴性。請注意:
-
V_{Applied} = V_{Relay} + (I_{Relay} \ x\ R_{External})
-
V_{Flyback} \approx I_{Relay} \ x \ R_{External}
例如,考慮一個設計用於 24VDC 系統的繼電器,其線圈阻值為 500ohm。假設電路為 L/2R 系統,則電路將包含一個 500ohm 的外部電阻,並且需要 48VDC 的電源。這額外的 500ohm 外部電阻大約會使磁場擴展速度翻倍,從而顯著提高繼電器的閉合速度。
繼電器停止活動的情況也類似。這裡,與返馳式二極體串聯的額外電阻會導致磁場更快衰減,從而相應地提高繼電器的斷開速度。
值得注意的是,前幾篇文章的結尾令人失望。對於所選的工業繼電器,電感時間常數與理論相符。然而,觸點的實際移動速度並沒有改變。飛行時間(SPDT 觸點改變狀態所需的時間)和回彈時間基本上保持不變。但是,本文所述的實驗情況有所不同。我們使用 MOSFET 主動箝位電路,實現了繼電器磁場的快速放電以及接點速度的提升。
主動 MOSFET 箝位電路
測試電路如圖 1 所示,對應的原理圖如圖 2 所示。乍一看,該電路似乎設計得過於複雜。畢竟,完全可以使用一個低側 MOSFET,並將繼電器連接到其汲極來啟動繼電器。話雖如此,讓我們來分析一下該電路:
-
Arduino Nano Every 透過光耦合連接到驅動電路,這提供了一定的安全性。尤其是在試驗電路板上搭建具有高壓尖峰的電路時,這一點十分重要。光隔離也隔離了接地線,從而將 Arduino 和驅動 PC 與實驗電路隔離。
-
電晶體 Q1 和 Q2 用作電平轉換器。它們將以地為參考的命令訊號轉換為高於 24VDC 電源軌的電壓。這是必要的,因為高側 MOSFET 的閘極必須驅動到比 24VDC 電源軌高約 10VDC 的電壓。
-
電荷泵透過電晶體 Q2 為 MOSFET 的閘極提供電壓。
-
繼電器本身由 MOSFET Q3 驅動。
-
右側的電路可讓我們監控繼電器的常開 (N.O.) 和常閉 (N.C.) 接點。
我們剛才描述的這個系統並不特別。雖然結構複雜,但從 Arduino 到繼電器線圈,A、B、C、D 的啟動過程是完全一致的。當我們注意到系統中沒有返馳式二極體時,其目的就顯而易見了。這並非錯誤,因為二極體並非必要。
技術提示:許多 MOSFET 都包含一個本體二極體,其電流處理能力與 MOSFET 主動通道相當。對於 N 通道 MOSFET,此二極體向上,陽極連接到源極,陰極連接到 MOSFET 汲極。
你可能會認為返馳式二極體是不必要的,因為 MOSFET 的本體二極體已經實現了反激功能。但事實並非如此,因為極性接反了。實際上,在這個系統中,MOSFET 的本體二極體始終處於非正向偏壓狀態。
你可能熟悉繼電器的低側驅動器。當繼電器斷開時,我們預期會看到一個正向電壓尖峰。但對於高側驅動器來說並非如此。相反,當從 MOSFET 的源極到地測量時,我們看到的反激電壓是一個負向尖峰。理解這個負向尖峰對於理解 MOSFET 箝位電路的工作原理十分重要。
假設 Q2 剛剛被關斷。從電路分析的角度來看,R8 左側的所有元件都被移除。繼電器線圈中仍有能量,MOSFET 源極的電壓相對於地迅速變成負值。這種情況會持續到由二極體 D3 和 D6 組成的箝位電路導通為止。當穩壓二極體 D6 導通時,MOSFET 的閘極電壓接近 100VDC。
此時,MOSFET 的閘極停止移動。當 V_{DS} 再次變成正值時,MOSFET 開始導通。實際上,我們剛剛形成了一個反饋迴路,該迴路維持 V_{DS} 的電壓恆定。在本例中,MOSFET 兩端的電壓近似等於穩壓二極體的電壓。
透過上述分析,我們可以看出,續流二極體以及任何用於減少 L/R 時間常數的電阻都不再必要。 MOSFET 本身就承擔了這三個元件的功能。它同時充當繼電器驅動器、可變電阻器和返馳式二極管,用於箝位繼電器的返馳電壓。
請注意,此電路旨在改善繼電器的斷開速度,而對提高繼電器的接通速度並無影響,因為接通速度完全取決於繼電器固有的 L/R 時間常數。
結果
圖 3 所示結果採用與前幾篇文章中介紹的相同基本設定。圖中包含三個子圖:
-
上圖:橘色曲線(通道 1)為在 MOSFET Q2 源極測得的繼電器啟動電壓。藍色曲線(通道 2)為在分流電阻 R10 兩端測得的繼電器電流。
-
中圖:藍色曲線(通道 2)為在繼電器常閉觸點上測得的電壓。此時,該常閉觸點正在恢復閉合狀態。
-
下圖:藍色曲線(通道 2)為在繼電器常開觸點上測得的電壓。此時,繼電器處於斷電狀態。常開觸點正在恢復斷開狀態。
根據圖 3 的數據,我們觀察到:
-
在 2ms 時,常開觸點跳動時,首次觀察到銜鐵運動。
-
在 1.9ms 到 2.8ms 之間存在 0.9ms 的「飛行時間」。在此「飛行時間」內,常開觸點和常閉觸點均未連接到電路。
-
常閉觸點首次接觸發生在 2.8ms。
-
觸點從 2.8ms 開始跳動,持續 7.2ms,直至 10ms。
這些是之前所有實驗中記錄的最佳結果。首次觀察到的運動時間為 1.9ms,飛行時間為 0.9ms,表現非常出色。然而,跳動時間顯著增加,幾乎是先前測試中觀察到時間的兩倍。
雖然繼電器穩定時間的增加通常不理想,但這仍然是一個好結果。它真實地表明觸點的運動速度有所提高。如前文所提到的籃球比喻,動能較大的球會彈跳得更高,持續時間也更長。在這個例子中,觸點的情況似乎也是如此。
結果解讀
如本系列文章多次所述,線圈的 L/R 時間常數是繼電器啟動和斷開時間的主要影響因素。為了更好地理解 MOSFET 主動箝位電路的工作原理,我們用一個 30H 的 Hammond 電感器取代了繼電器。結果如圖 4 所示。
技術提示:如圖 4 所示,電壓波形會出現振鈴現象。這是包含電感和電容元件的電路的典型特徵。無功元件包括繼電器線圈的電感、固有的線間電容以及 C1/R11 緩衝電路中儲存的能量。
橘色(通道 1)曲線顯示了箝位動作。我們可以看到 MOSFET 的源極-地電壓被保持在約 78VDC。加上 24VDC 電源軌後,MOSFET 的 V_{GS} 電壓約為 100VDC。電感電流顯示在藍色(通道 2)曲線中。
這條曲線與我們直覺上的預期不符。它並不遵循 RC 或 RL 電路的指數曲線。原因是該電路中的電阻並非恆定。相反,我們看到電阻隨時間增加。當我們考慮時間常數方程式時,我們發現,在主動箝位的情況下,時間常數 \tau 的減小速度比電阻固定時更快:
\tau = \dfrac{L}{R_{increasing}}
因此,繼電器磁場中的能量會傳遞給 MOSFET 並以熱量的形式耗散。圖 4 中計算出的電阻值代表 MOSFET 在每個時刻的有效 V_{DS} 電阻。例如,紅線對應的計算公式為:
R_{MOSFET} = \dfrac{V_{DS}}{I} = \dfrac{24 - (-78)}{0.035} = 2.9\ k\Omega
再次強調,增加電阻有助於縮短時間常數。然而,這必須與繼電器驅動器的設計最大電壓相平衡。在圖 2 原理圖中,承受最大應力的元件是 Q2 PNP 電晶體。此電晶體的 V_{CE} 電壓接近 115VDC,已接近其 150VDC 的設計最大電壓。
結論
本文介紹的電路並非最優電路,而是由易於取得的元件快速組裝而成。我相信它已達到預期目的,並為您建造自己的電路提供了一個起點。您可以以此為基礎繼續進行實驗。首先需要改進的電路元件是電荷泵。更大的電流加上更強大的電平轉換器,可以為 MOSFET 提供更低的驅動阻抗。
如本文開頭所述,市面上有一些驅動 IC 以精巧的封裝實現了此功能。這些 IC 也包含本文未涉及的限流電路和 MOSFET 發熱檢測電路。例如,MAX14912 就以小巧的 56-QFN 封裝提供了八個這樣的驅動器。此元件設計用於許多工業控制系統常用的 24VDC 電源。
歡迎在下面留言,分享您的評論和意見。