nRF9160 Feather IoT開発ボードをセルラーネットワークで起動させる方法

nRF9160 Feather IoT開発ボードは、セルラーネットワークを使用するIoTアプリケーションの開発に使用できる強力でコンパクトなデバイスです。以下に、ボードを起動して、セルラーネットワークに接続するために必要な手順を示します。

  1. ハードウェアの組み立て - まず、ハードウェアを組み立てる必要があります。アンテナを基板に接続し、SIMカードをスロットに挿入し、その他必要な周辺機器を接続します。

  2. 必要なソフトウェアのインストール - 次に、ボードと通信するために必要なソフトウェアをインストールする必要があります。これには、Nordic Semiconductor nRF Connect for Desktopソフトウェアと必要なデバイスドライバが含まれます。また、詳細については、Jared Wolffのサイトを参照してください。

  3. SIMの挿入とボードの設定 - 有効でアクティベートされたSIMカードをボードのSIMスロットに挿入します。SIMカードはNBIoTまたはCat-Mネットワーク技術に対応している必要があります。SIMとソフトウェアをインストールしたら、ボードを設定する必要があります。これにはAPN、ユーザー名、パスワードなど、セルラーネットワークの設定が含まれます。Soracom IoT接続オプションです。

  4. 接続のテスト - ボードを設定した後、接続をテストすることができます。これは、nRF Connect for Desktopソフトウェアを使用して、ボードにATコマンドを送信することで行うことができます。

  5. アプリケーションの展開と監視 - ボードがセルラーネットワークに接続されたので、IoTアプリケーションの開発を始めることができます。Jared WolffによるnRF9160 Featherボードに関するこのシンプルなガイドは、始めるのに最適なサイトです。ソフトウェア開発キット、コード、サンプルには、Windows、MacOS、LinuxなどのさまざまなOSへのリンクがあります。

  6. アプリケーションの展開と監視 - 最後に、アプリケーションの開発が完了したら、ボードに展開し、正しく機能していることを確認するために監視することができます。これは、nRF Connect for Desktopソフトウェアや、必要な他のモニタリングツールを使用して行うことができます。

セルラーネットワークでnRF9160 Feather IoT開発ボードを立ち上げるのは、これらのステップで完了する簡単なプロセスです。このパワフルでコンパクトなデバイスを使えば、セルラーネットワークを使用するIoTアプリケーションを簡単に開発・展開することができます。




オリジナル・ソース(English)