メカニカルリレーのデータシートに記載されている故障率P水準について教えてください

質問:

メカニカルリレーのデータシートに記載されている故障率P水準について教えてください。

Block

回答:

P水準(参考値)は、微小負荷開閉において、1千万回に1回、故障が発生する可能性を表しています。(JIS C5003)

Block

解説:

微小負荷を開閉する場合、接点の接触抵抗が問題とされることがあります。 偶発的に高い接触抵抗値が生じても、次の動作で回復したりします。また、接点被膜の生成などにより接触抵抗値が上昇する場合もあります。
接触抵抗値について、その値を故障とするかどうかは、使用回路に問題が生じるかどうかで判断します。
このため、リレーの接触抵抗の故障の基準は初期値のみ規定し、最小適用負荷はひとつの目安としてP水準(参考値)などで故障率を表現しています。

故障率とは、個別に規定する試験の種類および負荷でリレーを連続開閉した時の単位時間(動作回数)内に故障をおこす割合です。
この値は、開閉ひん度、雰囲気、期待する信頼性水準によって変化することがあります。
(実使用上は、実使用条件にて実機確認を必ず実施してください。)

image

Block

ワンポイントアドバイス

微小負荷レベルでのご使用の場合、接点材質、接触方式により信頼性が異なりますので、接触信頼性を重視したシグナル(通信用)リレーをご検討ください。

Block

DigiKeyのウェブサイトでこの製品ラインをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
リレー | DigiKey Electronics


この「よくある質問」はOmronから提供されています。




オリジナルのFAQをご覧になるには、以下のリンクをクリックしてください。
https://components.omron.com/jp-ja/faq/relays/FAQE10032




オリジナル・ソース(English)