Plataforma FPGA de Lattice ICE40 UltraPlus (Demo sencillo)

La plataforma Lattice ICE40 UltraPlus Breakout Board es una excelente herramienta de desarrollo para muchas aplicaciones que requieran un bajo consumo de energía con un FPGA ICE40UP5K de 1.2V operación interna

image

La plataforma Lattice ICE40 UltraPlus Breakout Board tiene las siguientes características,

ICE40 UltraPlus (iCE40UP5K-SG48) device in a 48-PIN QFN package.
— Example of a board using this 0.5mm pitch QFN package.
— High-current RGB LED output
— iCE40 UltraPlus Current Measurements
— Standard USB cable for device programming.
— RoHS-compliant packaging and process

La plataforma Lattice ICE40 UltraPlus Breakout Board permite la programación directa al iCE40 UltraPlus o via SPI Flash:

SPI Flash Programming J6 shunt pins 1-3 and 2-4 (Default shunted)
— U5 Micron Technology Inc. part number N25Q032A13ESC40F
iCE40 UltraPlus Configuration or Programming J6 shunt pins 1-2 and 3-4
— U1 iCE40UP5K – SG48
CRESETB can be asserted by pushing SW1
— Can be probed with J11
Done LED D2
— Can be probed with J28 (Default shunted)

El diagrama de bloque del [Lattice ICE40 UltraPlus Breakout Board se muestra a continuación ,

En el primer demo de esta plataforma se describe como implementar un simple verilog HDL para interconectar los interruptores directamente al RGB led de la plataforma. Hay tres formas típicas de hacer esto, una de ellas es via la avenida de Lattice Development, otra es via el open source Project IceStorm o via el mecanismo APIO el cual se ha cubierto muchas veces en el pasado.

Aquí vamos a cubrir el Projecto IceStorm y el mecanismo APIO. Este demo se desarolla en una computadora de Linux que se conecta con el cable que trae el kit via el USB cable a la plataforma Lattice ICE40 UltraPlus Breakout Board. Para el Projecto IceStorm el proceso de instalación es como sigue,

sudo apt install yosys nextpnr-ice40 fpga-icestorm

El código verilog HDL relevante a este demo es leds.v,

module top(input [3:0] SW, output LED_R, output LED_G, output LED_B);

  assign LED_R = SW[0];
  assign LED_G = SW[1];
  assign LED_B = SW[2];

endmodule

Este módulo directamente conecta tres interruptores en la plataforma a cada LED rojo, LED verde, LED azul, como este RGB LED puede producir una gamma de colores basada en la combinación de estos 3 niveles lógicos para un total de 8 combinaciones, Para este ejemplo, solo tres colores con probados en el video que se muestra luego. (Señales PWM RGB combinadas pueden producir una gamma amplia de colores, pero este método no se usa en este demo.)

Otros archivos se necesitan para la creación de este sencillo demo. El archivo del projecto se llama leds.json en formato JSON,

leds.json (301.9 KB)

Un archivo llamdo io.pcf define los PINS usados en este projecto de la plataforma Lattice ICE40 UltraPlus Breakout Board

io.pcf (402 Bytes)

# For the iCE40 UltraPlus (iCE40UP5K-QFN) Breakout Board

set_io LED_R 41
set_io LED_G 40
set_io LED_B 39
set_io SW[0] 23
set_io SW[1] 25
set_io SW[2] 34
set_io SW[3] 43
set_io clk 35

# bank 0
set_io IOT_39A 26
set_io IOT_38B 27
set_io IOT_42B 31
set_io IOT_43A 32
set_io IOT_45A_G1 37
set_io IOT_51A 42
set_io IOT_50B 38

#spi
set_io SPI_SS 16
set_io SPI_SCK 15
set_io SPI_MOSI 17
set_io SPI_MISO 14

No todos estos PINS seran usados en este demo, solamente los relevantes son LED_R, LED_G, LED_B, SW[0], SW[1], SW[2]. Los otros PINS son para el bank0 y la interfaz SPI. Este archivo se puede modificar para modificar los nombres o incluir mas definiciones como sea necesario.

El primer paso es crear un directorio del projecto con los siguientes archivos.

digikey_coffee_cup@switch: ls
 
leds.v 
leds.json  
io.pcf

El proceso comienza usando yosys como se muestra aqui,

digikey_coffee_cup@switch: yosys -p synth_ice40 "-top top -json leds.json" leds.v

esto produce los siguientes mensajes en el terminal de Linux,

[00000.000037]  /----------------------------------------------------------------------------\
[00000.000043]  |                                                                            |
[00000.000048]  |  yosys -- Yosys Open SYnthesis Suite                                       |
[00000.000052]  |                                                                            |
[00000.000056]  |  Copyright (C) 2012 - 2020  Claire Xenia Wolf <claire@yosyshq.com>         |
[00000.000059]  |                                                                            |
[00000.000063]  |  Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any  |
[00000.000067]  |  purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above    |
[00000.000071]  |  copyright notice and this permission notice appear in all copies.         |
[00000.000074]  |                                                                            |
[00000.000078]  |  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES  |
[00000.000081]  |  WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF          |
[00000.000110]  |  MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR   |
[00000.000117]  |  ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES    |
[00000.000121]  |  WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN     |
[00000.000127]  |  ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF   |
[00000.000140]  |  OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.            |
[00000.000146]  |                                                                            |
[00000.000152]  \----------------------------------------------------------------------------/
[00000.000156] 
[00000.000164]  Yosys 0.33 (git sha1 2584903a060)
[00000.000170] 
[00000.001164] 
[00000.001173] -- Parsing `leds.v' using frontend ` -vlog2k' --
[00000.001269] 
[00000.001279] 1. Executing Verilog-2005 frontend: leds.v
[00000.001284] Parsing Verilog input from `leds.v' to AST representation.
[00000.001408] Storing AST representation for module `$abstract\top'.
[00000.001428] Successfully finished Verilog frontend.
[00000.001444] 
[00000.001451] -- Running command `synth_ice40' --
[00000.001460] 
[00000.001465] 2. Executing SYNTH_ICE40 pass.
[00000.001497] 
[00000.001501] 2.1. Executing Verilog-2005 frontend: /usr/bin/../share/yosys/ice40/cells_sim.v
[00000.001506] Parsing Verilog input from `/usr/bin/../share/yosys/ice40/cells_sim.v' to AST representation.
[00000.013292] Generating RTLIL representation for module `\SB_IO'.
[00000.013424] Generating RTLIL representation for module `\SB_GB_IO'.
[00000.013586] Generating RTLIL representation for module `\SB_GB'.
[00000.013613] Generating RTLIL representation for module `\SB_LUT4'.
[00000.013963] Generating RTLIL representation for module `\SB_CARRY'.
[00000.014145] Generating RTLIL representation for module `\SB_DFF'.
[00000.014329] Generating RTLIL representation for module `\SB_DFFE'.
[00000.014576] Generating RTLIL representation for module `\SB_DFFSR'.
[00000.014914] Generating RTLIL representation for module `\SB_DFFR'.
[00000.015245] Generating RTLIL representation for module `\SB_DFFSS'.

......
etc etc etc
......


 Executing Verilog-2005 frontend: /usr/bin/../share/yosys/ice40/cells_map.v
[00000.455808] Parsing Verilog input from `/usr/bin/../share/yosys/ice40/cells_map.v' to AST representation.
[00000.456112] Generating RTLIL representation for module `\$lut'.
[00000.456328] Successfully finished Verilog frontend.
[00000.456341] 
[00000.456344] 2.44.2. Continuing TECHMAP pass.
[00000.456365] No more expansions possible.
[00000.456387] <suppressed ~3 debug messages>
[00000.459356] 
[00000.459365] 2.45. Executing AUTONAME pass.
[00000.459978] 
[00000.459982] 2.46. Executing HIERARCHY pass (managing design hierarchy).
[00000.459989] 
[00000.459993] 2.46.1. Analyzing design hierarchy..
[00000.459996] Top module:  \top
[00000.460003] 
[00000.460007] 2.46.2. Analyzing design hierarchy..
[00000.460010] Top module:  \top
[00000.460016] Removed 0 unused modules.
[00000.460886] 
[00000.460891] 2.47. Printing statistics.
[00000.460898] 
[00000.460902] === top ===
[00000.460903] 
[00000.460907]    Number of wires:                  4
[00000.460910]    Number of wire bits:              7
[00000.460913]    Number of public wires:           4
[00000.460918]    Number of public wire bits:       7
[00000.460920]    Number of memories:               0
[00000.460924]    Number of memory bits:            0
[00000.460927]    Number of processes:              0
[00000.460930]    Number of cells:                  0
[00000.460940] 
[00000.461566] 2.48. Executing CHECK pass (checking for obvious problems).
[00000.461573] Checking module top...
[00000.461584] Found and reported 0 problems.
[00000.462700] 
[00000.462704] -- Writing to `p top -json leds.json' using backend `json' --
[00000.462865] 
[00000.462870] 3. Executing JSON backend.

End of script. Logfile hash: 0c9178c87b, CPU: user 0.46s system 0.01s, MEM: 19.25 MB peak
Yosys 0.33 (git sha1 2584903a060)
Time spent: 74% 13x read_verilog (0 sec), 7% 1x synth_ice40 (0 sec), ...

Para continuar el proceso de desarrollar el projecto se emite el siguiente comando,

digikey_coffee_cup@switch: nextpnr-ice40 --up5k --json leds.json --pcf io.pcf --asc leds.asc

entonces una vez terminado, el terminal de Linux muestra lo siguiente,

...
etc.
... 
Info: [ 79233,  79271) | 
Info: [ 79271,  79309) | 
Info: [ 79309,  79347) | 
Info: [ 79347,  79385) | 
Info: [ 79385,  79423) | 
Info: [ 79423,  79461) |* 
13 warnings, 0 errors

Info: Program finished normally.

Para terminar el proceso necesario procede a crear el archivo .bin como sigue,

digikey_coffee_cup@switch: icepack leds.asc leds.bin

El FPGA se puede programar al SRAM como sigue,

digikey_coffee_cup@switch:  iceprog -S leds.bin

o la memoria Flash

digikey_coffee_cup@switch:  iceprog leds.bin

Hay que asegurarse de que los jumpers en J6 en la plataforma estén apropiadamente configurados para cada caso, como se muestra en la siguiente foto,


Aquí hay una foto con mas acercamiento,

image

Una vez completado estos pasos, el FPGA ya está configurado. Aquí se muestra en un video este demo,

El video muestra cuando cada botón se oprime el correspondiente LED RGB correspondiente se enciende. Esto es un sencillo ejemplo de un diseño “asincrónico” en el FPGA. Este artículo introductorio ilustró el método de configuración IceStorm para ésta plataforma. En el próximo artículo se cubrira la ruta usando APIO para desarrollar aplicaciones en esta plataforma. La plataforma Lattice ICE40 UltraPlus Breakout Board es una portátil herrramiente, con una area de prototipo que se puede usar en muchas aplicaciones y está disponible en https://www.digikey.com. Que tenga un buen día

Este artículo está disponible en inglés aquí.

This article is available in english here.

1 Like