粒子状物質は、空気中に浮遊する粒子であり、吸引すると健康上の問題を引き起こす可能性のある粒子です。粒子は、微小の固体と液体の混合物である可能性があります。粒子が小さければ小さいほど、呼吸器系や血流に深く入り込むことができます。PMの最も一般的な発生源は粉塵であり、太陽の光を浴びて浮遊しているのがわかる粉塵は50ミクロン程度です。2.5ミクロン以下の粒子は、呼吸器系にいったん入ると出にくい小さな粒子とされています。大気汚染は、固体燃料や液体燃料の燃焼によるものが多く、それらにより約2.5ミクロンの粒子が発生します。
ここでは、SPS30ようなセンサが HVAC や空気清浄アプリケーションに実装されています。データシートの説明と仕様では、PMの後ろに数字が付いています。PMx の「x」という数字は、粒子径が「x」マイクロメートルより小さいことを表しています。PM2.5は、一般的に2.5マイクロメートル以下の粒子径を持つ吸入可能な粒子を定義しています。PM10は、一般的に10マイクロメートル以下の粒子径を持つ吸入可能な粒子を定義しています。

すべての情報はダウンロードセンターとFAQから提供されました。
Sensirion at Digi-key