Ho acquistato questo Vs. prodotto
HDD15-5-A+G
Volevo chiedere:
come faccio a stabilire quanta tensione viene emessa durante l’accensione?
non mi da abbastanza tensione all’accensione e la macchina non parte.
Ho un mixer analogico/digitale che viene alimentato con il HDD15-5-A+G
ma la “spinta” di corrente iniziale non fa partire tutte le sezioni del mixer
grazie
Translation by OpenAI Chat GPT 4o
Ciao @recoastudios,
L’HDD15-5-A+G ha un limite di corrente di 5 A e include una protezione a “foldback” per autoconservarsi. Riferimento: Current limiting - Wikipedia. Con il foldback, l’alimentatore passa in modalità sicura e fornisce una corrente significativamente inferiore al valore nominale.
Questo può portare alla situazione che hai descritto: l’alimentatore è in grado di alimentare la macchina, ma non riesce ad avviarla.
Raccomandazioni:
-
Acquista un alimentatore più grande.
-
Attiva una sezione del mixer alla volta.
-
Supponendo che i condensatori del tuo mixer siano il fattore limitante, installa una resistenza in serie tra l’alimentatore e il mixer. Questo potrebbe permettere ai condensatori di caricarsi senza attivare la funzione di limitazione della corrente. A seconda delle esigenze del mixer, le resistenze potrebbero rimanere in posizione o essere bypassate con un interruttore.
-
Disattiva la funzione di limitazione della corrente dell’alimentatore (non consigliato, poiché invaliderà la garanzia e potrebbe danneggiare il tuo mixer).
Dicci di più sulla tua applicazione e potremmo essere in grado di identificare una soluzione migliore. Ad esempio, che tipo di alimentatore è stato originariamente utilizzato?
Cordiali saluti,
APDahlen
Hello @recoastudios,
The HDD15-5-A+G has a current limit of 5 A. It featured current foldback to protect itself. Ref: Current limiting - Wikipedia. With current foldback, the power supply will transition into a safe mode and deliver significantly less than rated current.
This can result in the situation you described - the power supply is capable of powering the machine but unable to start the machine.
Recommendations:
-
Purchase a larger power supply.
-
Activate one mixer section at a time.
-
Assuming your mixer’s capacitors are the limiting factor, install series resistance between the power supply and the mixer. This could allow the capacitors to charge without tripping the current limiting feature. Depending on the mixer requirements, the resistors could remain in place or be bypassed with a switch.
-
Disable the power supplies current limiting feature (not recommended and will void warranty and could damage your mixer).
Please tell us more about your application and we may be able to identify a better solution. For example, what type of power supply was originally used?
Best wishes,
APDahlen
L’alimentatore originale è lo stesso che ho acquistato da voi
il Condor HDD15-5-A+G ed è montato su una console OTARI Status 18 R
dove all’iterno dell’alimentatore ne ha 3 dello stesso tipo ma con funzioni differenti
posso utilizzare lo stesso settaggio su quello sostituito?
Grazie
RECOA STUDIO
Translation by OpenAI Chat GPT 4o
Ci sono due cose da regolare:
-
Assicurarsi della corretta configurazione del trasformatore di alimentazione. Questo richiede una saldatura per la tensione di rete, ad esempio 120 o 215 VAC. Si prega di fare riferimento al seguente link: https://www.advancedenergy.com/getmedia/d07e6d4d-d229-438e-a528-28cbabb3412c/Linear_EtoG_Case_II.pdf
-
Regolare la tensione secondo le specifiche della console utilizzando il resistore variabile. Utilizzare un multimetro per verificare l’uscita. Potrebbe essere necessario contattare OTARI per determinare l’impostazione corretta della tensione.
Cordiali saluti,
Aaron
There are two things to adjust.
-
Ensure the correct configuration for the power transformer. This requires soldering for your mains voltage e.g., 120 or 215 VAC. Please reference: https://www.advancedenergy.com/getmedia/d07e6d4d-d229-438e-a528-28cbabb3412c/Linear_EtoG_Case_II.pdf
-
Adjust the voltage for the console specifications using the variable resistor. Use a multimeter to verify the output. It may be necessary to contact OTARI to determine the correct voltage setting.
Sincerely,
Aaron