リセット可能ヒューズ(PTC)の選択における負荷の種類の違いによる影響は何ですか?

image

image

負荷の種類の違いは、PTC(リセット可能ヒューズ)の選択に一定の影響を与えます。負荷の種類の違いは、主に以下の点に反映されます。

  1. 誘導負荷: 誘導負荷が起動時に大きな誘導サージ電流を生成するため、PTCは瞬時に高抵抗状態になる可能性があります。したがって、PTCを選択する際には、その最大トリップ電流(Itrip)が誘導負荷の起動電流よりも大きいことを確認する必要があります。誘導負荷は、電源をオフにする際に高電圧スパイクを生成し、PTCを損傷させる可能性があります。PTCと負荷との間にサプレッションダイオードまたはRC吸収回路を接続し、高電圧スパイクを抑制する必要があります。
  2. 容量性負荷: 容量性負荷は起動時に大きなサージ電流を生成するため、PTCを選択する際には最大トリップ電流(Itrip)を考慮する必要があります。容量性負荷の動作電流は、PTCの保持電流(Ihold)に近くなる場合があります。PTCが通常動作中に高抵抗状態にならないように、容量性負荷の使用電流よりもやや大きいIhold値を持つPTCを選択する必要があります。
  3. 主な考慮事項:
  • 故障電流を時間内に遮断できるように、PTCのトリップ時間(Ttrip)を負荷の短絡時間よりも短くする必要があります。
  • PTCの動作電圧(Vmax)は、負荷の使用電圧よりも大きくする必要があります。
  • 通常動作時にPTCが高抵抗状態にならないように、PTCの定格電流を、負荷の通常使用電流よりも大きくする必要があります。
  • PTCの動作周囲温度が負荷の使用温度範囲をカバーしている必要があります。
  • PTCのパッケージ形状を負荷の設置スペースに合わせる必要があります。

要約すると、PTCを選択する際には、負荷の種類および特性を十分に考慮し、PTCが負荷を効果的に保護し負荷の通常動作に影響を与えないように、適切なパラメータを選択する必要があります。

さらに、PTC自己リセット機構の原理は何ですか?

PTCは、材料の正の温度係数効果と熱の動的バランスとを利用して過電流保護を実現しています。電流が大きくなりすぎた場合に、PTCは直ちに高抵抗状態に入り、電流の流れを制限して回路を保護します。この自己リセット機構により、PTCは複数回の過電流事象においても有効性を維持し、電子機器を継続的に保護します。




オリジナル・ソース(English)