ブレッドボードは、ご存知のように、回路をプラグアンドプレイで動作させるボードで、何度も繰り返し使用することができます。回路をテストしたり、間違いを直したりするのに便利ですが、最終製品にすることはできません。
プロトタイプボードは、特別な基板を設計しなくても回路を作ることができるボードです。はんだ付けが含まれており、基本ボードでは自分ではんだ接続する必要があります。これはブレッドボードの次のステップと考えられています。これらははんだ付けされているため、より永続的な状況で使用することができます。
PTSolnsは、ブレッドボードとパーフボードの機能を1つにしたコンビネーションボードを提供しています。このプロトタイプ用ボードは、ブレッドボードと同様に電気的に接続された5個の穴の列が繰り返しパターンとなっており、そこに回路部品をはんだ付けするようになっています。これにより、多くの時間を費やして複数の穴をブリッジ接続するためのはんだ付けが不要になります。この基板には、プラスとマイナスの電源レールと、基板の長辺に沿って走る中央のレールが含まれており、基板を設計したくない場合の解決策でもあります。以下に、Proto-Full 4272-PTS-00075-201-NDの詳細説明を示します。
– 両面シルクスクリーン印刷
– 異なる構成で接続可能な複数の電源レール
– 複数の電源供給方法(スクリュー端子またはメス型電源ジャック)
– 接地可能な取り付け穴を別途用意
PTSolnsでは、小面積に対応したハーフサイズも用意しています。Proto-Half 4272-PTS-00079-201-ND
推奨部品
PTSolnsは、ボードに推奨される部品リストを提供しています。この推奨部品をボードに使用する必要はなく、必要に応じて代替品を使用することができ、無限の可能性を秘めています。
メス型電源ジャック-MPD(Memory Protection Devices)のEJ503A電源ジャック
スクリューターミナル-TE Connectivityの282834-2ターミナルブロック
1 x 40ピンのオス型ピンヘッダ-Wurth Elektronikの61304011121
ジャンパキャップ-Amphenol ICCの 861410021H12LF
PTSolnsは、M3サイズのスタンドオフを推奨しています。こちらをクリックすると、様々なスタイルのM3スタンドオフを検索することができます。
PTSolnsのデータシートでは、これらのボードの詳細が非常によく説明されています。
Proto-Full – Proto-Half
PTSolns Supplier Center
PaulHutch Trusted Contributor
とても素晴らしいシステムです。長時間の動作テストが必要なブレッドボード試作のために、ぜひ購入したいと思います。