------Question for LXRFZZUCCA-037-EVAL Please Put your question below------
Buenos días, necesitaría saber el rango de lectura de este producto. Lo he conectado a un NanoVNA y no se a que distancia debo medir. Si me pudieseis decir los mm de distancia que debo poner esta antena de RFID UHF. Gracias,
Toni
Good morning, I need to know the reading range of this product. I have connected it to a NanoVNA and I don’t know what distance to measure. Could you please tell me the distance in millimetres at which I should place this UHF RFID antenna? Thank you,
Toni.
Saludos. Esto no es algo que podamos responder. Hay varias variables que influyen en la distancia a la que se puede leer una etiqueta RFID. Depende de la potencia del lector RFID y del tamaño de la antena de la etiqueta. Cabe señalar que la distancia de lectura de las etiquetas de frecuencia UHF generalmente se mide no en milímetros, sino en metros.
Salutations. This is not something we can answer. There are a few variables influencing the distance an RFID tag can be read. It depends on the power of the RFID reader and the size antenna on the tag. It should be noted that the frequency of UHF frequency tags read distance is usually measured not in millimeters but in meters.