この製品選択ガイドには、DigiKey.jpのRFトランシーバICカテゴリの製品選択に役立つ情報が記載されています。
RFトランシーバIC は、送信機と受信機が1つのパッケージに収められた半導体デバイスです。トランシーバは、AISG、Bluetooth、ISM、VHF、Wi-Fi、セルラー、RADAR、802.15.4、Z-WaveなどのRFファミリや標準規格の中で効果的に機能するように設計されています。これらは、変調のタイプや特定のプロトコルのバージョンによってさらに分類されます。マイクロコントローラを内蔵したICもあります。
選択属性
DigiKeyプログラム可能: 検証済みの製品については、DigiKeyは出荷前にコンパイル済みコードまたは構成変数をプログラム/フラッシュすることができます。未検証の製品については、 ProgCent.Techs@digikey.comまでお問い合わせください。
タイプ: トランシーバの主要な動作モードを示します。
RFファミリ/標準: デバイスの使用が意図されている一般的なアプリケーション空間または通信規格を示します。
プロトコル: デバイスがサポートまたは実装している通信プロトコルや標準インターフェースを列挙します。
変調: デバイスが使用している、または使用するように設定できるRF変調方式を列挙します。
周波数: デバイスが動作する特定の無線周波数です。
データレート(最大): デバイスが情報を送受信できる最大定格を示します。必ずしもユーザーデータのスループットレートを意味するとは限らないので、詳細についてはデバイスのデータシートを参照してください。
電源 - 出力: デバイスの最大定格出力を、1ミリワットまたは1ワットに対するdBで表したものです。
感度: 受信機が受信信号からデータを正常に復調して復元するために必要な最小RF信号強度です。
メモリサイズ: デバイスで利用可能なメモリの容量とタイプを示します。
シリアルインターフェース: デバイス上に存在する、またはプロビジョニングされている標準シリアル通信インターフェース/プロトコルを示します。
GPIO: デバイスで使用可能なGPIO(汎用入出力)ピンの数を示します。
電圧-供給: 通常は範囲で示されており、標準的な動作が期待できる低電圧と高電圧の限界を示します。この範囲以外の電圧では、デバイスや他のシステム構成部品を損傷する可能性があります。
電流 - 受信: アクティブ状態で動作し、送信信号を待っている間のデバイスの消費電流を表します。
電流 - 送信: アクティブ状態で送信中のデバイスの消費電流を表します。
動作温度: 推奨動作温度で、通常、範囲または最大値で示されます。これらの温度を超えると、性能に影響を与えたり、デバイスや他のシステム構成部品に損傷を与えたりする可能性があります。
グレード: デバイスが車載用途向けに評価されているかどうかを示します。
認定: 該当する場合、デバイスがどの自動車規格に適合しているかを示します。
取り付けタイプ: デバイスがどのように取り付けられているかを示します。
パッケージ/ケース: 取り扱い、実装、保護を容易にするために電子部品に使用される保護ケースのタイプを示します。サプライヤのデバイスパッケージに適用される最も近い業界標準と判断されたものを掲載しています。通常、回路を設計する際には、この用語に依存するのではなく、データシートに記載されている実際の寸法を使用することをお勧めします。
製品例
| メーカー品番 | ESP32-S3R8 |
|---|---|
| DigiKey品番 | 1904-ESP32-S3R8-ND |
| メーカー | Espressif Systems |
| 詳細な説明 | IC RF TxRx + MCU Bluetooth、WiFi 802.11b/g/n、 Bluetooth v5.0 2.412GHz~2.484GHz 56-VFQFN露出パッド |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | EFR32BG12P232F1024GL125-B |
|---|---|
| DigiKey品番 | 336-5786-ND |
| メーカー | Silicon Labs |
| 詳細な説明 | IC RF TxRx + MCU Bluetooth Bluetooth v5.0 2.4GHz 125-VFBGA |
| データシート | ここをクリック |
| メーカー品番 | NRF24AP2-8CHQ32-T |
|---|---|
| DigiKey品番 | 4823-NRF24AP2-8CHQ32-T-ND |
| メーカー | Nordic Semiconductor ASA |
| 詳細な説明 | IC RF TxRxのみ 汎用ISM > 1GHz ANT™ 2.4GHz 32-VFQFN露出パッド |
| データシート | ここをクリック |
メディアリンク
動画
Atmel Wireless RF Transceiver - AT86RF212
記事
How to Implement a Mesh Network for the Smart Home
How to Design Wireless Personal Area Networks
Wireless Protocols Control Energy Efficiency
Software-Defined Radio Advanced RF Transceiver
製品トレーニングモジュール
SPIRIT1 RF Transceiver Overview - STMicro
LMS6002DFN Multi-Function RF - Lime Micro
AT86RF232 Lo Pwr 2.4GHz Wireless Trans - Microchip
ATmega128RFA1 Wireless MCU - Microchip