一部の電源装置のRS または リモートセンス ワイヤは、電源装置の負荷ワイヤの両端に発生するわずかな電圧損失、あるいは、その他の接続による出力端子から負荷端子への電圧損失を補正するために使用される機能です。この機能は通常、低電圧大電流システム、正確な電圧を要求される回路、または出力ワイヤが長く伸びる場合に使用されます。負荷電流が変動すると、負荷ワイヤと接続部両端間の電圧降下も変化します。RSワイヤを適切に接続することで、電源はそれに応じて出力電圧を調整し、負荷において安定した電圧を保つようにします。どんな電源でも電圧変動がありますが、Mean Well の HRPG-300-12 モデルのように、最大約±0.5V以内に出力電圧を補正する電源が普通です。うまく設計された電源の電圧変化は、通常、Vout ポテンショメータを調整したときに変化する出力の電圧変化よりも小さくなります。
配線
設計によりますが、22AWGのような細いワイヤをRSワイヤに使用しても一般的には大丈夫です。これらは高インピーダンス回路につながるので、多くの電流が流れないからです。RSワイヤは、実際の負荷端子に配線され、実際の負荷ワイヤをバイパスするだけです。極性は不変でなければなりません。正のRSワイヤを正の負荷端子に、負のRSワイヤを負の負荷端子に接続するということです。そうしないと、電源が損傷する可能性があります。特にノイズの多い環境や長いRSケーブルの配線では、シールドケーブルが望ましい場合があります。
一般的に電源は、適切に機能するためにセンス端子が(ローカルかリモートのどちらかに)接続されていることを必要とするか、必要でないかのいずれかになります。もし 「必要でない」のであれば、ユーザが接続したローカルバイパスは通常、ほとんど意味がありません。これはすべて電源の内部RS回路構成に依存します。
RSワイヤを負荷に接続し、負荷のリード線がオープンになると、出力電圧が内部のRSセンス抵抗を通して負荷に伝わり、焼損する可能性があることを覚えておいてください。RSワイヤを使用するときは、負荷ワイヤが接続されオープンでないことを確認してください。そうしないと、電源のRS入力回路が損傷するかもしれません。
RSバイパス
リモートセンスのフローティング問題を解決し、この機能をバイパスする簡単な方法は、正のリモートセンスワイヤを正の電源出力にジャンパし、負のリモートセンスワイヤを負の電源出力にジャンパすることです。これは ローカルセンシング またはバイパスとして知られています。電源を損傷する可能性があるため、極性を間違えないでください。
データシート例
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/HRPG-300/HRPG-300-SPEC.PDF