SamtecのMEC1 は、縦型1.00mmのミニエッジカードソケットです。カードやプリント基板のエッジに嵌合することになります。このエッジカードソケットとの嵌合に推奨されるコネクタはありますか?
エッジコネクタとは、プリント基板の端につながるトレースからなるプリント基板の一部で、適合するエッジカードソケットに直接差し込むことを目的としています。したがって、この嵌合「コネクタ」は、お客様の特定のアプリケーションに基づいてカスタマイズされます。このエッジソケットに直接プリント基板を実装するためには、以下のサプライヤの提供する情報を利用して、コンタクトを設計することになります。このソケットは、コンピュータの周辺機器カードの拡張スロットとして一般的に使用されています。
嵌合用加工の推奨事項については、こちらをご覧ください。製品仕様