Samtec では、 高振動MMCXコネクタのシリーズを製造しており、 部品図面 には「MMCXV」と記載されています。
これらのデバイスは、振動や擦れ合うことが多いと予想されるアプリケーションで有用であり、ウェアラブルデバイスのようなアプリケーションでは、より信頼性の高い嵌合インターフェースを提供することができますが、注意点があります。これらの「MMCXV」部品は、通常のMMCX部品とは噛み合わないため、標準化されたMMCXコネクタに期待されているようなものではありません。Samtecの高振動MMCXジャックは、高振動MMCXプラグと嵌合する必要があります。MMCXVコネクタから通常のMMCXコネクタに接続しようとすると、適切に嵌合できず、互換性のない部品となります。お客様の次のプロジェクトで同軸コネクタを選択する際には、この点に留意してください。
適用品番
SAM11508-ND
MMCXV-J-P-HF-ST-TH1
MMCXV-P-C-HF-ST-CA1-ND
MMCXV-P-C-HF-ST-CA1