SAWフィルタ B3718(Qualcomm社)のデータシート9ページのスペックについて。
9ページでは、SAWフィルタに入力するPinの最大値が、13dBm、16dBm、20dBmの
3条件で記載されています。これについて以下の質問があります。
1.『Maximum ratings』は、絶対最大定格のことでしょうか?
2.916.8MHzのCW(連続波)を0℃~+55℃の条件でフィルタに入力
したいのですが、この条件でPin(max)には最大で何dBmまで入力可能でしょうか。
SAWフィルタ B3718(Qualcomm社)のデータシート9ページのスペックについて。
9ページでは、SAWフィルタに入力するPinの最大値が、13dBm、16dBm、20dBmの
3条件で記載されています。これについて以下の質問があります。
1.『Maximum ratings』は、絶対最大定格のことでしょうか?
2.916.8MHzのCW(連続波)を0℃~+55℃の条件でフィルタに入力
したいのですが、この条件でPin(max)には最大で何dBmまで入力可能でしょうか。
毎度お世話になっております。
技術チームに確認いたしますので、
何卒よろしくお願いいたします。
B3718のDigi-Keyサイトでの品番はB39921B3718U410となっており、データシートは次の通りです。
SAW Components, B3718 (digikey.com)
Maximum ratingsについては、上記データシートの5ページに掲載されています。
なお、上記データシートでは、動作温度範囲と保存温度範囲が
-45/+125°Cと同じ範囲になっています。
916.8MHzのCW(連続波)を0℃~+55℃の条件でフィルタに入力する場合は13dBmまで入力可能
承知しました。
弊社では、このSawフィルタに13dBm程度の電力を入力するため、13dBmを超える可能も考えられます。
このため、Sawフィルタの再検討が必要と考えています。
仮に、13dBmを超えた場合は、破壊はしないがデータシートの周波数特性が保証されないというこ
とでしょうか?
Sawフィルタの再検討として、B39921B3718U410と同等の特性で15dBm以上が入力できる以下
の仕様を満足できるSawフィルタがあればご紹介頂きたいです。
1.Sawフィルタの入力波:916.8MHzのCW(連続波)
2.Sawフィルタの入力電力:15dBm以上
2.温度仕様:0℃~+55℃
3.Sawフィルタの特性:B39921B3718U410と同等
まず、前回間違って回答していましたのでお詫びして訂正します。
Maximum ratingsでは、保存温度(および動作温度)の範囲が-45~+125°Cであるこ
とから、絶対最大定格とほぼ同じと考えていいと思います。
あと、最大入力は13dBmまでと回答しましたが、おそらくこれは25℃の場合の仕様で、
55℃ではある程度のディレーティングが必要になると思います。
15dBm以上で入力ができるフィルタについては、探してみます。
よろしくお願いします。
>最大入力は13dBmまでと回答しましたが、おそらくこれは25℃の場合の仕様で、
>55℃ではある程度のディレーティングが必要になると思います。
承知しました。
お手数ですが引き続きよろしくお願いいたします。
15dBm以上で入力ができるSAWフィルタについて、探してみました。
入力の大きいものからご紹介します。
(1) RSF-915.000-26000-3030-TR-NS6 Raltron Electronics社 24dBm
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/raltron-electronics/RSF-915-000-26000-3030-TR-NS6/2151-RSF-915-000-26000-3030-TR-NS6CT-ND/10272979
(2) B39921B2672P810 Qualcomm社 20dBm
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/qualcomm-rf360-a-qualcomm-tdk-joint-venture/B39921B2672P810/1752-B39921B2672P810CT-ND/13403096
(3) B39921B2625P810 Qualcomm社 18dBm
https://www.digikey.jp/product-detail/ja/qualcomm-rf360-a-qualcomm-tdk-joint-venture/B39921B2625P810/1752-B39921B2625P810CT-ND/13211368
このほかにも、最大入力15dBmのフィルタがいくつかございます。
中心周波数915MHz付近のSAWフィルタは次にリストされていますので、各フィルタで最大入力などの仕様をご確認いただきたく存じます。
https://www.digikey.jp/products/ja/filters/saw-filters/836?FV=640|300266%2C640|300323%2C640|300347%2C640|300355%2C1989|0%2C-8|836&quantity=0&ColumnSort=0&page=1&pageSize=50
よろしくお願いします。
確認が遅くなり大変申し訳ありません。
15dBm以上のSawフィルタを多数ご紹介頂きましてありがとうございました。
検討させて頂きます。