コネクティビティ、デジタル化、電化、自動化、エネルギー効率の進歩が、高度な電力変換システムへの需要を促進しています。こうした変化は加速し、メーカーと半導体市場に新たな課題を生み出しています。
電力管理システムを改善するパワー半導体デバイスの開発は、今や重要な目標であり、より効率的で、より小型で、信頼性が高く、長寿命で、コスト効率が優れていることが求められています。従来のシリコン(Si)コンバータよりこれらの要求により良く応える炭化ケイ素(SiC)コンバータは、現在重要な役割を果たしています。
炭化ケイ素(SiC)とは何でしょうか?
SiCは、シリコン原子と炭素原子が四面体構造に密に配列した化合物半導体です。シリコンに比べてバンドギャップが広いため、原子結合が強く、絶縁破壊電界がシリコンの約10倍と高くなります。この強い結合はまた、より優れた熱伝導性と高い格子振動をもたらします。
以下の表は、シリコンとその他の半導体材料の物理的特性を比較したものです。4H-SiCは、他のポリタイプのSiCに比べて、電子移動度、絶縁破壊強度、飽和速度、およびその他の物理特性のバランスが優れているため、半導体材料として一般的に使用されています。
SiCダイオードとトランジスタは、信頼性を損なうことなく、より高い周波数と温度で動作します。ショットキーダイオードやFET/MOSFETトランジスタなどのSiCデバイスの主な用途には、コンバータ、インバータ、電源、バッテリ充電器、モータ制御システムなどがあります。
パワーエレクトロニクスにおけるSiCアプリケーション
- 力率改善(PFC:Power factor Correction)回路
- ソーラーインバータ
- DC/DCコンバータ
- 双方向コンバータ
- 誘導加熱機器用インバータ
- モータドライブインバータ
- 降圧コンバータ
SiC MOSFETとは何でしょうか?
炭化ケイ素(SiC)MOSFET(金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ)は、従来のシリコンの代わりに炭化ケイ素を半導体材料として使用したパワー半導体デバイスです。このトランジスタの特長は、ブロッキング電圧が高く、熱伝導性に優れ、オン抵抗が低く、絶縁破壊強度が通常のシリコンMOSFETの約10倍もあります。スイッチング損失の低減により高効率を実現し、高い電力密度を可能にします。従来のシリコンベースのMOSFETと比較して、いくつかの利点があります。
| 特長 | 利点 | 利益 |
|---|---|---|
| 低いデバイスキャパシタンス | 優れたゲート酸化膜の信頼性 | 冷却の労力を軽減する最高効率 |
| 温度に依存しないスイッチング損失 | クラス最高のスイッチング損失と導通損失 | 長寿命と高い信頼性 |
| 逆回復電荷の少ない真性ダイオード | lGBT互換駆動(+18 V) | より高い周波数での動作 |
| 閾値フリーのオン状態特性 | 閾値電圧、Vth > 4V | システムコストの削減 |
| 短絡およびアバランシェに対する堅牢性 | 電力密度の向上 | |
| システムの複雑性の低減 | ||
| 設計と実装の容易さ |
SiC MOSFETの特性
1. デバイス構造と特性: 600V~900VのシリコンMOSFETと比較して、SiC MOSFETはチップ面積が小さく(小型パッケージに搭載可能)、ボディダイオードのリカバリ損失が極めて小さいです。SiCデバイスは、Siデバイスよりもはるかに低いドリフト層抵抗を持っているため、低オン抵抗を達成するために伝導度変調を必要としません。MOSFETは原理的にテール電流を発生しません。その結果、SiC MOSFETのスイッチング損失はIGBTよりもはるかに低く、スイッチング周波数の向上、受動素子の小型化、冷却システムの小型化と低コスト化をもたらします。
2. オン抵抗RDSonの温度安定性: SiC MOSFETのオン抵抗(RDSon)は、チャンネル抵抗(RCH)、JFET抵抗(RJ)、ドリフト層領域の抵抗(RDRIFT)などの抵抗要素で構成され、それぞれ異なる温度係数を持ちます。
VGSが低い場合はRCHが負の温度係数で支配的ですが、VGS が高くなるとRJとRDRIFT が正の温度係数で顕著になります。VGS > 13V では正の温度係数を示し、並列デバイスの電流共有に影響を及ぼします。
RDSonの温度依存性は、降伏電圧とデバイスの種類によって異なります。たとえば、1200Vのデバイスでは、ドリフト層の抵抗が増加するため、係数が高くなります。高温では、RDSonが増加して飽和電流が制限され、デバイスの短絡耐性が向上します。
3. 閾値電圧の許容範囲: MOSFETの閾値電圧(Vth)は通常2~4ボルトで、安全な動作のために極めて重要です。閾値電圧の許容範囲(Vthの最小値から最大値までの範囲)は、SiC MOSFETの並列動作に不可欠な対称スイッチングにとって重要です。Vthの変動が小さいと、スイッチング時のストレスが軽減され、性能と寿命が向上します。一般に、温度が上昇するとVthは低下するため、安全なスイッチングを確保し、寄生的なターンオン現象を回避するため、徹底した設計許容差分析が必要となります。
4. DESAT保護: DESAT保護はIGBTの過電流検出方法です。コレクタ電流がフルに流れているときにコレクタ-エミッタ間電圧が上昇すると非飽和を検出しますが、これは明らかに効率に悪影響を及ぼし、最悪の場合はIGBTの故障につながります。
SiC MOSFET は、IDがフルに流れているときにVDSが上昇するという同じような状態に陥る可能性があります。この望ましくない状態は、ターンオン時の最大VGSが低すぎるか、ゲート駆動のターンオンエッジが遅すぎるか、もしくは短絡や過負荷状態が存在する場合に発生する可能性があります。IDがフルに流れている間にRDSが上昇し、VDSが想定外にゆっくりと上昇することがあります。
非飽和状態の間、SiC MOSFET のVDS応答は遅く、オン抵抗の増加によって大きなドレイン電流をもたらします。この遅延により、VDSが応答する前にドレイン電流が定格パルス電流の10~20倍のレベルに達する可能性があり、多くの高速スイッチングサイクルを必要とする高周波電力変換器において、不具合を認識する前に問題を引き起こしてしまう可能性があります。
5. ゲート電荷比: ダイナミック特性はデバイスのスイッチング性能を左右します。これらのパラメータのいくつかは測定条件に大きく依存します。
高速スイッチングを導入する場合、浮遊容量とデバイス本体の容量に対する過渡現象の影響を考慮してください。ゲート-ソース間容量(Cgs)は遅延時間とdi/dtに影響し、ゲート-ドレイン間容量(Cgd)はdv/dtに影響します。ドレイン-ソース間容量(Cds)は、遅延時間とdi/dtに影響を与えずにdv/dtに影響を与えます。
ゲート電荷パラメータ(QG、QGS、QGD)は、スイッチング性能を判断する上でより有用であり、QGが低いほどゲート駆動損失が減少します。正確な動作評価のためには、キャパシタンスよりもゲート電荷のデータに注目 してください。安定した性能を得るためには、QGSに対するQGDの比が低いことを確認してください
ハードスイッチングアプリケーション用のデバイスを選択する場合、QGDとRDSonによってデバイスの性能指標がより適切に示されます。ソフトスイッチングコンバータの場合、QGDとRDSonと共にQossを使用することで、デバイスの適合性をより明確に示すことができます。
6. ゲート駆動電圧: このセクションでは、ゲート駆動電圧がSiC MOSFETのスタティック損失とダイナミック損失に与える影響について説明します。適切なチャネル反転、低オン状態損失、高速スイッチングには高いオン状態 VGSが必要であり、一方で低いVGSはゲート酸化膜ストレスを低減し、信頼性を向上させます。
ゲート駆動電圧を最適化する際には、RDSonの温度に対する影響を考慮してください。13V以下ではドレイン電流が温度とともに増加するため、VGSは13V以上に保つ必要があります。オン状態の動作を改善するために、VGSを15V以上にしてデバイスを駆動することができます。
適切なゲート電圧を選択することは、パワーデバイスの電気的性能と信頼性のバランスをとる上で極めて重要です。加速ストレステストは、VGSが閾値電圧とゲート酸化膜の信頼性に与える影響を、特に高温で評価するのに役立ちます。
まとめ
この記事では、設計エンジニアが電力変換システムを最適化するのに役立つ、SiC MOSFETの主要なパラメータに重点を置いています。SiC MOSFETは、コンバータ、インバータ、モータ制御システムなどのアプリケーションにおいて、従来のシリコンデバイスよりも優れた性能を提供します。オン抵抗、閾値電圧許容値、ゲート駆動電圧などの重要なパラメータは、効率と信頼性を高めます。適切な設計と実装により、性能が向上し、ストレスが軽減され、デバイスの寿命が延び、ハイパワー、高温動作がサポートされます。
半導体市場の進化に伴い、SiC 技術は継続的な進歩と電源管理ソリューションの向上を約束します。
SiC(炭化ケイ素)MOSFET品番
| DigiKey品番 | メーカー品番 |
|---|---|
| 448-IMBF170R1K0M1XTMA1TR-ND、448-IMBF170R1K0M1XTMA1CT-ND、448-IMBF170R1K0M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R1K0M1XTMA1 |
| 1242-G2R1000MT17D-ND | G2R1000MT17D |
| 448-IMBF170R650M1XTMA1TR-ND、448-IMBF170R650M1XTMA1CT-ND、448-IMBF170R650M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R650M1XTMA1 |
| 448-IMBG120R350M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R350M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R350M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R350M1HXTMA1 |
| 448-IMBF170R450M1XTMA1TR-ND、448-IMBF170R450M1XTMA1CT-ND、448-IMBF170R450M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R450M1XTMA1 |
| 1242-G3R160MT12D-ND | G3R160MT12D |
| 2312-UJ4C075060K3S-ND | UJ4C075060K3S |
| 1242-G3R450MT17D-ND | G3R450MT17D |
| SCT2H12NZGC11-ND | SCT2H12NZGC11 |
| 2312-UF3C170400B7STR-ND、2312-UF3C170400B7SCT-ND、2312-UF3C170400B7SDKR-ND | UF3C170400B7S |
| 1697-C3M0350120D-ND | C3M0350120D |
| SCT3120ALGC11-ND | SCT3120ALGC11 |
| 2312-UF3C065080B7STR-ND、2312-UF3C065080B7SCT-ND、2312-UF3C065080B7SDKR-ND | UF3C065080B7S |
| 2312-UF3C120080B7STR-ND、2312-UF3C120080B7SCT-ND、2312-UF3C120080B7SDKR-ND | UF3C120080B7S |
| SCT3160KLGC11-ND | SCT3160KLGC11 |
| 2312-UF3C120080K3S-ND | UF3C120080K3S |
| 2312-UJ3C120080K3S-ND | UJ3C120080K3S |
| 1242-G3R75MT12D-ND | G3R75MT12D |
| C2M1000170J-ND | C2M1000170J |
| 1242-G3R75MT12K-ND | G3R75MT12K |
| C2M0280120D-ND | C2M0280120D |
| 1242-G3R75MT12J-TR-ND、1242-G3R75MT12J-TRCT-ND、1242-G3R75MT12J-TRDKR-ND | G3R75MT12J-TR |
| 2312-UJ4C075033K4S-ND | UJ4C075033K4S |
| C2M1000170D-ND | C2M1000170D |
| 846-SCT2450KEGC11-ND | SCT2450KEGC11 |
| 448-IMZ120R060M1HXKSA1-ND | IMZ120R060M1HXKSA1 |
| 448-IMW120R060M1HXKSA1-ND | IMW120R060M1HXKSA1 |
| 1242-G3R160MT17D-ND | G3R160MT17D |
| 1697-C3M0120090D-ND | C3M0120090D |
| MSC080SMA120B-ND | MSC080SMA120B |
| 1242-G3R160MT17J-TR-ND、1242-G3R160MT17J-TRCT-ND、1242-G3R160MT17J-TRDKR-ND | G3R160MT17J-TR |
| 448-AIMW120R080M1XKSA1-ND | AIMW120R080M1XKSA1 |
| 2312-UJ4C075023K3S-ND | UJ4C075023K3S |
| 2312-UJ4C075023K4S-ND | UJ4C075023K4S |
| C2M0160120D-ND | C2M0160120D |
| 448-IMBG120R045M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R045M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R045M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R045M1HXTMA1 |
| 1242-G3R40MT12D-ND | G3R40MT12D |
| 448-AIMBG120R040M1XTMA1TR-ND、448-AIMBG120R040M1XTMA1CT-ND、448-AIMBG120R040M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R040M1XTMA1 |
| 2312-UJ4SC075018B7STR-ND、2312-UJ4SC075018B7SCT-ND、2312-UJ4SC075018B7SDKR-ND | UJ4SC075018B7S |
| 2312-UJ4C075018K3S-ND | UJ4C075018K3S |
| 1697-C3M0065090D-ND | C3M0065090D |
| 448-IMW120R030M1HXKSA1-ND | IMW120R030M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0075120J-ND | C3M0075120J |
| 1697-C3M0075120D-ND | C3M0075120D |
| 1697-C3M0065090J-ND | C3M0065090J |
| 1697-C3M0065090J-TR-ND、1697-C3M0065090J-CT-ND、1697-C3M0065090J-DKR-ND | C3M0065090J-TR |
| 5556-NTHL040N120SC1-ND | NTHL040N120SC1 |
| 5556-NTH4L040N120SC1-ND | NTH4L040N120SC1 |
| 2312-UJ4SC075018L8STR-ND、2312-UJ4SC075018L8SCT-ND、2312-UJ4SC075018L8SDKR-ND | UJ4SC075018L8S |
| 1697-E3M0075120K-ND | E3M0075120K |
| 1697-C3M0075120K-ND | C3M0075120K |
| C3M0065100J-ND | C3M0065100J |
| C3M0065100K-ND | C3M0065100K |
| 1242-G3R30MT12K-ND | G3R30MT12K |
| 2312-UF3SC120040B7STR-ND、2312-UF3SC120040B7SCT-ND、2312-UF3SC120040B7SDKR-ND | UF3SC120040B7S |
| 448-IMW120R020M1HXKSA1-ND | IMW120R020M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG040N120SC1TR-ND、5556-NVBG040N120SC1CT-ND、5556-NVBG040N120SC1DKR-ND | NVBG040N120SC1 |
| 448-IMZA120R020M1HXKSA1-ND | IMZA120R020M1HXKSA1 |
| SCT3040KLGC11-ND | SCT3040KLGC11 |
| 2312-UJ3C120040K3S-ND | UJ3C120040K3S |
| 1697-C3M0040120K-ND | C3M0040120K |
| 1697-C3M0040120J1-ND | C3M0040120J1 |
| 1697-C3M0040120D-ND | C3M0040120D |
| 5556-NTH4L015N065SC1-ND | NTH4L015N065SC1 |
| 5556-NTBG015N065SC1TR-ND、5556-NTBG015N065SC1CT-ND、5556-NTBG015N065SC1DKR-ND | NTBG015N065SC1 |
| 5556-NTH4L020N090SC1-ND | NTH4L020N090SC1 |
| 5556-NTHL015N065SC1-ND | NTHL015N065SC1 |
| 5556-NTHL020N090SC1-ND | NTHL020N090SC1 |
| 5556-NTBG014N120M3PTR-ND、5556-NTBG014N120M3PCT-ND、5556-NTBG014N120M3PDKR-ND | NTBG014N120M3P |
| C2M0080120D-ND | C2M0080120D |
| 2312-UF4SC120023K4S-ND | UF4SC120023K4S |
| SCT3030ALGC11-ND | SCT3030ALGC11 |
| 1697-C3M0025065J1-ND | C3M0025065J1 |
| 150-MSC400SMA330B4-ND | MSC400SMA330B4 |
| 1242-G3R45MT17D-ND | G3R45MT17D |
| 1242-G3R45MT17K-ND | G3R45MT17K |
| 448-IMYH200R075M1HXKSA1-ND | IMYH200R075M1HXKSA1 |
| 448-AIMW120R035M1HXKSA1-ND | AIMW120R035M1HXKSA1 |
| 691-MSC015SMA070B-ND | MSC015SMA070B |
| 1697-C3M0015065D-ND | C3M0015065D |
| 1242-G3R20MT12K-ND | G3R20MT12K |
| 1697-C3M0032120J1-ND | C3M0032120J1 |
| 846-SCT4013DW7TLTR-ND、846-SCT4013DW7TLCT-ND、846-SCT4013DW7TLDKR-ND | SCT4013DW7TL |
| 448-IMW120R014M1HXKSA1-ND | IMW120R014M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4SC075009K4S-ND | UJ4SC075009K4S |
| 5556-NVBG015N065SC1TR-ND、5556-NVBG015N065SC1CT-ND、5556-NVBG015N065SC1DKR-ND | NVBG015N065SC1 |
| 5556-NTBG020N120SC1TR-ND、5556-NTBG020N120SC1CT-ND、5556-NTBG020N120SC1DKR-ND | NTBG020N120SC1 |
| 5556-NVH4L018N075SC1-ND | NVH4L018N075SC1 |
| 448-IMZA120R014M1HXKSA1-ND | IMZA120R014M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4SC075009B7STR-ND、2312-UJ4SC075009B7SCT-ND、2312-UJ4SC075009B7SDKR-ND | UJ4SC075009B7S |
| 5556-NTH4L028N170M1-ND | NTH4L028N170M1 |
| 2312-UF3SC120016K4S-ND | UF3SC120016K4S |
| 691-MSC025SMA120B-ND | MSC025SMA120B |
| 1697-C3M0021120K-ND | C3M0021120K |
| 1697-C3M0021120D-ND | C3M0021120D |
| 448-IMYH200R050M1HXKSA1-ND | IMYH200R050M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0030090K-ND | C3M0030090K |
| 2312-UF3SC120016K3S-ND | UF3SC120016K3S |
| 5556-NVBG020N120SC1TR-ND、5556-NVBG020N120SC1CT-ND、5556-NVBG020N120SC1DKR-ND | NVBG020N120SC1 |
| 1697-C3M0015065K-ND | C3M0015065K |
| SCT3022ALGC11-ND | SCT3022ALGC11 |
| 448-AIMBG120R010M1XTMA1TR-ND、448-AIMBG120R010M1XTMA1CT-ND、448-AIMBG120R010M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R010M1XTMA1 |
| 5556-NVH4L020N120SC1-ND | NVH4L020N120SC1 |
| C2M0040120D-ND | C2M0040120D |
| 448-IMBG120R008M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R008M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R008M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R008M2HXTMA1 |
| 691-MSC025SMA120J-ND | MSC025SMA120J |
| 2312-UF3SC120009K4S-ND | UF3SC120009K4S |
| 1242-G3R12MT12K-ND | G3R12MT12K |
| 2312-UJ4SC075006K4S-ND | UJ4SC075006K4S |
| 448-IMYH200R024M1HXKSA1-ND | IMYH200R024M1HXKSA1 |
| 448-IMW120R007M1HXKSA1-ND | IMW120R007M1HXKSA1 |
| 448-IMZA120R007M1HXKSA1-ND | IMZA120R007M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0016120D-ND | C3M0016120D |
| 2312-UF3SC065007K4S-ND | UF3SC065007K4S |
| 1697-E3M0016120K-ND | E3M0016120K |
| 2312-UJ4SC075005L8STR-ND、2312-UJ4SC075005L8SCT-ND、2312-UJ4SC075005L8SDKR-ND | UJ4SC075005L8S |
| 1697-C3M0016120K-ND | C3M0016120K |
| 1697-E4M0013120K-ND | E4M0013120K |
| 1242-G3R20MT17K-ND | G3R20MT17K |
| C2M0045170D-ND | C2M0045170D |
| 448-IMYH200R012M1HXKSA1-ND | IMYH200R012M1HXKSA1 |
| 1242-G3R20MT17N-ND | G3R20MT17N |
| IMW120R350M1HXKSA1-ND | IMW120R350M1HXKSA1 |
| 5556-NTBG1000N170M1TR-ND、5556-NTBG1000N170M1CT-ND、5556-NTBG1000N170M1DKR-ND | NTBG1000N170M1 |
| 1242-G3R350MT12D-ND | G3R350MT12D |
| C3M0280090D-ND | C3M0280090D |
| 150-MSC750SMA170B-ND | MSC750SMA170B |
| IMZ120R220M1HXKSA1-ND | IMZ120R220M1HXKSA1 |
| 150-MSC750SMA170B4-ND | MSC750SMA170B4 |
| 2312-UF3C170400K3S-ND | UF3C170400K3S |
| 150-MSC750SMA170S-ND | MSC750SMA170S |
| 2312-UF3C120400B7STR-ND、2312-UF3C120400B7SCT-ND、2312-UF3C120400B7SDKR-ND | UF3C120400B7S |
| SCT2H12NYTBTR-ND、SCT2H12NYTBCT-ND、SCT2H12NYTBDKR-ND | SCT2H12NYTB |
| 448-IMBG120R234M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R234M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R234M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R234M2HXTMA1 |
| IMW120R220M1HXKSA1-ND | IMW120R220M1HXKSA1 |
| 1242-G3R160MT12J-TR-ND、1242-G3R160MT12J-TRCT-ND、1242-G3R160MT12J-TRDKR-ND | G3R160MT12J-TR |
| 1697-C3M0350120J-ND | C3M0350120J |
| 448-IMW65R048M1HXKSA1-ND | IMW65R048M1HXKSA1 |
| C3M0280090J-ND | C3M0280090J |
| 448-IMW65R107M1HXKSA1-ND | IMW65R107M1HXKSA1 |
| 18-LSIC1MO170E0750-ND | LSIC1MO170E0750 |
| 2312-UJ4C075060B7STR-ND、2312-UJ4C075060B7SCT-ND、2312-UJ4C075060B7SDKR-ND | UJ4C075060B7S |
| 5556-NTBG160N120SC1TR-ND、5556-NTBG160N120SC1CT-ND、5556-NTBG160N120SC1DKR-ND | NTBG160N120SC1 |
| 2312-UF3C120150B7STR-ND、2312-UF3C120150B7SCT-ND、2312-UF3C120150B7SDKR-ND | UF3C120150B7S |
| 5556-NTHL160N120SC1-ND | NTHL160N120SC1 |
| 5556-NTH4L160N120SC1-ND | NTH4L160N120SC1 |
| 1697-C3M0120090J-ND | C3M0120090J |
| IMW120R090M1HXKSA1-ND | IMW120R090M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0120065K-ND | C3M0120065K |
| 1697-C3M0120065D-ND | C3M0120065D |
| 2312-UJ3C120150K3S-ND | UJ3C120150K3S |
| 5556-NTHL070N120M3S-ND | NTHL070N120M3S |
| 1242-G3R60MT07K-ND | G3R60MT07K |
| 448-IMBG120R090M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R090M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R090M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R090M1HXTMA1 |
| 2312-UJ4C075033B7STR-ND、2312-UJ4C075033B7SCT-ND、2312-UJ4C075033B7SDKR-ND | UJ4C075033B7S |
| 2312-UJ4C075033K3S-ND | UJ4C075033K3S |
| 448-IMZ120R090M1HXKSA1-ND | IMZ120R090M1HXKSA1 |
| 448-IMBG65R048M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R048M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R048M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R048M1HXTMA1 |
| 448-IMBG120R053M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R053M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R053M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R053M2HXTMA1 |
| 1697-C3M0160120D-ND | C3M0160120D |
| 448-IMBG120R060M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R060M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R060M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R060M1HXTMA1 |
| 1697-C3M0060065J-ND | C3M0060065J |
| 1697-C3M0060065D-ND | C3M0060065D |
| 5556-NTBG045N065SC1TR-ND、5556-NTBG045N065SC1CT-ND、5556-NTBG045N065SC1DKR-ND | NTBG045N065SC1 |
| C3M0120100K-ND | C3M0120100K |
| 5556-NTMT045N065SC1TR-ND、5556-NTMT045N065SC1CT-ND、5556-NTMT045N065SC1DKR-ND | NTMT045N065SC1 |
| 2312-UF3SC065030B7STR-ND、2312-UF3SC065030B7SCT-ND、2312-UF3SC065030B7SDKR-ND | UF3SC065030B7S |
| 5556-NTHL040N120M3S-ND | NTHL040N120M3S |
| 2312-UF4C120070K3S-ND | UF4C120070K3S |
| 2312-UF3C065030K3S-ND | UF3C065030K3S |
| 497-SCT055HU65G3AGTR-ND、497-SCT055HU65G3AGCT-ND、497-SCT055HU65G3AGDKR-ND | SCT055HU65G3AG |
| 846-SCT4036KW7TLTR-ND、846-SCT4036KW7TLCT-ND、846-SCT4036KW7TLDKR-ND | SCT4036KW7TL |
| 1697-C3M0060065L-TR-ND、1697-C3M0060065L-TRCT-ND、1697-C3M0060065L-TRDKR-ND | C3M0060065L-TR |
| 1697-C3M0045065J1-ND | C3M0045065J1 |
| 2312-UJ4C075023B7STR-ND、2312-UJ4C075023B7SCT-ND、2312-UJ4C075023B7SDKR-ND | UJ4C075023B7S |
| 846-SCT4062KEC11-ND | SCT4062KEC11 |
| 2312-UJ3C120070K3S-ND | UJ3C120070K3S |
| 5556-NVBG080N120SC1TR-ND、5556-NVBG080N120SC1CT-ND、5556-NVBG080N120SC1DKR-ND | NVBG080N120SC1 |
| 846-SCT4062KW7HRTLTR-ND、846-SCT4062KW7HRTLCT-ND、846-SCT4062KW7HRTLDKR-ND | SCT4062KW7HRTL |
| 448-IMW120R040M1HXKSA1-ND | IMW120R040M1HXKSA1 |
| SCT3160KLHRC11-ND | SCT3160KLHRC11 |
| 448-IMZA120R040M1HXKSA1-ND | IMZA120R040M1HXKSA1 |
| 448-IMW65R030M1HXKSA1-ND | IMW65R030M1HXKSA1 |
| 448-IMZA65R030M1HXKSA1-ND | IMZA65R030M1HXKSA1 |
| 497-15170-ND | SCT20N120 |
| 1697-C3M0060065K-ND | C3M0060065K |
| C3M0120100J-ND | C3M0120100J |
| 5556-NVHL040N120SC1-ND | NVHL040N120SC1 |
| 1697-C3M0045065L-TR-ND、1697-C3M0045065L-TRCT-ND、1697-C3M0045065L-TRDKR-ND | C3M0045065L-TR |
| 2312-UF4SC120030K4S-ND | UF4SC120030K4S |
| 1242-G3R40MT12K-ND | G3R40MT12K |
| 448-IMZA65R027M1HXKSA1-ND | IMZA65R027M1HXKSA1 |
| 5556-NTBG022N120M3STR-ND、5556-NTBG022N120M3SCT-ND、5556-NTBG022N120M3SDKR-ND | NTBG022N120M3S |
| 5556-NTHL022N120M3S-ND | NTHL022N120M3S |
| 2312-UJ4C075018K4S-ND | UJ4C075018K4S |
| 2312-UF3C120040K3S-ND | UF3C120040K3S |
| 5556-NVH4L040N120M3S-ND | NVH4L040N120M3S |
| 1697-C3M0045065K-ND | C3M0045065K |
| 1697-C3M0045065D-ND | C3M0045065D |
| 5556-NTH4L025N065SC1-ND | NTH4L025N065SC1 |
| 448-IMBG120R030M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R030M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R030M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R030M1HXTMA1 |
| 448-IMZ120R030M1HXKSA1-ND | IMZ120R030M1HXKSA1 |
| 448-IMZA120R030M1HXKSA1-ND | IMZA120R030M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0075120D-ND | E3M0075120D |
| 497-SCTW40N120G2VAG-ND | SCTW40N120G2VAG |
| 846-SCT4026DRC15-ND | SCT4026DRC15 |
| 846-SCT4036KRC15-ND | SCT4036KRC15 |
| 846-SCT4036KEC11-ND | SCT4036KEC11 |
| 448-IMBG120R022M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R022M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R022M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R022M2HXTMA1 |
| 264-TW045N120CS1F-ND | TW045N120C,S1F |
| 846-SCT4036KRHRC15-ND | SCT4036KRHRC15 |
| 448-AIMDQ75R016M1HXUMA1TR-ND、448-AIMDQ75R016M1HXUMA1CT-ND、448-AIMDQ75R016M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R016M1HXUMA1 |
| 448-AIMZH120R030M1TXKSA1-ND | AIMZH120R030M1TXKSA1 |
| 1697-E3M0040120K-ND | E3M0040120K |
| 846-SCT2080KEGC11-ND | SCT2080KEGC11 |
| 1697-C3M0032120D-ND | C3M0032120D |
| 448-IMBG120R017M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R017M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R017M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R017M2HXTMA1 |
| 2312-UF3C120040K4S-ND | UF3C120040K4S |
| 497-16598-5-ND | SCT50N120 |
| 497-SCTWA60N120G2-4-ND | SCTWA60N120G2-4 |
| 448-AIMZH120R020M1TXKSA1-ND | AIMZH120R020M1TXKSA1 |
| 5556-NVBG020N090SC1TR-ND、5556-NVBG020N090SC1CT-ND、5556-NVBG020N090SC1DKR-ND | NVBG020N090SC1 |
| 1697-C3M0032120K-ND | C3M0032120K |
| 846-SCT4013DEC11-ND | SCT4013DEC11 |
| 846-SCT4018KW7TLTR-ND、846-SCT4018KW7TLCT-ND、846-SCT4018KW7TLDKR-ND | SCT4018KW7TL |
| 846-SCT4018KEC11-ND | SCT4018KEC11 |
| 5556-NTHL020N120SC1-ND | NTHL020N120SC1 |
| 5556-NTH4L020N120SC1-ND | NTH4L020N120SC1 |
| 448-IMBG65R007M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R007M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R007M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R007M2HXTMA1 |
| 5556-NVH4L015N065SC1-ND | NVH4L015N065SC1 |
| 691-MSC025SMA120S-ND | MSC025SMA120S |
| 846-SCT4018KRC15-ND | SCT4018KRC15 |
| 497-SCTW70N120G2V-ND | SCTW70N120G2V |
| 2312-UJ4SC075008L8STR-ND、2312-UJ4SC075008L8SCT-ND、2312-UJ4SC075008L8SDKR-ND | UJ4SC075008L8S |
| 846-SCT3040KRC14-ND | SCT3040KRC14 |
| 1242-G3R20MT12N-ND | G3R20MT12N |
| 264-TW015N120CS1F-ND | TW015N120C,S1F |
| SCT3030KLGC11-ND | SCT3030KLGC11 |
| 448-IMBG65R260M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R260M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R260M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R260M1HXTMA1 |
| 2312-UF3C120400K3S-ND | UF3C120400K3S |
| 448-IMBG65R163M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R163M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R163M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R163M1HXTMA1 |
| C3M0280090J-TRTR-ND、C3M0280090J-TRCT-ND、C3M0280090J-TRDKR-ND | C3M0280090J-TR |
| 1697-C3M0120065J-ND | C3M0120065J |
| 448-IMBG120R220M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R220M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R220M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R220M1HXTMA1 |
| IMZ120R350M1HXKSA1-ND | IMZ120R350M1HXKSA1 |
| C2M1000170J-TR-ND | C2M1000170J-TR |
| 448-IMZA65R048M1HXKSA1-ND | IMZA65R048M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4C075044K3S-ND | UJ4C075044K3S |
| 448-IMBG65R072M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R072M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R072M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R072M1HXTMA1 |
| F11005-ND | LSIC1MO120E0160 |
| 2312-UF3SC065040B7STR-ND、2312-UF3SC065040B7SCT-ND、2312-UF3SC065040B7SDKR-ND | UF3SC065040B7S |
| C3M0120090J-TRTR-ND、C3M0120090J-TRCT-ND、C3M0120090J-TRDKR-ND | C3M0120090J-TR |
| 448-IMBG65R057M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R057M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R057M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R057M1HXTMA1 |
| 2312-UF4C120070K4S-ND | UF4C120070K4S |
| 150-MSC180SMA120S-ND | MSC180SMA120S |
| 448-IMW65R072M1HXKSA1-ND | IMW65R072M1HXKSA1 |
| 2312-UF3C120150K4S-ND | UF3C120150K4S |
| SCT3120ALHRC11-ND | SCT3120ALHRC11 |
| 2312-UJ4C075060K4S-ND | UJ4C075060K4S |
| 1242-G3R60MT07D-ND | G3R60MT07D |
| 448-IMZA65R072M1HXKSA1-ND | IMZA65R072M1HXKSA1 |
| 846-SCT3120AW7TLTR-ND、846-SCT3120AW7TLCT-ND、846-SCT3120AW7TLDKR-ND | SCT3120AW7TL |
| 1697-C3M0160120J-ND | C3M0160120J |
| 5556-NTBG080N120SC1TR-ND、5556-NTBG080N120SC1CT-ND、5556-NTBG080N120SC1DKR-ND | NTBG080N120SC1 |
| 1560-GP2T080A120U-ND | GP2T080A120U |
| 5556-NTHL060N090SC1-ND | NTHL060N090SC1 |
| 846-SCT2450KEHRC11-ND | SCT2450KEHRC11 |
| SCT3080ALGC11-ND | SCT3080ALGC11 |
| 2312-UJ4C075044K4S-ND | UJ4C075044K4S |
| 5556-NTH4L045N065SC1-ND | NTH4L045N065SC1 |
| SCT1000N170-ND | SCT1000N170 |
| 846-SCT4045DRC15-ND | SCT4045DRC15 |
| 846-SCT4045DEC11-ND | SCT4045DEC11 |
| 2312-UF3C120080K4S-ND | UF3C120080K4S |
| 846-SCT2160KEHRC11-ND | SCT2160KEHRC11 |
| 2312-UF4C120053K3S-ND | UF4C120053K3S |
| 497-SCTH35N65G2V-7TR-ND、497-SCTH35N65G2V-7CT-ND、497-SCTH35N65G2V-7DKR-ND | SCTH35N65G2V-7 |
| 150-MSC035SMA070B4-ND | MSC035SMA070B4 |
| 846-SCT3080KRC14-ND | SCT3080KRC14 |
| SCT3080KLHRC11-ND | SCT3080KLHRC11 |
| 1697-C3M0075120D-A-ND | C3M0075120D-A |
| 1697-C3M0075120K-A-ND | C3M0075120K-A |
| 5556-NTBG040N120SC1TR-ND、5556-NTBG040N120SC1CT-ND、5556-NTBG040N120SC1DKR-ND | NTBG040N120SC1 |
| 846-SCT4026DEC11-ND | SCT4026DEC11 |
| 846-SCT3060ARC14-ND | SCT3060ARC14 |
| 150-MSC040SMA120B4-ND | MSC040SMA120B4 |
| 1697-C3M0025065K-ND | C3M0025065K |
| 1697-C3M0025065D-ND | C3M0025065D |
| 2312-UJ4SC075011K4S-ND | UJ4SC075011K4S |
| SCT2080KEHRC11-ND | SCT2080KEHRC11 |
| 691-MSC040SMA120J-ND | MSC040SMA120J |
| SCT3030KLHRC11-ND | SCT3030KLHRC11 |
| 150-MSC100SM70JCU3-ND | MSC100SM70JCU3 |
| 150-MSC70SM120JCU2-ND | MSC70SM120JCU2 |
| SCT3017ALHRC11-ND | SCT3017ALHRC11 |
| SCT3022KLHRC11-ND | SCT3022KLHRC11 |
| 448-IMBG65R107M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R107M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R107M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R107M1HXTMA1 |
| 497-SCT10N120AG-ND | SCT10N120AG |
| 18-LSIC1MO170T0750-ND | LSIC1MO170T0750 |
| 5556-NVHL160N120SC1-ND | NVHL160N120SC1 |
| 5556-NTH4L080N120SC1-ND | NTH4L080N120SC1 |
| 691-MSC090SMA070S-ND | MSC090SMA070S |
| 448-IMW65R039M1HXKSA1-ND | IMW65R039M1HXKSA1 |
| 846-SCT2280KEGC11-ND | SCT2280KEGC11 |
| IMZ120R140M1HXKSA1-ND | IMZ120R140M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0120090J-ND | E3M0120090J |
| 846-SCT2280KEHRC11-ND | SCT2280KEHRC11 |
| 846-SCT4062KRC15-ND | SCT4062KRC15 |
| 5556-NVHL080N120SC1A-ND | NVHL080N120SC1A |
| 846-SCT3105KW7TLTR-ND、846-SCT3105KW7TLCT-ND、846-SCT3105KW7TLDKR-ND | SCT3105KW7TL |
| 846-SCT3160KW7TLTR-ND、846-SCT3160KW7TLCT-ND、846-SCT3160KW7TLDKR-ND | SCT3160KW7TL |
| 5556-NVH4L080N120SC1-ND | NVH4L080N120SC1 |
| 2312-UF4C120053K4S-ND | UF4C120053K4S |
| 5556-NVBG160N120SC1TR-ND、5556-NVBG160N120SC1CT-ND、5556-NVBG160N120SC1DKR-ND | NVBG160N120SC1 |
| 448-IMZA65R057M1HXKSA1-ND | IMZA65R057M1HXKSA1 |
| 5556-NTH4L060N090SC1-ND | NTH4L060N090SC1 |
| 497-SCTWA35N65G2V-ND | SCTWA35N65G2V |
| 846-SCT3060AW7TLTR-ND、846-SCT3060AW7TLCT-ND、846-SCT3060AW7TLDKR-ND | SCT3060AW7TL |
| 5556-NTH4L022N120M3S-ND | NTH4L022N120M3S |
| 448-IMBG65R030M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R030M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R030M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R030M1HXTMA1 |
| 846-SCT3080ARC14-ND | SCT3080ARC14 |
| 846-SCT2160KEGC11-ND | SCT2160KEGC11 |
| 846-SCT3080AW7TLTR-ND、846-SCT3080AW7TLCT-ND、846-SCT3080AW7TLDKR-ND | SCT3080AW7TL |
| SCT3080ALHRC11-ND | SCT3080ALHRC11 |
| SCT3105KLGC11-ND | SCT3105KLGC11 |
| 497-SCTW40N120G2V-ND | SCTW40N120G2V |
| 846-SCT3105KRC14-ND | SCT3105KRC14 |
| SCT3105KLHRC11-ND | SCT3105KLHRC11 |
| 5556-NVH4L040N120SC1-ND | NVH4L040N120SC1 |
| 497-SCTL35N65G2VTR-ND、497-SCTL35N65G2VCT-ND、497-SCTL35N65G2VDKR-ND | SCTL35N65G2V |
| 846-SCT3080KW7TLTR-ND、846-SCT3080KW7TLCT-ND、846-SCT3080KW7TLDKR-ND | SCT3080KW7TL |
| 5556-NTBG020N090SC1TR-ND、5556-NTBG020N090SC1CT-ND、5556-NTBG020N090SC1DKR-ND | NTBG020N090SC1 |
| 497-SCTWA50N120-ND | SCTWA50N120 |
| 497-SCTW100N65G2AG-ND | SCTW100N65G2AG |
| 5556-NVHL020N090SC1-ND | NVHL020N090SC1 |
| 1697-C3M0040120J1-TR-ND、1697-C3M0040120J1-TRCT-ND、1697-C3M0040120J1-TRDKR-ND | C3M0040120J1-TR |
| 5556-NVH4L022N120M3S-ND | NVH4L022N120M3S |
| 846-SCT3030ARC14-ND | SCT3030ARC14 |
| 5556-NVHL020N120SC1-ND | NVHL020N120SC1 |
| SCT3030ALHRC11-ND | SCT3030ALHRC11 |
| 846-SCT3040KW7TLTR-ND、846-SCT3040KW7TLCT-ND、846-SCT3040KW7TLDKR-ND | SCT3040KW7TL |
| 846-SCT3030AW7TLTR-ND、846-SCT3030AW7TLCT-ND、846-SCT3030AW7TLDKR-ND | SCT3030AW7TL |
| SCT3040KLHRC11-ND | SCT3040KLHRC11 |
| SCT3022ALHRC11-ND | SCT3022ALHRC11 |
| 846-SCT3017ALGC11-ND | SCT3017ALGC11 |
| 150-MSCSM120SKM31CTBL1NG-ND | MSCSM120SKM31CTBL1NG |
| 448-IMT65R260M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R260M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R260M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R260M1HXUMA1 |
| 785-AOK500V120X2-ND | AOK500V120X2 |
| 448-IMT65R163M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R163M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R163M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R163M1HXUMA1 |
| 1655-S2M0160120D-ND | S2M0160120D |
| 1242-G3R350MT12J-TR-ND、1242-G3R350MT12J-TRCT-ND、1242-G3R350MT12J-TRDKR-ND | G3R350MT12J-TR |
| 1655-S2M0160120K-ND | S2M0160120K |
| 448-IMDQ75R140M1HXUMA1TR-ND、448-IMDQ75R140M1HXUMA1CT-ND、448-IMDQ75R140M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R140M1HXUMA1 |
| 448-IMWH170R1K0M1XKSA1-ND | IMWH170R1K0M1XKSA1 |
| 5556-NVBG1000N170M1TR-ND、5556-NVBG1000N170M1CT-ND、5556-NVBG1000N170M1DKR-ND | NVBG1000N170M1 |
| 1655-S2M0120120K-ND | S2M0120120K |
| 1655-S2M0160120J-ND | S2M0160120J |
| 1655-S2M0120120D-ND | S2M0120120D |
| 150-MSC360SMA120B-ND | MSC360SMA120B |
| 5556-NVHL1000N170M1-ND | NVHL1000N170M1 |
| 1242-G2R1000MT17J-TR-ND、1242-G2R1000MT17J-TRCT-ND、1242-G2R1000MT17J-TRDKR-ND | G2R1000MT17J-TR |
| 448-IMBG120R181M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R181M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R181M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R181M2HXTMA1 |
| 448-IMWH170R650M1XKSA1-ND | IMWH170R650M1XKSA1 |
| 448-IMT65R107M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R107M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R107M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R107M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R140M1HXKSA1-ND | AIMZA75R140M1HXKSA1 |
| 448-IMZA75R140M1HXKSA1-ND | IMZA75R140M1HXKSA1 |
| 1655-S2M0120120J-ND | S2M0120120J |
| 1697-C3M0350120J-TR-ND、1697-C3M0350120J-TRCT-ND、1697-C3M0350120J-TRDKR-ND | C3M0350120J-TR |
| 448-IMT65R083M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R083M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R083M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R083M1HXUMA1 |
| 448-IMBG120R116M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R116M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R116M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R116M2HXTMA1 |
| 785-AOK150V120X2-ND | AOK150V120X2 |
| 1242-G3R450MT17J-TR-ND、1242-G3R450MT17J-TRCT-ND、1242-G3R450MT17J-TRDKR-ND | G3R450MT17J-TR |
| 448-IMWH170R450M1XKSA1-ND | IMWH170R450M1XKSA1 |
| 448-IMT65R072M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R072M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R072M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R072M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R090M1HXKSA1-ND | AIMZA75R090M1HXKSA1 |
| 353-SICW1000N170A-BP-ND | SICW1000N170A-BP |
| 448-IMZA75R090M1HXKSA1-ND | IMZA75R090M1HXKSA1 |
| 448-IMBG65R050M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R050M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R050M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R050M2HXTMA1 |
| 785-AOK150V120X2Q-ND | AOK150V120X2Q |
| 448-IMT65R057M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R057M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R057M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R057M1HXUMA1 |
| 5556-NTH4L075N065SC1-ND | NTH4L075N065SC1 |
| 448-IMBG120R078M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R078M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R078M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R078M2HXTMA1 |
| 264-TW140Z120C,S1F-ND | TW140Z120C,S1F |
| 1655-S2M0080120J-ND | S2M0080120J |
| 846-SCT4045DWATLTR-ND、846-SCT4045DWATLCT-ND、846-SCT4045DWATLDKR-ND | SCT4045DWATL |
| 448-IMDQ75R040M1HXUMA1TR-ND、448-IMDQ75R040M1HXUMA1CT-ND、448-IMDQ75R040M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R040M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R060M1HXKSA1-ND | AIMZA75R060M1HXKSA1 |
| 448-AIMZH120R160M1TXKSA1-ND | AIMZH120R160M1TXKSA1 |
| 5556-NTHL060N065SC1-ND | NTHL060N065SC1 |
| 5556-NTBG060N065SC1TR-ND、5556-NTBG060N065SC1CT-ND、5556-NTBG060N065SC1DKR-ND | NTBG060N065SC1 |
| 5556-NTBG070N120M3STR-ND、5556-NTBG070N120M3SCT-ND、5556-NTBG070N120M3SDKR-ND | NTBG070N120M3S |
| 5556-NTBL045N065SC1TR-ND、5556-NTBL045N065SC1CT-ND、5556-NTBL045N065SC1DKR-ND | NTBL045N065SC1 |
| 448-AIMBG120R080M1XTMA1TR-ND、448-AIMBG120R080M1XTMA1CT-ND、448-AIMBG120R080M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R080M1XTMA1 |
| 1242-G3R60MT07J-TR-ND、1242-G3R60MT07J-TRCT-ND、1242-G3R60MT07J-TRDKR-ND | G3R60MT07J-TR |
| 5556-NVH4L095N065SC1-ND | NVH4L095N065SC1 |
| 846-SCT4062KWAHRTLTR-ND、846-SCT4062KWAHRTLCT-ND、846-SCT4062KWAHRTLDKR-ND | SCT4062KWAHRTL |
| 2312-UJ4C075044B7STR-ND、2312-UJ4C075044B7SCT-ND、2312-UJ4C075044B7SDKR-ND | UJ4C075044B7S |
| 448-IMZA75R060M1HXKSA1-ND | IMZA75R060M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0060075K1-ND | C3M0060075K1 |
| 785-AOK060V75X2Q-ND | AOK060V75X2Q |
| 448-IMBG65R040M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R040M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R040M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R040M2HXTMA1 |
| 5556-NTH4L070N120M3S-ND | NTH4L070N120M3S |
| 5556-NVBG095N065SC1TR-ND、5556-NVBG095N065SC1CT-ND、5556-NVBG095N065SC1DKR-ND | NVBG095N065SC1 |
| 1697-C3M0160120J-TR-ND、1697-C3M0160120J-TRCT-ND、1697-C3M0160120J-TRDKR-ND | C3M0160120J-TR |
| 448-IMT65R048M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R048M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R048M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R048M1HXUMA1 |
| 5556-NVH4L160N120SC1-ND | NVH4L160N120SC1 |
| 448-IMT65R039M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R039M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R039M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R039M1HXUMA1 |
| 5556-NTH4L060N065SC1-ND | NTH4L060N065SC1 |
| 846-SCT3080ARC15-ND | SCT3080ARC15 |
| 5556-NVBG075N065SC1TR-ND、5556-NVBG075N065SC1CT-ND、5556-NVBG075N065SC1DKR-ND | NVBG075N065SC1 |
| 1697-E3M0160120K-ND | E3M0160120K |
| 5556-NTHL045N065SC1-ND | NTHL045N065SC1 |
| 1697-C3M0045075K1-ND | C3M0045075K1 |
| 448-AIMZA75R040M1HXKSA1-ND | AIMZA75R040M1HXKSA1 |
| 846-SCT4045DW7TLTR-ND、846-SCT4045DW7TLCT-ND、846-SCT4045DW7TLDKR-ND | SCT4045DW7TL |
| 5556-NVHL075N065SC1-ND | NVHL075N065SC1 |
| 5556-NVHL070N120M3S-ND | NVHL070N120M3S |
| 264-TW083N65CS1F-ND | TW083N65C,S1F |
| 1560-GP2T080A120H-ND | GP2T080A120H |
| 448-AIMZHN120R080M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R080M1TXKSA1 |
| 846-SCT4062KW7TLTR-ND、846-SCT4062KW7TLCT-ND、846-SCT4062KW7TLDKR-ND | SCT4062KW7TL |
| 448-IMZA75R040M1HXKSA1-ND | IMZA75R040M1HXKSA1 |
| 5556-NVH4L075N065SC1-ND | NVH4L075N065SC1 |
| 785-AOK065V120X2-ND | AOK065V120X2 |
| 785-AOM065V120X2-ND | AOM065V120X2 |
| 5556-NTBG040N120M3STR-ND、5556-NTBG040N120M3SCT-ND、5556-NTBG040N120M3SDKR-ND | NTBG040N120M3S |
| 5556-NVBG070N120M3STR-ND、5556-NVBG070N120M3SCT-ND、5556-NVBG070N120M3SDKR-ND | NVBG070N120M3S |
| 448-IMT65R030M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R030M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R030M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R030M1HXUMA1 |
| 264-TW048Z65C,S1F-ND | TW048Z65C,S1F |
| 846-SCT3060ARC15-ND | SCT3060ARC15 |
| 1655-S2M0080120D-ND | S2M0080120D |
| 448-AIMZH120R060M1TXKSA1-ND | AIMZH120R060M1TXKSA1 |
| 5556-NVH4L060N065SC1-ND | NVH4L060N065SC1 |
| 846-SCT4045DW7HRTLTR-ND、846-SCT4045DW7HRTLCT-ND、846-SCT4045DW7HRTLDKR-ND | SCT4045DW7HRTL |
| 846-SCT4045DRHRC15-ND | SCT4045DRHRC15 |
| 846-SCT4045DEHRC11-ND | SCT4045DEHRC11 |
| 1727-NSF080120L4A0Q-ND | NSF080120L4A0Q |
| 846-SCT3080KRC15-ND | SCT3080KRC15 |
| 1655-S2M0080120K-ND | S2M0080120K |
| 5556-NVH4L070N120M3S-ND | NVH4L070N120M3S |
| 846-SCT4062KRHRC15-ND | SCT4062KRHRC15 |
| 846-SCT4062KEHRC11-ND | SCT4062KEHRC11 |
| 846-SCT4026DWAHRTLTR-ND、846-SCT4026DWAHRTLCT-ND、846-SCT4026DWAHRTLDKR-ND | SCT4026DWAHRTL |
| 785-AOK065V120X2Q-ND | AOK065V120X2Q |
| 785-AOM065V120X2Q-ND | AOM065V120X2Q |
| 1697-E3M0060065D-ND | E3M0060065D |
| 1697-E3M0060065K-ND | E3M0060065K |
| 448-AIMZA75R027M1HXKSA1-ND | AIMZA75R027M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0075120J2-TR-ND、1697-E3M0075120J2-TRCT-ND、1697-E3M0075120J2-TRDKR-ND | E3M0075120J2-TR |
| 1697-C3M0060065J-TR-ND、1697-C3M0060065J-TRCT-ND、1697-C3M0060065J-TRDKR-ND | C3M0060065J-TR |
| 785-AOK033V120X2-ND | AOK033V120X2 |
| 785-AOM033V120X2-ND | AOM033V120X2 |
| 353-SICW080N120Y4-BP-ND | SICW080N120Y4-BP |
| 5556-NVBG045N065SC1TR-ND、5556-NVBG045N065SC1CT-ND、5556-NVBG045N065SC1DKR-ND | NVBG045N065SC1 |
| 5556-NVHL060N090SC1-ND | NVHL060N090SC1 |
| 448-IMZA75R027M1HXKSA1-ND | IMZA75R027M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG060N065SC1TR-ND、5556-NVBG060N065SC1CT-ND、5556-NVBG060N065SC1DKR-ND | NVBG060N065SC1 |
| 448-IMBG65R020M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R020M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R020M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R020M2HXTMA1 |
| 5556-NTBG030N120M3STR-ND、5556-NTBG030N120M3SCT-ND、5556-NTBG030N120M3SDKR-ND | NTBG030N120M3S |
| 5556-NTH4L030N120M3S-ND | NTH4L030N120M3S |
| 5556-NVH4L060N090SC1-ND | NVH4L060N090SC1 |
| 5556-NVH4L045N065SC1-ND | NVH4L045N065SC1 |
| 1242-G3R40MT12J-TR-ND、1242-G3R40MT12J-TRCT-ND、1242-G3R40MT12J-TRDKR-ND | G3R40MT12J-TR |
| 448-IMT65R022M1HXUMA1TR-ND、448-IMT65R022M1HXUMA1CT-ND、448-IMT65R022M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R022M1HXUMA1 |
| 1242-G2R1000MT33J-TR-ND、1242-G2R1000MT33J-TRCT-ND、1242-G2R1000MT33J-TRDKR-ND | G2R1000MT33J-TR |
| 5556-NVBG040N120M3STR-ND、5556-NVBG040N120M3SCT-ND、5556-NVBG040N120M3SDKR-ND | NVBG040N120M3S |
| 448-AIMZH120R040M1TXKSA1-ND | AIMZH120R040M1TXKSA1 |
| 846-SCT4026DW7TLTR-ND、846-SCT4026DW7TLCT-ND、846-SCT4026DW7TLDKR-ND | SCT4026DW7TL |
| 5556-NTHL030N120M3S-ND | NTHL030N120M3S |
| 264-TW027Z65C,S1F-ND | TW027Z65C,S1F |
| 1697-C3M0075120J-TR-ND、1697-C3M0075120J-TRCT-ND、1697-C3M0075120J-TRDKR-ND | C3M0075120J-TR |
| 1697-C3M0045065J1-TR-ND、1697-C3M0045065J1-TRCT-ND、1697-C3M0045065J1-TRDKR-ND | C3M0045065J1-TR |
| 448-IMDQ75R016M1HXUMA1TR-ND、448-IMDQ75R016M1HXUMA1CT-ND、448-IMDQ75R016M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R016M1HXUMA1 |
| 5556-NTHL025N065SC1-ND | NTHL025N065SC1 |
| 5556-NTBG025N065SC1TR-ND、5556-NTBG025N065SC1CT-ND、5556-NTBG025N065SC1DKR-ND | NTBG025N065SC1 |
| 785-AOK033V120X2Q-ND | AOK033V120X2Q |
| 1727-NSF040120L4A0Q-ND | NSF040120L4A0Q |
| 448-IMW65R020M2HXKSA1-ND | IMW65R020M2HXKSA1 |
| 448-AIMZA75R020M1HXKSA1-ND | AIMZA75R020M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0025075K1-ND | C3M0025075K1 |
| 448-IMZA75R020M1HXKSA1-ND | IMZA75R020M1HXKSA1 |
| 448-IMYH200R100M1HXKSA1-ND | IMYH200R100M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0065100J-TR-ND、1697-C3M0065100J-TRCT-ND、1697-C3M0065100J-TRDKR-ND | C3M0065100J-TR |
| 846-SCT4026DW7HRTLTR-ND、846-SCT4026DW7HRTLCT-ND、846-SCT4026DW7HRTLDKR-ND | SCT4026DW7HRTL |
| 846-SCT4026DEHRC11-ND | SCT4026DEHRC11 |
| 846-SCT4026DRHRC15-ND | SCT4026DRHRC15 |
| 846-SCT4036KEHRC11-ND | SCT4036KEHRC11 |
| 785-AOM015V65X2-ND | AOM015V65X2 |
| 785-AOK015V65X2-ND | AOK015V65X2 |
| 1242-G3R30MT12J-TR-ND、1242-G3R30MT12J-TRCT-ND、1242-G3R30MT12J-TRDKR-ND | G3R30MT12J-TR |
| 5556-NVBG030N120M3STR-ND、5556-NVBG030N120M3SCT-ND、5556-NVBG030N120M3SDKR-ND | NVBG030N120M3S |
| 785-AOM020V120X2-ND | AOM020V120X2 |
| 1655-S2M0040120D-ND | S2M0040120D |
| 5556-NVH4L030N120M3S-ND | NVH4L030N120M3S |
| 1655-S2M0040120K-ND | S2M0040120K |
| 448-AIMZA75R016M1HXKSA1-ND | AIMZA75R016M1HXKSA1 |
| 448-IMZA75R016M1HXKSA1-ND | IMZA75R016M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG022N120M3STR-ND、5556-NVBG022N120M3SCT-ND、5556-NVBG022N120M3SDKR-ND | NVBG022N120M3S |
| 150-MSC040SMA120S/TR-ND、150-MSC040SMA120S/TRCT-ND、150-MSC040SMA120S/TRDKR-ND | MSC040SMA120S/TR |
| 846-SCT3040KRC15-ND | SCT3040KRC15 |
| 5556-NVBG025N065SC1TR-ND、5556-NVBG025N065SC1CT-ND、5556-NVBG025N065SC1DKR-ND | NVBG025N065SC1 |
| 5556-NVHL025N065SC1-ND | NVHL025N065SC1 |
| 4878-DIF120SIC053-AQ-ND | DIF120SIC053-AQ |
| 4878-DIW120SIC059-AQ-ND | DIW120SIC059-AQ |
| 785-AOK015V75X2Q-ND | AOK015V75X2Q |
| 785-AOM015V75X2Q-ND | AOM015V75X2Q |
| 264-TW030Z120C,S1F-ND | TW030Z120C,S1F |
| 1697-E3M0032120J2-TR-ND、1697-E3M0032120J2-TRCT-ND、1697-E3M0032120J2-TRDKR-ND | E3M0032120J2-TR |
| 1697-C3M0025065J1-TR-ND、1697-C3M0025065J1-TRCT-ND、1697-C3M0025065J1-TRDKR-ND | C3M0025065J1-TR |
| 785-AOM020V120X2Q-ND | AOM020V120X2Q |
| 1697-C3M0025065L-TR-ND、1697-C3M0025065L-TRCT-ND、1697-C3M0025065L-TRDKR-ND | C3M0025065L-TR |
| 1697-E3M0032120K-ND | E3M0032120K |
| 1697-C3M0032120J1-TR-ND、1697-C3M0032120J1-TRCT-ND、1697-C3M0032120J1-TRDKR-ND | C3M0032120J1-TR |
| 5556-NVH4L020N090SC1-ND | NVH4L020N090SC1 |
| 1697-E3M0021120J2-TR-ND、1697-E3M0021120J2-TRCT-ND、1697-E3M0021120J2-TRDKR-ND | E3M0021120J2-TR |
| 1697-E3M0021120K-ND | E3M0021120K |
| 1655-S2M0025120D-ND | S2M0025120D |
| 1655-S2M0025120K-ND | S2M0025120K |
| 448-AIMDQ75R008M1HXUMA1TR-ND、448-AIMDQ75R008M1HXUMA1CT-ND、448-AIMDQ75R008M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R008M1HXUMA1 |
| 264-TW015Z65C,S1F-ND | TW015Z65C,S1F |
| 448-AIMZH120R010M1TXKSA1-ND | AIMZH120R010M1TXKSA1 |
| 264-TW015N65CS1F-ND | TW015N65C,S1F |
| 264-TW015Z120C,S1F-ND | TW015Z120C,S1F |
| 238-IXFN55N120SK-ND | IXFN55N120SK |
| C2M0045170P-ND | C2M0045170P |
| 1242-G3R350MT12J-ND | G3R350MT12J |
| 1242-G2R1000MT17J-ND | G2R1000MT17J |
| 3892-CC-CL-75-1023-ND | CC-CL-75-1023 |
| 1242-G3R160MT12J-ND | G3R160MT12J |
| 1242-G3R450MT17J-ND | G3R450MT17J |
| 1242-G3R60MT07J-ND | G3R60MT07J |
| 1697-C3M0075120J2-TR-ND、1697-C3M0075120J2-TRCT-ND、1697-C3M0075120J2-TRDKR-ND | C3M0075120J2-TR |
| 5403-QS1200SCM36-ND | QS1200SCM36 |
| 5556-NTC040N120SC1-ND | NTC040N120SC1 |
| F11004-ND | LSIC1MO120E0120 |
| SCTWA20N120-ND | SCTWA20N120 |
| 1242-G3R40MT12J-ND | G3R40MT12J |
| 497-SCTL90N65G2VTR-ND、497-SCTL90N65G2VCT-ND、-1138-SCTL90N65G2VDKR-ND、497-SCTL90N65G2VDKR-ND | SCTL90N65G2V |
| 1242-G2R1000MT33J-ND | G2R1000MT33J |
| 1697-C3M0032120J2-TR-ND、1697-C3M0032120J2-TRCT-ND、1697-C3M0032120J2-TRDKR-ND | C3M0032120J2-TR |
| 4822-GS120R045Q4-ND | GS120R045Q4 |
| SCTWA30N120-ND | SCTWA30N120 |
| 4530-AS1M025120P-ND | AS1M025120P |
| 1242-G2R120MT33J-ND | G2R120MT33J |
| 5403-QS1700SCM8-ND | QS1700SCM8 |
| 5403-QS65SCM65D2P-ND | QS65SCM65D2P |
| 3372-NC1M120C75RRNGTR-ND | NC1M120C75RRNG |
| 3372-NC1M120C75GTNG-ND | NC1M120C75GTNG |
| 3372-NC1M120C75HTNG-ND | NC1M120C75HTNG |
| 5318-AMC2M0080120D-ND | AMC2M0080120D |
| 5403-QS120SCM80D2P-ND | QS120SCM80D2P |
| 3372-NC1M120C40GTNG-ND | NC1M120C40GTNG |
| 3372-NC1M120C40HTNG-ND | NC1M120C40HTNG |
| 3372-NC1M120C12HTNG-ND | NC1M120C12HTNG |
| 448-IMBG120R140M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R140M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R140M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R140M1HXTMA1 |
| 5556-NTH4L014N120M3P-ND | NTH4L014N120M3P |
| 150-MSC035SMA170B4-ND | MSC035SMA170B4 |
| 497-16597-5-ND | SCT10N120 |
| 264-TW140N120CS1F-ND | TW140N120C,S1F |
| 5556-NTHL080N120SC1A-ND | NTHL080N120SC1A |
| 448-IMZA65R039M1HXKSA1-ND | IMZA65R039M1HXKSA1 |
| MSC035SMA070B-ND | MSC035SMA070B |
| 1560-GCMS080B120S1-E1-ND | GCMS080B120S1-E1 |
| 1560-GCMX040B120S1-E1-ND | GCMX040B120S1-E1 |
| 2312-UJ4SC075011B7STR-ND、2312-UJ4SC075011B7SCT-ND、2312-UJ4SC075011B7SDKR-ND | UJ4SC075011B7S |
| 497-18352-2-ND、497-18352-1-ND、497-18352-6-ND | SCTH90N65G2V-7 |
| 5556-NTBG028N170M1TR-ND、5556-NTBG028N170M1CT-ND、5556-NTBG028N170M1DKR-ND | NTBG028N170M1 |
| 150-MSC015SMA070B4-ND | MSC015SMA070B4 |
| 150-MSC035SMA170B-ND | MSC035SMA170B |
| 150-MSC130SM120JCU3-ND | MSC130SM120JCU3 |
| 448-IMW120R140M1HXKSA1-ND | IMW120R140M1HXKSA1 |
| MSC060SMA070B-ND | MSC060SMA070B |
| 150-MSC060SMA070B4-ND | MSC060SMA070B4 |
| 448-IMW65R057M1HXKSA1-ND | IMW65R057M1HXKSA1 |
| 150-MSC080SMA120B4-ND | MSC080SMA120B4 |
| MSC080SMA120S-ND | MSC080SMA120S |
| MSC035SMA070S-ND | MSC035SMA070S |
| 448-AIMW120R045M1XKSA1-ND | AIMW120R045M1XKSA1 |
| 1560-GCMX080B120S1-E1-ND | GCMX080B120S1-E1 |
| MSC040SMA120B-ND | MSC040SMA120B |
| MSC040SMA120S-ND | MSC040SMA120S |
| 150-MSC025SMA120B4-ND | MSC025SMA120B4 |
| 150-MSC035SMA170S-ND | MSC035SMA170S |
| 150-MSC40SM120JCU3-ND | MSC40SM120JCU3 |
| 150-MSC100SM70JCU2-ND | MSC100SM70JCU2 |
| IXFN50N120SK-ND | IXFN50N120SK |
| IXFN50N120SIC-ND | IXFN50N120SIC |
| 448-IMW65R083M1HXKSA1-ND | IMW65R083M1HXKSA1 |
| 448-IMZA65R083M1HXKSA1-ND | IMZA65R083M1HXKSA1 |
| MSC060SMA070S-ND | MSC060SMA070S |
| 497-SCTWA90N65G2V-ND | SCTWA90N65G2V |
| 691-MSC015SMA070S-ND | MSC015SMA070S |
| 150-MSC40SM120JCU2-ND | MSC40SM120JCU2 |
| 150-MSC70SM120JCU3-ND | MSC70SM120JCU3 |
| 846-BSM180C12P3C202-ND | BSM180C12P3C202 |
| BSM180C12P2E202-ND | BSM180C12P2E202 |
| 846-BSM300C12P3E201-ND | BSM300C12P3E201 |
| BSM400C12P3G202-ND | BSM400C12P3G202 |
| 264-TW107Z65C,S1F-ND | TW107Z65C,S1F |
| 264-TW083Z65C,S1F-ND | TW083Z65C,S1F |
| 31-DMWSH120H90SM4Q-ND | DMWSH120H90SM4Q |
| 5556-NTH4L040N120M3S-ND | NTH4L040N120M3S |
| 264-TW048N65CS1F-ND | TW048N65C,S1F |
| 264-TW060Z120C,S1F-ND | TW060Z120C,S1F |
| 1560-GP2T040A120U-ND | GP2T040A120U |
| 264-TW060N120CS1F-ND | TW060N120C,S1F |
| 1560-GP2T040A120H-ND | GP2T040A120H |
| 448-AIMZHN120R040M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R040M1TXKSA1 |
| 31-DMWS120H100SM4-ND | DMWS120H100SM4 |
| 264-TW045Z120C,S1F-ND | TW045Z120C,S1F |
| 264-TW027N65CS1F-ND | TW027N65C,S1F |
| 1655-S2M0025120J-ND | S2M0025120J |
| 1655-S2M0080120N-ND | S2M0080120N |
| 448-AIMZHN120R020M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R020M1TXKSA1 |
| 264-TW030N120CS1F-ND | TW030N120C,S1F |
| 1560-GCMS040B120S1-E1-ND | GCMS040B120S1-E1 |
| 31-DMWSH120H28SM4Q-ND | DMWSH120H28SM4Q |
| 1560-GCMX020B120S1-E1-ND | GCMX020B120S1-E1 |
| 150-MSC080SMA120JS15-ND | MSC080SMA120JS15 |
| 150-MSC017SMA120B-ND | MSC017SMA120B |
| 150-MSC017SMA120B4-ND | MSC017SMA120B4 |
| 1560-GCMS020B120S1-E1-ND | GCMS020B120S1-E1 |
| 150-MSC017SMA120J-ND | MSC017SMA120J |
| 448-DF17MR12W1M1HFB68BPSA1-ND | DF17MR12W1M1HFB68BPSA1 |
| 4530-AS1M080120P-ND | AS1M080120P |
| 4084-IV1Q12160T4-ND | IV1Q12160T4 |
| 497-SCT20N120AG-ND | SCT20N120AG |
| 4530-AS2M040120P-ND | AS2M040120P |
| 4530-AS1M040120T-ND | AS1M040120T |
| 4530-AS1M025120T-ND | AS1M025120T |
| 3892-CC-C2-B15-0322-ND | CC-C2-B15-0322 |
| SCT2750NYTBTR-ND、SCT2750NYTBCT-ND、SCT2750NYTBDKR-ND | SCT2750NYTB |
| SCT3060ALGC11-ND | SCT3060ALGC11 |
| 497-SCT20N120HTR-ND、497-SCT20N120HCT-ND、497-SCT20N120HDKR-ND | SCT20N120H |
| 448-IMBG65R022M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R022M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R022M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R022M1HXTMA1 |
| 448-IMW65R027M1HXKSA1-ND | IMW65R027M1HXKSA1 |
| SCT3080KLGC11-ND | SCT3080KLGC11 |
| 448-IMBG120R012M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R012M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R012M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R012M2HXTMA1 |
| SCT3022KLGC11-ND | SCT3022KLGC11 |
| C2M0025120D-ND | C2M0025120D |
| 150-MSC080SMA330B4-ND | MSC080SMA330B4 |
| 1242-G2R50MT33K-ND | G2R50MT33K |
| 5556-NTHL1000N170M1-ND | NTHL1000N170M1 |
| 691-MSC080SMA120J-ND | MSC080SMA120J |
| 846-SCT4013DRC15-ND | SCT4013DRC15 |
| 691-MSC090SMA070B-ND | MSC090SMA070B |
| 448-IMZA65R107M1HXKSA1-ND | IMZA65R107M1HXKSA1 |
| F10335-ND | LSIC1MO120E0080 |
| 150-MSC130SM120JCU2-ND | MSC130SM120JCU2 |
| 150-MSCSM120DAM31CTBL1NG-ND | MSCSM120DAM31CTBL1NG |
| IXFN70N120SK-ND | IXFN70N120SK |
| 448-IMBG65R083M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R083M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R083M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R083M1HXTMA1 |
| 448-IMBG65R039M1HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R039M1HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R039M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R039M1HXTMA1 |
| 497-SCT040H65G3AGTR-ND、497-SCT040H65G3AGCT-ND、497-SCT040H65G3AGDKR-ND | SCT040H65G3AG |
| 497-SCTW35N65G2V-ND | SCTW35N65G2V |
| 497-SCTW35N65G2VAG-ND | SCTW35N65G2VAG |
| 497-SCTH40N120G2V-7TR-ND、497-SCTH40N120G2V-7CT-ND、497-SCTH40N120G2V-7DKR-ND | SCTH40N120G2V-7 |
| 497-SCTH40N120G2V7AGTR-ND、497-SCTH40N120G2V7AGCT-ND、497-SCTH40N120G2V7AGDKR-ND | SCTH40N120G2V7AG |
| 497-SCT30N120HTR-ND、497-SCT30N120HCT-ND、497-SCT30N120HDKR-ND | SCT30N120H |
| 497-14960-ND | SCT30N120 |
| SCT3060ALHRC11-ND | SCT3060ALHRC11 |
| 448-AIMW120R060M1HXKSA1-ND | AIMW120R060M1HXKSA1 |
| 18-LSIC1MO120G0040-ND | LSIC1MO120G0040 |
| 497-18351-ND | SCTW90N65G2V |
| 497-SCTWA90N65G2V-4-ND | SCTWA90N65G2V-4 |
| 18-LSIC1MO120G0025-ND | LSIC1MO120G0025 |
| 846-BSM300C12P3E301-ND | BSM300C12P3E301 |
| 448-IMDQ75R090M1HXUMA1TR-ND、448-IMDQ75R090M1HXUMA1CT-ND、448-IMDQ75R090M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R090M1HXUMA1 |
| 150-MSC360SMA120SDT/RTR-ND、150-MSC360SMA120SDT/RCT-ND、150-MSC360SMA120SDT/RDKR-ND | MSC360SMA120SDT/R |
| 5556-NTBL075N065SC1TR-ND、5556-NTBL075N065SC1CT-ND、5556-NTBL075N065SC1DKR-ND | NTBL075N065SC1 |
| 448-AIMBG75R090M1HXTMA1TR-ND、448-AIMBG75R090M1HXTMA1CT-ND、448-AIMBG75R090M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R090M1HXTMA1 |
| 846-SCT3160KWATLTR-ND、846-SCT3160KWATLCT-ND、846-SCT3160KWATLDKR-ND | SCT3160KWATL |
| 448-AIMDQ75R090M1HXUMA1TR-ND、448-AIMDQ75R090M1HXUMA1CT-ND、448-AIMDQ75R090M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R090M1HXUMA1 |
| 846-SCT3160KWAHRTLTR-ND、846-SCT3160KWAHRTLCT-ND、846-SCT3160KWAHRTLDKR-ND | SCT3160KWAHRTL |
| 1697-C3M0120065L-TR-ND、1697-C3M0120065L-TRCT-ND、1697-C3M0120065L-TRDKR-ND | C3M0120065L-TR |
| 150-MSC090SMA070SDT/RTR-ND、150-MSC090SMA070SDT/RCT-ND、150-MSC090SMA070SDT/RDKR-ND | MSC090SMA070SDT/R |
| 448-IMDQ75R060M1HXUMA1TR-ND、448-IMDQ75R060M1HXUMA1CT-ND、448-IMDQ75R060M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R060M1HXUMA1 |
| 1697-E3M0160120J2-TR-ND、1697-E3M0160120J2-TRCT-ND、1697-E3M0160120J2-TRDKR-ND | E3M0160120J2-TR |
| 785-AOK060V65X2-ND | AOK060V65X2 |
| 785-AOM060V65X2-ND | AOM060V65X2 |
| 150-MSC180SMA120SDT/RTR-ND、150-MSC180SMA120SDT/RCT-ND、150-MSC180SMA120SDT/RDKR-ND | MSC180SMA120SDT/R |
| 1697-C3M0120065J-TR-ND、1697-C3M0120065J-TRCT-ND、1697-C3M0120065J-TRDKR-ND | C3M0120065J-TR |
| 448-AIMBG120R160M1XTMA1TR-ND、448-AIMBG120R160M1XTMA1CT-ND、448-AIMBG120R160M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R160M1XTMA1 |
| 448-AIMDQ75R060M1HXUMA1TR-ND、448-AIMDQ75R060M1HXUMA1CT-ND、448-AIMDQ75R060M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R060M1HXUMA1 |
| 448-AIMBG75R060M1HXTMA1TR-ND、448-AIMBG75R060M1HXTMA1CT-ND、448-AIMBG75R060M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R060M1HXTMA1 |
| 353-SICW400N170A-BP-ND | SICW400N170A-BP |
| 846-SCT3160KW7HRTLTR-ND、846-SCT3160KW7HRTLCT-ND、846-SCT3160KW7HRTLDKR-ND | SCT3160KW7HRTL |
| 846-SCT4062KWATLTR-ND、846-SCT4062KWATLCT-ND、846-SCT4062KWATLDKR-ND | SCT4062KWATL |
| 846-SCT4045DWAHRTLTR-ND、846-SCT4045DWAHRTLCT-ND、846-SCT4045DWAHRTLDKR-ND | SCT4045DWAHRTL |
| 150-MSC060SMA070SDT/RTR-ND、150-MSC060SMA070SDT/RCT-ND、150-MSC060SMA070SDT/RDKR-ND | MSC060SMA070SDT/R |
| 785-AOM060V75X2Q-ND | AOM060V75X2Q |
| 448-IMW65R050M2HXKSA1-ND | IMW65R050M2HXKSA1 |
| 448-AIMZH120R120M1TXKSA1-ND | AIMZH120R120M1TXKSA1 |
| 1697-E3M0160120D-ND | E3M0160120D |
| 448-IMZA65R050M2HXKSA1-ND | IMZA65R050M2HXKSA1 |
| 846-SCT3105KRC15-ND | SCT3105KRC15 |
| 448-IMW65R040M2HXKSA1-ND | IMW65R040M2HXKSA1 |
| 785-AOK065V65X2-ND | AOK065V65X2 |
| 448-AIMZH120R080M1TXKSA1-ND | AIMZH120R080M1TXKSA1 |
| 448-IMZA65R040M2HXKSA1-ND | IMZA65R040M2HXKSA1 |
| 448-IMBG120R040M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R040M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R040M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R040M2HXTMA1 |
| 497-SCT060HU75G3AGTR-ND、497-SCT060HU75G3AGCT-ND、497-SCT060HU75G3AGDKR-ND | SCT060HU75G3AG |
| 1655-S2M0040120D-1-ND | S2M0040120D-1 |
| 448-AIMBG120R060M1XTMA1TR-ND、448-AIMBG120R060M1XTMA1CT-ND、448-AIMBG120R060M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R060M1XTMA1 |
| 1655-S2M0040120K-1-ND | S2M0040120K-1 |
| 1697-E3M0120090J-TR-ND、1697-E3M0120090J-TRCT-ND、1697-E3M0120090J-TRDKR-ND | E3M0120090J-TR |
| 448-IMDQ75R027M1HXUMA1TR-ND、448-IMDQ75R027M1HXUMA1CT-ND、448-IMDQ75R027M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R027M1HXUMA1 |
| 846-SCT4026DWATLTR-ND、846-SCT4026DWATLCT-ND、846-SCT4026DWATLDKR-ND | SCT4026DWATL |
| 1655-S2M0040120J-1TR-ND、1655-S2M0040120J-1CT-ND、1655-S2M0040120J-1DKR-ND | S2M0040120J-1 |
| 448-AIMBG75R027M1HXTMA1TR-ND、448-AIMBG75R027M1HXTMA1CT-ND、448-AIMBG75R027M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R027M1HXTMA1 |
| 497-SCT040HU65G3AGTR-ND、497-SCT040HU65G3AGCT-ND、497-SCT040HU65G3AGDKR-ND | SCT040HU65G3AG |
| 497-SCTH35N65G2V-7AGTR-ND、497-SCTH35N65G2V-7AGCT-ND、497-SCTH35N65G2V-7AGDKR-ND | SCTH35N65G2V-7AG |
| 1697-C3M0120100J-TR-ND、1697-C3M0120100J-TRCT-ND、1697-C3M0120100J-TRDKR-ND | C3M0120100J-TR |
| 448-AIMDQ75R027M1HXUMA1TR-ND、448-AIMDQ75R027M1HXUMA1CT-ND、448-AIMDQ75R027M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R027M1HXUMA1 |
| 448-IMDQ75R020M1HXUMA1TR-ND、448-IMDQ75R020M1HXUMA1CT-ND、448-IMDQ75R020M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R020M1HXUMA1 |
| 448-AIMBG75R020M1HXTMA1TR-ND、448-AIMBG75R020M1HXTMA1CT-ND、448-AIMBG75R020M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R020M1HXTMA1 |
| 1697-E3M0045065K-ND | E3M0045065K |
| 448-AIMBG120R030M1XTMA1TR-ND、448-AIMBG120R030M1XTMA1CT-ND、448-AIMBG120R030M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R030M1XTMA1 |
| 1697-E3M0040120J2-TR-ND、1697-E3M0040120J2-TRCT-ND、1697-E3M0040120J2-TRDKR-ND | E3M0040120J2-TR |
| 448-IMZA65R020M2HXKSA1-ND | IMZA65R020M2HXKSA1 |
| 448-AIMDQ75R020M1HXUMA1TR-ND、448-AIMDQ75R020M1HXUMA1CT-ND、448-AIMDQ75R020M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R020M1HXUMA1 |
| 448-IMBG120R026M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG120R026M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG120R026M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R026M2HXTMA1 |
| 448-IMBG65R015M2HXTMA1TR-ND、448-IMBG65R015M2HXTMA1CT-ND、448-IMBG65R015M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R015M2HXTMA1 |
| 353-SICW028N120A4-BP-ND | SICW028N120A4-BP |
| 448-IMW65R015M2HXKSA1-ND | IMW65R015M2HXKSA1 |
| 448-IMZA65R015M2HXKSA1-ND | IMZA65R015M2HXKSA1 |
| 1655-S2M0016120D-1-ND | S2M0016120D-1 |
| 1655-S2M0016120K-1-ND | S2M0016120K-1 |
| 448-AIMBG120R020M1XTMA1TR-ND、448-AIMBG120R020M1XTMA1CT-ND、448-AIMBG120R020M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R020M1XTMA1 |
| 1655-S2M0040120N-1-ND | S2M0040120N-1 |
| 5556-NTH4L013N120M3S-ND | NTH4L013N120M3S |
| 497-SCTH100N65G2-7AGTR-ND、497-SCTH100N65G2-7AGCT-ND、497-SCTH100N65G2-7AGDKR-ND | SCTH100N65G2-7AG |
| 1655-S2M0025120N-ND | S2M0025120N |
| 448-IMW65R007M2HXKSA1-ND | IMW65R007M2HXKSA1 |
| 4878-DIW120SIC023-AQ-ND | DIW120SIC023-AQ |
| 238-IXFN75N120SK-ND | IXFN75N120SK |
| 353-SICW280N120A-BPTR-ND | SICW280N120A-BP |
| 2312-UJ4C075060L8S-ND | UJ4C075060L8S |
| 150-MSC750SMA170SA-ND | MSC750SMA170SA |
| 150-MSC360SMA120SA-ND | MSC360SMA120SA |
| 2312-UJ4C075044L8S-ND | UJ4C075044L8S |
| 150-MSC090SMA070SA-ND | MSC090SMA070SA |
| 2312-UJ4C075033L8S-ND | UJ4C075033L8S |
| 448-AIMZHN120R160M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R160M1TXKSA1 |
| 150-MSC180SMA120SA-ND | MSC180SMA120SA |
| 1697-E4M0060075J2-TR-ND | E4M0060075J2-TR |
| 1697-E4M0060075K1-ND | E4M0060075K1 |
| 448-AIMZHN120R120M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R120M1TXKSA1 |
| 497-SCT070H120G3AGTR-ND | SCT070H120G3AG |
| 353-SICBG160N120A-TPTR-ND | SICBG160N120A-TP |
| 2312-UF4C120070B7S-ND | UF4C120070B7S |
| 238-LSIC1MO120T0160-TU-ND | LSIC1MO120T0160-TU |
| 2312-UJ4C075023L8S-ND | UJ4C075023L8S |
| 2312-UJ4C075060L8SSR-ND | UJ4C075060L8SSR |
| 497-SCT055W65G3-4AG-ND | SCT055W65G3-4AG |
| 1697-E4M0045075K1-ND | E4M0045075K1 |
| 3892-CC-CN-23-0123-ND | CC-CN-23-0123 |
| 497-SCT070W120G3-4AG-ND | SCT070W120G3-4AG |
| 2312-UF4C120053B7S-ND | UF4C120053B7S |
| 497-SCT070HU120G3AGTR-ND | SCT070HU120G3AG |
| 1242-G3R160MT17J-ND | G3R160MT17J |
| 2312-UJ3C120070K4S-ND | UJ3C120070K4S |
| 2312-UJ4C075044L8SSR-ND | UJ4C075044L8SSR |
| 31-DMWSH120H90SM3Q-ND | DMWSH120H90SM3Q |
| 448-AIMZHN120R060M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R060M1TXKSA1 |
| 238-LSIC1MO120T0120-TU-ND | LSIC1MO120T0120-TU |
| 497-SCT040H120G3AGTR-ND | SCT040H120G3AG |
| 353-SICW080N120Y-BPTR-ND | SICW080N120Y-BP |
| 2312-UF4C120070B7SSR-ND | UF4C120070B7SSR |
| 1697-E4M0045075J2-TR-ND | E4M0045075J2-TR |
| 2312-UJ4C075033L8SSR-ND | UJ4C075033L8SSR |
| 497-SCT027W65G3-4AG-ND | SCT027W65G3-4AG |
| 497-SCT040W120G3AG-ND | SCT040W120G3AG |
| 497-SCT040W120G3-4AG-ND | SCT040W120G3-4AG |
| 2312-UJ4C075060L8SSB-ND | UJ4C075060L8SSB |
| 2312-UF4C120053B7SSR-ND | UF4C120053B7SSR |
| 497-SCT018H65G3AGTR-ND | SCT018H65G3AG |
| 1697-C3M0032120K1-ND | C3M0032120K1 |
| 31-DMWSH120H43SM3-ND | DMWSH120H43SM3 |
| 353-SICW040N120Y-BPTR-ND | SICW040N120Y-BP |
| 353-SICW040N120Y4-BPTR-ND | SICW040N120Y4-BP |
| 238-LSIC1MO120T0080-TU-ND | LSIC1MO120T0080-TU |
| 497-SCT025W120G3-4AG-ND | SCT025W120G3-4AG |
| 2312-UJ4C075023L8SSR-ND | UJ4C075023L8SSR |
| 2312-UJ4C075044L8SSB-ND | UJ4C075044L8SSB |
| 448-AIMZHN120R030M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R030M1TXKSA1 |
| 2312-UF4SC120030B7S-ND | UF4SC120030B7S |
| 1242-G3R30MT12J-ND | G3R30MT12J |
| 1697-E4M0025075J2-TR-ND | E4M0025075J2-TR |
| 1697-E4M0025075K1-ND | E4M0025075K1 |
| 2312-UJ4SC075010L8S-ND | UJ4SC075010L8S |
| 2312-UJ4C075033L8SSB-ND | UJ4C075033L8SSB |
| 497-SCTH60N120G2-7TR-ND | SCTH60N120G2-7 |
| 2312-UF4SC120023B7S-ND | UF4SC120023B7S |
| 2312-UF4C120070B7SSB-ND | UF4C120070B7SSB |
| 2312-UF4C120053B7SSB-ND | UF4C120053B7SSB |
| 2312-UJ4C075023L8SSB-ND | UJ4C075023L8SSB |
| 31-DMWSH120H28SM3-ND | DMWSH120H28SM3 |
| 31-DMWSH120H28SM4-ND | DMWSH120H28SM4 |
| 2312-UF4SC120030B7SSR-ND | UF4SC120030B7SSR |
| 264-TW070J120BS1Q-ND | TW070J120B,S1Q |
| 1242-1318-ND | GA10SICP12-263 |
| 488-NTCR013N120M3S-ND | NTCR013N120M3S |
| 1697-E4M0015075K1-ND | E4M0015075K1 |
| 1697-E4M0015075J2-TR-ND | E4M0015075J2-TR |
| 2312-UJ4SC075010L8SSR-ND | UJ4SC075010L8SSR |
| 497-SCT012H90G3AGTR-ND | SCT012H90G3AG |
| 497-SCT015W120G3-4AG-ND | SCT015W120G3-4AG |
| 4084-IV1Q12050T3-ND | IV1Q12050T3 |
| 4084-IV1Q12050T4-ND | IV1Q12050T4 |
| 2312-UF4SC120030B7SSB-ND | UF4SC120030B7SSB |
| 448-AIMZHN120R010M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R010M1TXKSA1 |
| 2312-UF4SC120023B7SSB-ND | UF4SC120023B7SSB |
| 497-SCTH70N120G2V-7TR-ND、497-SCTH70N120G2V-7CT-ND、497-SCTH70N120G2V-7DKR-ND | SCTH70N120G2V-7 |
| 150-MSC017SMA120S-ND | MSC017SMA120S |
| 2312-UJ4SC075010L8SSB-ND | UJ4SC075010L8SSB |
| 238-MCB60I1200TZ-TUB-ND | MCB60I1200TZ-TUB |
| 1242-G2R120MT33J-TR-ND、1242-G2R120MT33J-TRCT-ND、1242-G2R120MT33J-TRDKR-ND | G2R120MT33J-TR |
| 1242-1253-ND | GA50JT06-258 |
| BSM600C12P3G201-ND | BSM600C12P3G201 |
| APT100MC120JCU2-ND | APT100MC120JCU2 |
| SCT30N120D2-ND | SCT30N120D2 |
| 497-SCTWA35N65G2VAG-ND | SCTWA35N65G2VAG |
| 18-LSIC1MO120G0120-ND | LSIC1MO120G0120 |
| 18-LSIC1MO120G0080-ND | LSIC1MO120G0080 |
| 18-LSIC1MO120G0160-ND | LSIC1MO120G0160 |
| 150-MSC060SMA070SA-ND | MSC060SMA070SA |
| 150-MSC080SMA120SA-ND | MSC080SMA120SA |
| 150-MSC025SMA330B4-ND | MSC025SMA330B4 |
| 4237-P3M173K0T3-ND | P3M173K0T3 |
| 4237-P3M12025K4-ND | P3M12025K4 |
| 4237-P3M171K0K3-ND | P3M171K0K3 |
| 4237-P3M12080K3-ND | P3M12080K3 |
| 4237-P3M06040K3-ND | P3M06040K3 |
| 4237-P3M12160K3-ND | P3M12160K3 |
| 4237-P3M12080K4-ND | P3M12080K4 |
| 4237-P3M06060T3-ND | P3M06060T3 |
| 150-MSC035SMA070J-ND | MSC035SMA070J |
| 150-MSC015SMA070J-ND | MSC015SMA070J |
| 4822-GS65R038Q4-ND | GS65R038Q4 |
| 4237-P3M06060G7TR-ND | P3M06060G7 |