연결성, 디지털화, 전기화, 자동화 및 에너지 효율성의 발전은 고도화된 전력 변환 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 변화가 가속화됨에 따라 제조업체와 반도체 시장에 새로운 과제를 안겨주고 있습니다.
전력 관리 시스템 개선을 위한 핵심 목표는 전력 반도체 소자 개발로, 더욱 효율적이고, 더 작으며, 안정적이고, 수명이 길고, 비용 효율적이어야 합니다. 실리콘 카바이드(SiC) 컨버터는 기존 실리콘 컨버터보다 이러한 요구 사항들이 더 잘 충족하는 차세대 전력반도체 소재로 주목받고 있습니다.
실리콘 카바이드(SiC)란?
SiC는 실리콘과 탄소 원자로 구성된 화합물 반도체로, 밀도가 높은 사면체(tetrahedral structure) 구조로 배열되어 있습니다. 실리콘에 비해 밴드갭이 넓어 원자 결합이 더 강하고 절연 파괴 전계(electric breakdown field) 강도가 실리콘보다 약 10배 더 높습니다. 이러한 강력한 결합은 열전도율을 높이고 격자 진동을 강화합니다.
아래 표는 실리콘과 다른 반도체 소재의 물리적 특성을 비교한 것입니다. 4H-SiC는 다른 다형성(polytypes) SiC와 비교했을 때 전자 이동도, 유전 파괴 강도, 포화 속도 및 기타 물리적 특성 간의 균형이 더 우수하기 때문에 반도체 소재로 널리 사용됩니다.
SiC 다이오드와 트랜지스터는 신뢰성을 저하시키지 않으면서도 더 높은 주파수와 온도에서 동작할 수 있습니다. 쇼트키 다이오드 및 FET/MOSFET과 같은 SiC 소자의 주요 응용 분야로는 컨버터, 인버터, 전원 공급 장치, 배터리 충전기, 모터 제어 시스템 등이 있습니다.
전력 전자에서 SiC의 응용 분야
- 역률 보정(PFC) 회로
- 태양광 인버터
- DC/DC 컨버터
- 양방향 컨버터
- 유도 가열 장치용 인버터
- 모터 구동 인버터
- 벅 컨버터
SiC MOSFET이란?
실리콘 카바이드(SiC) MOSFET(금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터)은 기존 실리콘 대신 실리콘 카바이드를 반도체 소재로 사용하는 전력 반도체 소자입니다. 이 트랜지스터는 높은 차단 전압, 우수한 열 전도성, 낮은 ON 상태 저항, 그리고 일반 실리콘 MOSFET보다 약 10배 더 큰 파괴 강도를 특징으로 합니다. 스위칭 손실이 적어 효율이 높으며, 전력 밀도를 높일 수 있습니다. 기존의 실리콘 기반 MOSFET에 비해 여러 장점이 있습니다.
| 특징 | 장점 | 이점 |
|---|---|---|
| 낮은 소자 커패시턴스 온도 변화에 독립적인 스위칭 손실 역회복 전하가 낮은 내부 다이오드 문턱 전압에서 자유로운 ON 상태 특성 |
우수한 게이트 산화막 신뢰성 동급 최고 수준의 스위칭 및 전도 손실 IGBT와 호환 가능한 구동 전압(+18V) 문턱 전압, Vth > 4V 단락 및 애벌란시(avalanche) 내성 |
냉감 부담이 줄어 효율성 최고 더 긴 수명과 높은 신뢰성 고주파 동작 시스템 비용 절감 전력 밀도 증가 시스템 복잡성 감소 설계 및 구현이 용이 |
Wolfspeed 900V SiC MOSFET - [C3M0280090J](https://www.digikey. kr/ko/products/detail/wolfspeed-inc/C3M0280090J-TR/5804216)
SiC MOSFET의 특성:
1. 소자 구조 및 특성: 600V~900V 실리콘 MOSFET에 비해, SiC MOSFET은 (소형 패키지에 장착이 가능할 정도로) 칩 면적이 더 작으며, 바디 다이오드의 역회복 손실도 매우 낮습니다. 또한, SiC 소자는 Si 소자보다 드리프트 레이어(drift-layer) 저항이 훨씬 낮기 때문에, 낮은 ON 저항을 얻기 위해 전조도 변조(conductivity modulation)를 할 필요가 없습니다. SiC MOSFET은 원칙적으로 테일 전류(tail current)가 발생하지 않아, IGBT보다 스위칭 손실이 훨씬 적습니다. 그 결과 스위칭 주파수를 더 높일 수 있으며, 그에 따라 패시브 소자의 크기를 줄이고 더 작고 저렴한 냉각 시스템을 사용할 수 있습니다.
2. ON 저항(RDSon)의 온도 안정성: SiC MOSFET의 ON 저항(RDSon)은 채널 저항(RCH), JFET 저항(RJ), 드리프트 영역 저항(RDRIFT)과 같은 저항 요소로 구성되며, 각 요소들은 고유한 온도 계수를 가지고 있습니다.
낮은 게이트-소스 전압(VGS)에서는 음의 온도 계수를 가진 RCH가 지배적인 반면, 높은 VGS에서는 양의 온도 계수를 가진 RJ와 RDRIFT가 지배적이게 됩니다. VGS가 13V 이하일 때 ON 저항은 음의 온도 계수이므로, SiC MOSFET을 병렬로 연결한 경우 전류가 집중될 우려가 있습니다.
RDSon의 온도 의존성은 항복 전압과 소자 타입에 따라 달라집니다. 예를 들어, 1200V 소자의 경우 드리프트 레이어의 저항이 증가되기 때문에 더 높은 계수를 가집니다. 고온에서는 RDSon이 증가하여 포화 전류(saturation current)를 제한하며, 이를 통해 소자의 단락 보호 성능이 향상됩니다.
** 3. 문턱 전압 허용 오차:** MOSFET의 문턱 전압(Vth)은 일반적으로 2~4V 범위이며, 안전한 동작을 위해 매우 중요합니다. 문턱 전압 최소값과 최대값 사이의 범위인 허용 오차는 대칭적인 스위칭 동작의 핵심이며, 병렬 SiC MOSFET 구동에 필수적입니다. Vth 변동 폭이 작을수록 스위칭 시 발생하는 스트레스를 줄여 소자의 성능과 수명을 향상시킵니다. 온도가 상승하면 일반적으로 Vth는 감소하므로, 안전한 스위칭을 보장하고 기생 턴온(parasitic turn-on) 현상을 방지하기 위해서는 철저한 설계 허용 오차 분석이 필요합니다.
** 4. DESAT 보호:** DESAT 보호는 IGBT의 과전류를 감지하기 위한 방법으로, 최대 컬렉터 전류가 흐르는 상태에서 컬렉터-이미터(collector-emitter) 전압이 상승하는 디세츄레이션(de-saturation, 탈포화) 상태를 감지합니다. 이는 효율 저하를 초래할 뿐만 아니라, 최악의 경우 IGBT 고장으로 이어질 수도 있습니다.
SiC MOSFET 역시 최대 드레인 전류(ID)가 흐르는 상태에서 드레인-소스 전압(VDS)이 상승하는 유사한 상황에 처할 수 있습니다. 이러한 바람직하지 않은 상황은, 턴온 시 최대 게이트-소스 전압(VGS)이 너무 낮거나, 게이트를 구동하는 턴온 엣지가 지나치게 느리거나, 단락 또는 과부하 조건이 존재할 때 발생할 수 있습니다. 최대 ID가 흐르는 상태에서 드레인-소스 저항(RDS)이 증가할 수 있으며, 이로 인해 VDS가 예기치 않게 서서히 상승할 수 있습니다.
SiC MOSFET이 디세츄레이션 상태일 때, VDS는 느리게 반응하는 반면, 최대 드레인 전류는 증가하는 ON 저항을 통해 계속 흐릅니다. 그 결과, VDS가 반응하기 전에 드레인 전류는 정격 펄스 전류의 10~20배 수준에 도달할 수 있습니다. 고주파 전력 변환기의 경우, 디세츄레이션 오류가 감지되기 전에 수많은 스위칭 사이클이 발생하여 심각한 문제가 발생할 수도 있습니다.
** 5. 게이트 전하 비율:** 동적 특성이 소자의 스위칭 성능을 결정합니다. 이러한 매개 변수 중 일부는 측정 조건에 따라 크게 달라집니다.
고속 스위칭 도입시, 과도 현상이 기생 커패시턴스와 소자의 바디 커패시턴스에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 게이트-소스 커패시턴스(Cgs)는 지연 시간과 di/dt에 영향을 미치며, 게이트-드레인 커패시턴스(Cgd)는 dv/dt에 영향을 미칩니다. 드레인-소스 커패시턴스(Cds)는 지연 시간과 di/dt에 영향을 주지 않지만 dv/dt에 영향을 미칩니다.
게이트 전하 매개 변수(Gate charge parameters, QG, QGS, QGD)가 스위칭 성능 결정에 있어 더 중요하며, QG가 낮을수록 게이트 구동 손실은 줄어듭니다. 정확한 성능 평가를 위해 커패시턴스보다 게이트 전하 데이터를 우선적으로 고려하는 것이 좋습니다. 또한 안정적인 성능을 위해서는 QGD와 QGS의 비율이 낮아야 합니다.
하드 스위칭 애플리케이션용 소자를 선택할 때, QGD와 RDSon이 소자의 성능 지표를 더 잘 나타냅니다. 소프트 스위칭 컨버터의 경우, QGD 및 RDSon을 Qoss와 함께 사용하면 소자의 적합성을 보다 정확하게 평가할 수 있습니다.
6. 게이트 드라이버 전압: 이 부분에서는 게이트 구동 전압이 SiC MOSFET의 정적 및 동적 손실에 미치는 영향에 대해 설명합니다. 올바른 채널 반전, 낮은 ON 상태 손실 및 고속 스위칭을 위해서는 높은 ON 상태 VGS가 필요하며, 낮은 VGS는 게이트 산화막에 가해지는 스트레스를 줄이고 신뢰성을 향상시킵니다.
게이트 드라이버 전압을 최적화할 때는 RDSon의 온도 특성을 고려해야 합니다. VGS가 13V 이하이면 온도가 상승함에 따라 드레인 전류도 증가하기 때문에 이를 13V 이상으로 유지해야 합니다. ON 상태 동작을 개선하기 위해 15V 이상의 VGS로 소자를 구동할 수도 있습니다.
적절한 게이트 전압을 선택하는 것은 전력 소자의 전기적 성능과 신뢰성 사이의 균형을 맞추는 매우 중요한 요소입니다. 가속 스트레스 테스트는 특히 고온에서 임계 전압 및 게이트 산화막의 신뢰성에 대한 VGS의 영향을 평가하는 데 도움이 됩니다.
결론:
이 게시글에서는 설계 엔지니어가 전력 변환 시스템을 최적화하는 데 도움이 되는 주요 SiC MOSFET 매개 변수를 중점적으로 살펴보았습니다. SiC MOSFET는 컨버터, 인버터, 모터 제어 시스템과 같은 응용 분야에서 기존 실리콘 소자보다 우수한 성능을 제공합니다. ON 저항, 문턱 전압 허용오차, 게이트 구동 전압과 같은 중요한 요소가 효율성과 신뢰성을 향상시킵니다. 올바른 설계와 구현은 성능을 향상시키고 스트레스를 줄이며 소자의 수명을 연장하여 고전력 및 고온에서 동작할 수 있도록 합니다.
반도체 시장이 발전함에 따라 SiC 기술은 지속적인 발전과 향상된 전력 관리 솔루션을 제공할 것으로 기대됩니다.
SiC(실리콘 카바이드) MOSFET 부품 번호
| 디지키 부품 번호 | 제조업체 부품 번호 |
|---|---|
| 448-IMBF170R1K0M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R1K0M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R1K0M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R1K0M1XTMA1 |
| 1242-G2R1000MT17D-ND | G2R1000MT17D |
| 448-IMBF170R650M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R650M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R650M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R650M1XTMA1 |
| 448-IMBG120R350M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R350M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R350M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R350M1HXTMA1 |
| 448-IMBF170R450M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R450M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R450M1XTMA1DKR-ND | IMBF170R450M1XTMA1 |
| 1242-G3R160MT12D-ND | G3R160MT12D |
| 2312-UJ4C075060K3S-ND | UJ4C075060K3S |
| 1242-G3R450MT17D-ND | G3R450MT17D |
| SCT2H12NZGC11-ND | SCT2H12NZGC11 |
| 2312-UF3C170400B7STR-ND,2312-UF3C170400B7SCT-ND,2312-UF3C170400B7SDKR-ND | UF3C170400B7S |
| 1697-C3M0350120D-ND | C3M0350120D |
| SCT3120ALGC11-ND | SCT3120ALGC11 |
| 2312-UF3C065080B7STR-ND,2312-UF3C065080B7SCT-ND,2312-UF3C065080B7SDKR-ND | UF3C065080B7S |
| 2312-UF3C120080B7STR-ND,2312-UF3C120080B7SCT-ND,2312-UF3C120080B7SDKR-ND | UF3C120080B7S |
| SCT3160KLGC11-ND | SCT3160KLGC11 |
| 2312-UF3C120080K3S-ND | UF3C120080K3S |
| 2312-UJ3C120080K3S-ND | UJ3C120080K3S |
| 1242-G3R75MT12D-ND | G3R75MT12D |
| C2M1000170J-ND | C2M1000170J |
| 1242-G3R75MT12K-ND | G3R75MT12K |
| C2M0280120D-ND | C2M0280120D |
| 1242-G3R75MT12J-TR-ND,1242-G3R75MT12J-TRCT-ND,1242-G3R75MT12J-TRDKR-ND | G3R75MT12J-TR |
| 2312-UJ4C075033K4S-ND | UJ4C075033K4S |
| C2M1000170D-ND | C2M1000170D |
| 846-SCT2450KEGC11-ND | SCT2450KEGC11 |
| 448-IMZ120R060M1HXKSA1-ND | IMZ120R060M1HXKSA1 |
| 448-IMW120R060M1HXKSA1-ND | IMW120R060M1HXKSA1 |
| 1242-G3R160MT17D-ND | G3R160MT17D |
| 1697-C3M0120090D-ND | C3M0120090D |
| MSC080SMA120B-ND | MSC080SMA120B |
| 1242-G3R160MT17J-TR-ND,1242-G3R160MT17J-TRCT-ND,1242-G3R160MT17J-TRDKR-ND | G3R160MT17J-TR |
| 448-AIMW120R080M1XKSA1-ND | AIMW120R080M1XKSA1 |
| 2312-UJ4C075023K3S-ND | UJ4C075023K3S |
| 2312-UJ4C075023K4S-ND | UJ4C075023K4S |
| C2M0160120D-ND | C2M0160120D |
| 448-IMBG120R045M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R045M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R045M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R045M1HXTMA1 |
| 1242-G3R40MT12D-ND | G3R40MT12D |
| 448-AIMBG120R040M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R040M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R040M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R040M1XTMA1 |
| 2312-UJ4SC075018B7STR-ND,2312-UJ4SC075018B7SCT-ND,2312-UJ4SC075018B7SDKR-ND | UJ4SC075018B7S |
| 2312-UJ4C075018K3S-ND | UJ4C075018K3S |
| 1697-C3M0065090D-ND | C3M0065090D |
| 448-IMW120R030M1HXKSA1-ND | IMW120R030M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0075120J-ND | C3M0075120J |
| 1697-C3M0075120D-ND | C3M0075120D |
| 1697-C3M0065090J-ND | C3M0065090J |
| 1697-C3M0065090J-TR-ND,1697-C3M0065090J-CT-ND,1697-C3M0065090J-DKR-ND | C3M0065090J-TR |
| 5556-NTHL040N120SC1-ND | NTHL040N120SC1 |
| 5556-NTH4L040N120SC1-ND | NTH4L040N120SC1 |
| 2312-UJ4SC075018L8STR-ND,2312-UJ4SC075018L8SCT-ND,2312-UJ4SC075018L8SDKR-ND | UJ4SC075018L8S |
| 1697-E3M0075120K-ND | E3M0075120K |
| 1697-C3M0075120K-ND | C3M0075120K |
| C3M0065100J-ND | C3M0065100J |
| C3M0065100K-ND | C3M0065100K |
| 1242-G3R30MT12K-ND | G3R30MT12K |
| 2312-UF3SC120040B7STR-ND,2312-UF3SC120040B7SCT-ND,2312-UF3SC120040B7SDKR-ND | UF3SC120040B7S |
| 448-IMW120R020M1HXKSA1-ND | IMW120R020M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG040N120SC1TR-ND,5556-NVBG040N120SC1CT-ND,5556-NVBG040N120SC1DKR-ND | NVBG040N120SC1 |
| 448-IMZA120R020M1HXKSA1-ND | IMZA120R020M1HXKSA1 |
| SCT3040KLGC11-ND | SCT3040KLGC11 |
| 2312-UJ3C120040K3S-ND | UJ3C120040K3S |
| 1697-C3M0040120K-ND | C3M0040120K |
| 1697-C3M0040120J1-ND | C3M0040120J1 |
| 1697-C3M0040120D-ND | C3M0040120D |
| 5556-NTH4L015N065SC1-ND | NTH4L015N065SC1 |
| 5556-NTBG015N065SC1TR-ND,5556-NTBG015N065SC1CT-ND,5556-NTBG015N065SC1DKR-ND | NTBG015N065SC1 |
| 5556-NTH4L020N090SC1-ND | NTH4L020N090SC1 |
| 5556-NTHL015N065SC1-ND | NTHL015N065SC1 |
| 5556-NTHL020N090SC1-ND | NTHL020N090SC1 |
| 5556-NTBG014N120M3PTR-ND,5556-NTBG014N120M3PCT-ND,5556-NTBG014N120M3PDKR-ND | NTBG014N120M3P |
| C2M0080120D-ND | C2M0080120D |
| 2312-UF4SC120023K4S-ND | UF4SC120023K4S |
| SCT3030ALGC11-ND | SCT3030ALGC11 |
| 1697-C3M0025065J1-ND | C3M0025065J1 |
| 150-MSC400SMA330B4-ND | MSC400SMA330B4 |
| 1242-G3R45MT17D-ND | G3R45MT17D |
| 1242-G3R45MT17K-ND | G3R45MT17K |
| 448-IMYH200R075M1HXKSA1-ND | IMYH200R075M1HXKSA1 |
| 448-AIMW120R035M1HXKSA1-ND | AIMW120R035M1HXKSA1 |
| 691-MSC015SMA070B-ND | MSC015SMA070B |
| 1697-C3M0015065D-ND | C3M0015065D |
| 1242-G3R20MT12K-ND | G3R20MT12K |
| 1697-C3M0032120J1-ND | C3M0032120J1 |
| 846-SCT4013DW7TLTR-ND,846-SCT4013DW7TLCT-ND,846-SCT4013DW7TLDKR-ND | SCT4013DW7TL |
| 448-IMW120R014M1HXKSA1-ND | IMW120R014M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4SC075009K4S-ND | UJ4SC075009K4S |
| 5556-NVBG015N065SC1TR-ND,5556-NVBG015N065SC1CT-ND,5556-NVBG015N065SC1DKR-ND | NVBG015N065SC1 |
| 5556-NTBG020N120SC1TR-ND,5556-NTBG020N120SC1CT-ND,5556-NTBG020N120SC1DKR-ND | NTBG020N120SC1 |
| 5556-NVH4L018N075SC1-ND | NVH4L018N075SC1 |
| 448-IMZA120R014M1HXKSA1-ND | IMZA120R014M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4SC075009B7STR-ND,2312-UJ4SC075009B7SCT-ND,2312-UJ4SC075009B7SDKR-ND | UJ4SC075009B7S |
| 5556-NTH4L028N170M1-ND | NTH4L028N170M1 |
| 2312-UF3SC120016K4S-ND | UF3SC120016K4S |
| 691-MSC025SMA120B-ND | MSC025SMA120B |
| 1697-C3M0021120K-ND | C3M0021120K |
| 1697-C3M0021120D-ND | C3M0021120D |
| 448-IMYH200R050M1HXKSA1-ND | IMYH200R050M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0030090K-ND | C3M0030090K |
| 2312-UF3SC120016K3S-ND | UF3SC120016K3S |
| 5556-NVBG020N120SC1TR-ND,5556-NVBG020N120SC1CT-ND,5556-NVBG020N120SC1DKR-ND | NVBG020N120SC1 |
| 1697-C3M0015065K-ND | C3M0015065K |
| SCT3022ALGC11-ND | SCT3022ALGC11 |
| 448-AIMBG120R010M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R010M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R010M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R010M1XTMA1 |
| 5556-NVH4L020N120SC1-ND | NVH4L020N120SC1 |
| C2M0040120D-ND | C2M0040120D |
| 448-IMBG120R008M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R008M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R008M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R008M2HXTMA1 |
| 691-MSC025SMA120J-ND | MSC025SMA120J |
| 2312-UF3SC120009K4S-ND | UF3SC120009K4S |
| 1242-G3R12MT12K-ND | G3R12MT12K |
| 2312-UJ4SC075006K4S-ND | UJ4SC075006K4S |
| 448-IMYH200R024M1HXKSA1-ND | IMYH200R024M1HXKSA1 |
| 448-IMW120R007M1HXKSA1-ND | IMW120R007M1HXKSA1 |
| 448-IMZA120R007M1HXKSA1-ND | IMZA120R007M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0016120D-ND | C3M0016120D |
| 2312-UF3SC065007K4S-ND | UF3SC065007K4S |
| 1697-E3M0016120K-ND | E3M0016120K |
| 2312-UJ4SC075005L8STR-ND,2312-UJ4SC075005L8SCT-ND,2312-UJ4SC075005L8SDKR-ND | UJ4SC075005L8S |
| 1697-C3M0016120K-ND | C3M0016120K |
| 1697-E4M0013120K-ND | E4M0013120K |
| 1242-G3R20MT17K-ND | G3R20MT17K |
| C2M0045170D-ND | C2M0045170D |
| 448-IMYH200R012M1HXKSA1-ND | IMYH200R012M1HXKSA1 |
| 1242-G3R20MT17N-ND | G3R20MT17N |
| IMW120R350M1HXKSA1-ND | IMW120R350M1HXKSA1 |
| 5556-NTBG1000N170M1TR-ND,5556-NTBG1000N170M1CT-ND,5556-NTBG1000N170M1DKR-ND | NTBG1000N170M1 |
| 1242-G3R350MT12D-ND | G3R350MT12D |
| C3M0280090D-ND | C3M0280090D |
| 150-MSC750SMA170B-ND | MSC750SMA170B |
| IMZ120R220M1HXKSA1-ND | IMZ120R220M1HXKSA1 |
| 150-MSC750SMA170B4-ND | MSC750SMA170B4 |
| 2312-UF3C170400K3S-ND | UF3C170400K3S |
| 150-MSC750SMA170S-ND | MSC750SMA170S |
| 2312-UF3C120400B7STR-ND,2312-UF3C120400B7SCT-ND,2312-UF3C120400B7SDKR-ND | UF3C120400B7S |
| SCT2H12NYTBTR-ND,SCT2H12NYTBCT-ND,SCT2H12NYTBDKR-ND | SCT2H12NYTB |
| 448-IMBG120R234M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R234M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R234M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R234M2HXTMA1 |
| IMW120R220M1HXKSA1-ND | IMW120R220M1HXKSA1 |
| 1242-G3R160MT12J-TR-ND,1242-G3R160MT12J-TRCT-ND,1242-G3R160MT12J-TRDKR-ND | G3R160MT12J-TR |
| 1697-C3M0350120J-ND | C3M0350120J |
| 448-IMW65R048M1HXKSA1-ND | IMW65R048M1HXKSA1 |
| C3M0280090J-ND | C3M0280090J |
| 448-IMW65R107M1HXKSA1-ND | IMW65R107M1HXKSA1 |
| 18-LSIC1MO170E0750-ND | LSIC1MO170E0750 |
| 2312-UJ4C075060B7STR-ND,2312-UJ4C075060B7SCT-ND,2312-UJ4C075060B7SDKR-ND | UJ4C075060B7S |
| 5556-NTBG160N120SC1TR-ND,5556-NTBG160N120SC1CT-ND,5556-NTBG160N120SC1DKR-ND | NTBG160N120SC1 |
| 2312-UF3C120150B7STR-ND,2312-UF3C120150B7SCT-ND,2312-UF3C120150B7SDKR-ND | UF3C120150B7S |
| 5556-NTHL160N120SC1-ND | NTHL160N120SC1 |
| 5556-NTH4L160N120SC1-ND | NTH4L160N120SC1 |
| 1697-C3M0120090J-ND | C3M0120090J |
| IMW120R090M1HXKSA1-ND | IMW120R090M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0120065K-ND | C3M0120065K |
| 1697-C3M0120065D-ND | C3M0120065D |
| 2312-UJ3C120150K3S-ND | UJ3C120150K3S |
| 5556-NTHL070N120M3S-ND | NTHL070N120M3S |
| 1242-G3R60MT07K-ND | G3R60MT07K |
| 448-IMBG120R090M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R090M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R090M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R090M1HXTMA1 |
| 2312-UJ4C075033B7STR-ND,2312-UJ4C075033B7SCT-ND,2312-UJ4C075033B7SDKR-ND | UJ4C075033B7S |
| 2312-UJ4C075033K3S-ND | UJ4C075033K3S |
| 448-IMZ120R090M1HXKSA1-ND | IMZ120R090M1HXKSA1 |
| 448-IMBG65R048M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R048M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R048M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R048M1HXTMA1 |
| 448-IMBG120R053M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R053M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R053M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R053M2HXTMA1 |
| 1697-C3M0160120D-ND | C3M0160120D |
| 448-IMBG120R060M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R060M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R060M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R060M1HXTMA1 |
| 1697-C3M0060065J-ND | C3M0060065J |
| 1697-C3M0060065D-ND | C3M0060065D |
| 5556-NTBG045N065SC1TR-ND,5556-NTBG045N065SC1CT-ND,5556-NTBG045N065SC1DKR-ND | NTBG045N065SC1 |
| C3M0120100K-ND | C3M0120100K |
| 5556-NTMT045N065SC1TR-ND,5556-NTMT045N065SC1CT-ND,5556-NTMT045N065SC1DKR-ND | NTMT045N065SC1 |
| 2312-UF3SC065030B7STR-ND,2312-UF3SC065030B7SCT-ND,2312-UF3SC065030B7SDKR-ND | UF3SC065030B7S |
| 5556-NTHL040N120M3S-ND | NTHL040N120M3S |
| 2312-UF4C120070K3S-ND | UF4C120070K3S |
| 2312-UF3C065030K3S-ND | UF3C065030K3S |
| 497-SCT055HU65G3AGTR-ND,497-SCT055HU65G3AGCT-ND,497-SCT055HU65G3AGDKR-ND | SCT055HU65G3AG |
| 846-SCT4036KW7TLTR-ND,846-SCT4036KW7TLCT-ND,846-SCT4036KW7TLDKR-ND | SCT4036KW7TL |
| 1697-C3M0060065L-TR-ND,1697-C3M0060065L-TRCT-ND,1697-C3M0060065L-TRDKR-ND | C3M0060065L-TR |
| 1697-C3M0045065J1-ND | C3M0045065J1 |
| 2312-UJ4C075023B7STR-ND,2312-UJ4C075023B7SCT-ND,2312-UJ4C075023B7SDKR-ND | UJ4C075023B7S |
| 846-SCT4062KEC11-ND | SCT4062KEC11 |
| 2312-UJ3C120070K3S-ND | UJ3C120070K3S |
| 5556-NVBG080N120SC1TR-ND,5556-NVBG080N120SC1CT-ND,5556-NVBG080N120SC1DKR-ND | NVBG080N120SC1 |
| 846-SCT4062KW7HRTLTR-ND,846-SCT4062KW7HRTLCT-ND,846-SCT4062KW7HRTLDKR-ND | SCT4062KW7HRTL |
| 448-IMW120R040M1HXKSA1-ND | IMW120R040M1HXKSA1 |
| SCT3160KLHRC11-ND | SCT3160KLHRC11 |
| 448-IMZA120R040M1HXKSA1-ND | IMZA120R040M1HXKSA1 |
| 448-IMW65R030M1HXKSA1-ND | IMW65R030M1HXKSA1 |
| 448-IMZA65R030M1HXKSA1-ND | IMZA65R030M1HXKSA1 |
| 497-15170-ND | SCT20N120 |
| 1697-C3M0060065K-ND | C3M0060065K |
| C3M0120100J-ND | C3M0120100J |
| 5556-NVHL040N120SC1-ND | NVHL040N120SC1 |
| 1697-C3M0045065L-TR-ND,1697-C3M0045065L-TRCT-ND,1697-C3M0045065L-TRDKR-ND | C3M0045065L-TR |
| 2312-UF4SC120030K4S-ND | UF4SC120030K4S |
| 1242-G3R40MT12K-ND | G3R40MT12K |
| 448-IMZA65R027M1HXKSA1-ND | IMZA65R027M1HXKSA1 |
| 5556-NTBG022N120M3STR-ND,5556-NTBG022N120M3SCT-ND,5556-NTBG022N120M3SDKR-ND | NTBG022N120M3S |
| 5556-NTHL022N120M3S-ND | NTHL022N120M3S |
| 2312-UJ4C075018K4S-ND | UJ4C075018K4S |
| 2312-UF3C120040K3S-ND | UF3C120040K3S |
| 5556-NVH4L040N120M3S-ND | NVH4L040N120M3S |
| 1697-C3M0045065K-ND | C3M0045065K |
| 1697-C3M0045065D-ND | C3M0045065D |
| 5556-NTH4L025N065SC1-ND | NTH4L025N065SC1 |
| 448-IMBG120R030M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R030M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R030M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R030M1HXTMA1 |
| 448-IMZ120R030M1HXKSA1-ND | IMZ120R030M1HXKSA1 |
| 448-IMZA120R030M1HXKSA1-ND | IMZA120R030M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0075120D-ND | E3M0075120D |
| 497-SCTW40N120G2VAG-ND | SCTW40N120G2VAG |
| 846-SCT4026DRC15-ND | SCT4026DRC15 |
| 846-SCT4036KRC15-ND | SCT4036KRC15 |
| 846-SCT4036KEC11-ND | SCT4036KEC11 |
| 448-IMBG120R022M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R022M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R022M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R022M2HXTMA1 |
| 264-TW045N120CS1F-ND | TW045N120C,S1F |
| 846-SCT4036KRHRC15-ND | SCT4036KRHRC15 |
| 448-AIMDQ75R016M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R016M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R016M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R016M1HXUMA1 |
| 448-AIMZH120R030M1TXKSA1-ND | AIMZH120R030M1TXKSA1 |
| 1697-E3M0040120K-ND | E3M0040120K |
| 846-SCT2080KEGC11-ND | SCT2080KEGC11 |
| 1697-C3M0032120D-ND | C3M0032120D |
| 448-IMBG120R017M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R017M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R017M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R017M2HXTMA1 |
| 2312-UF3C120040K4S-ND | UF3C120040K4S |
| 497-16598-5-ND | SCT50N120 |
| 497-SCTWA60N120G2-4-ND | SCTWA60N120G2-4 |
| 448-AIMZH120R020M1TXKSA1-ND | AIMZH120R020M1TXKSA1 |
| 5556-NVBG020N090SC1TR-ND,5556-NVBG020N090SC1CT-ND,5556-NVBG020N090SC1DKR-ND | NVBG020N090SC1 |
| 1697-C3M0032120K-ND | C3M0032120K |
| 846-SCT4013DEC11-ND | SCT4013DEC11 |
| 846-SCT4018KW7TLTR-ND,846-SCT4018KW7TLCT-ND,846-SCT4018KW7TLDKR-ND | SCT4018KW7TL |
| 846-SCT4018KEC11-ND | SCT4018KEC11 |
| 5556-NTHL020N120SC1-ND | NTHL020N120SC1 |
| 5556-NTH4L020N120SC1-ND | NTH4L020N120SC1 |
| 448-IMBG65R007M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R007M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R007M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R007M2HXTMA1 |
| 5556-NVH4L015N065SC1-ND | NVH4L015N065SC1 |
| 691-MSC025SMA120S-ND | MSC025SMA120S |
| 846-SCT4018KRC15-ND | SCT4018KRC15 |
| 497-SCTW70N120G2V-ND | SCTW70N120G2V |
| 2312-UJ4SC075008L8STR-ND,2312-UJ4SC075008L8SCT-ND,2312-UJ4SC075008L8SDKR-ND | UJ4SC075008L8S |
| 846-SCT3040KRC14-ND | SCT3040KRC14 |
| 1242-G3R20MT12N-ND | G3R20MT12N |
| 264-TW015N120CS1F-ND | TW015N120C,S1F |
| SCT3030KLGC11-ND | SCT3030KLGC11 |
| 448-IMBG65R260M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R260M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R260M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R260M1HXTMA1 |
| 2312-UF3C120400K3S-ND | UF3C120400K3S |
| 448-IMBG65R163M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R163M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R163M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R163M1HXTMA1 |
| C3M0280090J-TRTR-ND,C3M0280090J-TRCT-ND,C3M0280090J-TRDKR-ND | C3M0280090J-TR |
| 1697-C3M0120065J-ND | C3M0120065J |
| 448-IMBG120R220M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R220M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R220M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R220M1HXTMA1 |
| IMZ120R350M1HXKSA1-ND | IMZ120R350M1HXKSA1 |
| C2M1000170J-TR-ND | C2M1000170J-TR |
| 448-IMZA65R048M1HXKSA1-ND | IMZA65R048M1HXKSA1 |
| 2312-UJ4C075044K3S-ND | UJ4C075044K3S |
| 448-IMBG65R072M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R072M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R072M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R072M1HXTMA1 |
| F11005-ND | LSIC1MO120E0160 |
| 2312-UF3SC065040B7STR-ND,2312-UF3SC065040B7SCT-ND,2312-UF3SC065040B7SDKR-ND | UF3SC065040B7S |
| C3M0120090J-TRTR-ND,C3M0120090J-TRCT-ND,C3M0120090J-TRDKR-ND | C3M0120090J-TR |
| 448-IMBG65R057M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R057M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R057M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R057M1HXTMA1 |
| 2312-UF4C120070K4S-ND | UF4C120070K4S |
| 150-MSC180SMA120S-ND | MSC180SMA120S |
| 448-IMW65R072M1HXKSA1-ND | IMW65R072M1HXKSA1 |
| 2312-UF3C120150K4S-ND | UF3C120150K4S |
| SCT3120ALHRC11-ND | SCT3120ALHRC11 |
| 2312-UJ4C075060K4S-ND | UJ4C075060K4S |
| 1242-G3R60MT07D-ND | G3R60MT07D |
| 448-IMZA65R072M1HXKSA1-ND | IMZA65R072M1HXKSA1 |
| 846-SCT3120AW7TLTR-ND,846-SCT3120AW7TLCT-ND,846-SCT3120AW7TLDKR-ND | SCT3120AW7TL |
| 1697-C3M0160120J-ND | C3M0160120J |
| 5556-NTBG080N120SC1TR-ND,5556-NTBG080N120SC1CT-ND,5556-NTBG080N120SC1DKR-ND | NTBG080N120SC1 |
| 1560-GP2T080A120U-ND | GP2T080A120U |
| 5556-NTHL060N090SC1-ND | NTHL060N090SC1 |
| 846-SCT2450KEHRC11-ND | SCT2450KEHRC11 |
| SCT3080ALGC11-ND | SCT3080ALGC11 |
| 2312-UJ4C075044K4S-ND | UJ4C075044K4S |
| 5556-NTH4L045N065SC1-ND | NTH4L045N065SC1 |
| SCT1000N170-ND | SCT1000N170 |
| 846-SCT4045DRC15-ND | SCT4045DRC15 |
| 846-SCT4045DEC11-ND | SCT4045DEC11 |
| 2312-UF3C120080K4S-ND | UF3C120080K4S |
| 846-SCT2160KEHRC11-ND | SCT2160KEHRC11 |
| 2312-UF4C120053K3S-ND | UF4C120053K3S |
| 497-SCTH35N65G2V-7TR-ND,497-SCTH35N65G2V-7CT-ND,497-SCTH35N65G2V-7DKR-ND | SCTH35N65G2V-7 |
| 150-MSC035SMA070B4-ND | MSC035SMA070B4 |
| 846-SCT3080KRC14-ND | SCT3080KRC14 |
| SCT3080KLHRC11-ND | SCT3080KLHRC11 |
| 1697-C3M0075120D-A-ND | C3M0075120D-A |
| 1697-C3M0075120K-A-ND | C3M0075120K-A |
| 5556-NTBG040N120SC1TR-ND,5556-NTBG040N120SC1CT-ND,5556-NTBG040N120SC1DKR-ND | NTBG040N120SC1 |
| 846-SCT4026DEC11-ND | SCT4026DEC11 |
| 846-SCT3060ARC14-ND | SCT3060ARC14 |
| 150-MSC040SMA120B4-ND | MSC040SMA120B4 |
| 1697-C3M0025065K-ND | C3M0025065K |
| 1697-C3M0025065D-ND | C3M0025065D |
| 2312-UJ4SC075011K4S-ND | UJ4SC075011K4S |
| SCT2080KEHRC11-ND | SCT2080KEHRC11 |
| 691-MSC040SMA120J-ND | MSC040SMA120J |
| SCT3030KLHRC11-ND | SCT3030KLHRC11 |
| 150-MSC100SM70JCU3-ND | MSC100SM70JCU3 |
| 150-MSC70SM120JCU2-ND | MSC70SM120JCU2 |
| SCT3017ALHRC11-ND | SCT3017ALHRC11 |
| SCT3022KLHRC11-ND | SCT3022KLHRC11 |
| 448-IMBG65R107M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R107M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R107M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R107M1HXTMA1 |
| 497-SCT10N120AG-ND | SCT10N120AG |
| 18-LSIC1MO170T0750-ND | LSIC1MO170T0750 |
| 5556-NVHL160N120SC1-ND | NVHL160N120SC1 |
| 5556-NTH4L080N120SC1-ND | NTH4L080N120SC1 |
| 691-MSC090SMA070S-ND | MSC090SMA070S |
| 448-IMW65R039M1HXKSA1-ND | IMW65R039M1HXKSA1 |
| 846-SCT2280KEGC11-ND | SCT2280KEGC11 |
| IMZ120R140M1HXKSA1-ND | IMZ120R140M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0120090J-ND | E3M0120090J |
| 846-SCT2280KEHRC11-ND | SCT2280KEHRC11 |
| 846-SCT4062KRC15-ND | SCT4062KRC15 |
| 5556-NVHL080N120SC1A-ND | NVHL080N120SC1A |
| 846-SCT3105KW7TLTR-ND,846-SCT3105KW7TLCT-ND,846-SCT3105KW7TLDKR-ND | SCT3105KW7TL |
| 846-SCT3160KW7TLTR-ND,846-SCT3160KW7TLCT-ND,846-SCT3160KW7TLDKR-ND | SCT3160KW7TL |
| 5556-NVH4L080N120SC1-ND | NVH4L080N120SC1 |
| 2312-UF4C120053K4S-ND | UF4C120053K4S |
| 5556-NVBG160N120SC1TR-ND,5556-NVBG160N120SC1CT-ND,5556-NVBG160N120SC1DKR-ND | NVBG160N120SC1 |
| 448-IMZA65R057M1HXKSA1-ND | IMZA65R057M1HXKSA1 |
| 5556-NTH4L060N090SC1-ND | NTH4L060N090SC1 |
| 497-SCTWA35N65G2V-ND | SCTWA35N65G2V |
| 846-SCT3060AW7TLTR-ND,846-SCT3060AW7TLCT-ND,846-SCT3060AW7TLDKR-ND | SCT3060AW7TL |
| 5556-NTH4L022N120M3S-ND | NTH4L022N120M3S |
| 448-IMBG65R030M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R030M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R030M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R030M1HXTMA1 |
| 846-SCT3080ARC14-ND | SCT3080ARC14 |
| 846-SCT2160KEGC11-ND | SCT2160KEGC11 |
| 846-SCT3080AW7TLTR-ND,846-SCT3080AW7TLCT-ND,846-SCT3080AW7TLDKR-ND | SCT3080AW7TL |
| SCT3080ALHRC11-ND | SCT3080ALHRC11 |
| SCT3105KLGC11-ND | SCT3105KLGC11 |
| 497-SCTW40N120G2V-ND | SCTW40N120G2V |
| 846-SCT3105KRC14-ND | SCT3105KRC14 |
| SCT3105KLHRC11-ND | SCT3105KLHRC11 |
| 5556-NVH4L040N120SC1-ND | NVH4L040N120SC1 |
| 497-SCTL35N65G2VTR-ND,497-SCTL35N65G2VCT-ND,497-SCTL35N65G2VDKR-ND | SCTL35N65G2V |
| 846-SCT3080KW7TLTR-ND,846-SCT3080KW7TLCT-ND,846-SCT3080KW7TLDKR-ND | SCT3080KW7TL |
| 5556-NTBG020N090SC1TR-ND,5556-NTBG020N090SC1CT-ND,5556-NTBG020N090SC1DKR-ND | NTBG020N090SC1 |
| 497-SCTWA50N120-ND | SCTWA50N120 |
| 497-SCTW100N65G2AG-ND | SCTW100N65G2AG |
| 5556-NVHL020N090SC1-ND | NVHL020N090SC1 |
| 1697-C3M0040120J1-TR-ND,1697-C3M0040120J1-TRCT-ND,1697-C3M0040120J1-TRDKR-ND | C3M0040120J1-TR |
| 5556-NVH4L022N120M3S-ND | NVH4L022N120M3S |
| 846-SCT3030ARC14-ND | SCT3030ARC14 |
| 5556-NVHL020N120SC1-ND | NVHL020N120SC1 |
| SCT3030ALHRC11-ND | SCT3030ALHRC11 |
| 846-SCT3040KW7TLTR-ND,846-SCT3040KW7TLCT-ND,846-SCT3040KW7TLDKR-ND | SCT3040KW7TL |
| 846-SCT3030AW7TLTR-ND,846-SCT3030AW7TLCT-ND,846-SCT3030AW7TLDKR-ND | SCT3030AW7TL |
| SCT3040KLHRC11-ND | SCT3040KLHRC11 |
| SCT3022ALHRC11-ND | SCT3022ALHRC11 |
| 846-SCT3017ALGC11-ND | SCT3017ALGC11 |
| 150-MSCSM120SKM31CTBL1NG-ND | MSCSM120SKM31CTBL1NG |
| 448-IMT65R260M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R260M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R260M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R260M1HXUMA1 |
| 785-AOK500V120X2-ND | AOK500V120X2 |
| 448-IMT65R163M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R163M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R163M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R163M1HXUMA1 |
| 1655-S2M0160120D-ND | S2M0160120D |
| 1242-G3R350MT12J-TR-ND,1242-G3R350MT12J-TRCT-ND,1242-G3R350MT12J-TRDKR-ND | G3R350MT12J-TR |
| 1655-S2M0160120K-ND | S2M0160120K |
| 448-IMDQ75R140M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R140M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R140M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R140M1HXUMA1 |
| 448-IMWH170R1K0M1XKSA1-ND | IMWH170R1K0M1XKSA1 |
| 5556-NVBG1000N170M1TR-ND,5556-NVBG1000N170M1CT-ND,5556-NVBG1000N170M1DKR-ND | NVBG1000N170M1 |
| 1655-S2M0120120K-ND | S2M0120120K |
| 1655-S2M0160120J-ND | S2M0160120J |
| 1655-S2M0120120D-ND | S2M0120120D |
| 150-MSC360SMA120B-ND | MSC360SMA120B |
| 5556-NVHL1000N170M1-ND | NVHL1000N170M1 |
| 1242-G2R1000MT17J-TR-ND,1242-G2R1000MT17J-TRCT-ND,1242-G2R1000MT17J-TRDKR-ND | G2R1000MT17J-TR |
| 448-IMBG120R181M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R181M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R181M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R181M2HXTMA1 |
| 448-IMWH170R650M1XKSA1-ND | IMWH170R650M1XKSA1 |
| 448-IMT65R107M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R107M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R107M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R107M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R140M1HXKSA1-ND | AIMZA75R140M1HXKSA1 |
| 448-IMZA75R140M1HXKSA1-ND | IMZA75R140M1HXKSA1 |
| 1655-S2M0120120J-ND | S2M0120120J |
| 1697-C3M0350120J-TR-ND,1697-C3M0350120J-TRCT-ND,1697-C3M0350120J-TRDKR-ND | C3M0350120J-TR |
| 448-IMT65R083M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R083M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R083M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R083M1HXUMA1 |
| 448-IMBG120R116M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R116M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R116M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R116M2HXTMA1 |
| 785-AOK150V120X2-ND | AOK150V120X2 |
| 1242-G3R450MT17J-TR-ND,1242-G3R450MT17J-TRCT-ND,1242-G3R450MT17J-TRDKR-ND | G3R450MT17J-TR |
| 448-IMWH170R450M1XKSA1-ND | IMWH170R450M1XKSA1 |
| 448-IMT65R072M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R072M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R072M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R072M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R090M1HXKSA1-ND | AIMZA75R090M1HXKSA1 |
| 353-SICW1000N170A-BP-ND | SICW1000N170A-BP |
| 448-IMZA75R090M1HXKSA1-ND | IMZA75R090M1HXKSA1 |
| 448-IMBG65R050M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R050M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R050M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R050M2HXTMA1 |
| 785-AOK150V120X2Q-ND | AOK150V120X2Q |
| 448-IMT65R057M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R057M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R057M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R057M1HXUMA1 |
| 5556-NTH4L075N065SC1-ND | NTH4L075N065SC1 |
| 448-IMBG120R078M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R078M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R078M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R078M2HXTMA1 |
| 264-TW140Z120C,S1F-ND | TW140Z120C,S1F |
| 1655-S2M0080120J-ND | S2M0080120J |
| 846-SCT4045DWATLTR-ND,846-SCT4045DWATLCT-ND,846-SCT4045DWATLDKR-ND | SCT4045DWATL |
| 448-IMDQ75R040M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R040M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R040M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R040M1HXUMA1 |
| 448-AIMZA75R060M1HXKSA1-ND | AIMZA75R060M1HXKSA1 |
| 448-AIMZH120R160M1TXKSA1-ND | AIMZH120R160M1TXKSA1 |
| 5556-NTHL060N065SC1-ND | NTHL060N065SC1 |
| 5556-NTBG060N065SC1TR-ND,5556-NTBG060N065SC1CT-ND,5556-NTBG060N065SC1DKR-ND | NTBG060N065SC1 |
| 5556-NTBG070N120M3STR-ND,5556-NTBG070N120M3SCT-ND,5556-NTBG070N120M3SDKR-ND | NTBG070N120M3S |
| 5556-NTBL045N065SC1TR-ND,5556-NTBL045N065SC1CT-ND,5556-NTBL045N065SC1DKR-ND | NTBL045N065SC1 |
| 448-AIMBG120R080M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R080M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R080M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R080M1XTMA1 |
| 1242-G3R60MT07J-TR-ND,1242-G3R60MT07J-TRCT-ND,1242-G3R60MT07J-TRDKR-ND | G3R60MT07J-TR |
| 5556-NVH4L095N065SC1-ND | NVH4L095N065SC1 |
| 846-SCT4062KWAHRTLTR-ND,846-SCT4062KWAHRTLCT-ND,846-SCT4062KWAHRTLDKR-ND | SCT4062KWAHRTL |
| 2312-UJ4C075044B7STR-ND,2312-UJ4C075044B7SCT-ND,2312-UJ4C075044B7SDKR-ND | UJ4C075044B7S |
| 448-IMZA75R060M1HXKSA1-ND | IMZA75R060M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0060075K1-ND | C3M0060075K1 |
| 785-AOK060V75X2Q-ND | AOK060V75X2Q |
| 448-IMBG65R040M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R040M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R040M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R040M2HXTMA1 |
| 5556-NTH4L070N120M3S-ND | NTH4L070N120M3S |
| 5556-NVBG095N065SC1TR-ND,5556-NVBG095N065SC1CT-ND,5556-NVBG095N065SC1DKR-ND | NVBG095N065SC1 |
| 1697-C3M0160120J-TR-ND,1697-C3M0160120J-TRCT-ND,1697-C3M0160120J-TRDKR-ND | C3M0160120J-TR |
| 448-IMT65R048M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R048M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R048M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R048M1HXUMA1 |
| 5556-NVH4L160N120SC1-ND | NVH4L160N120SC1 |
| 448-IMT65R039M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R039M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R039M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R039M1HXUMA1 |
| 5556-NTH4L060N065SC1-ND | NTH4L060N065SC1 |
| 846-SCT3080ARC15-ND | SCT3080ARC15 |
| 5556-NVBG075N065SC1TR-ND,5556-NVBG075N065SC1CT-ND,5556-NVBG075N065SC1DKR-ND | NVBG075N065SC1 |
| 1697-E3M0160120K-ND | E3M0160120K |
| 5556-NTHL045N065SC1-ND | NTHL045N065SC1 |
| 1697-C3M0045075K1-ND | C3M0045075K1 |
| 448-AIMZA75R040M1HXKSA1-ND | AIMZA75R040M1HXKSA1 |
| 846-SCT4045DW7TLTR-ND,846-SCT4045DW7TLCT-ND,846-SCT4045DW7TLDKR-ND | SCT4045DW7TL |
| 5556-NVHL075N065SC1-ND | NVHL075N065SC1 |
| 5556-NVHL070N120M3S-ND | NVHL070N120M3S |
| 264-TW083N65CS1F-ND | TW083N65C,S1F |
| 1560-GP2T080A120H-ND | GP2T080A120H |
| 448-AIMZHN120R080M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R080M1TXKSA1 |
| 846-SCT4062KW7TLTR-ND,846-SCT4062KW7TLCT-ND,846-SCT4062KW7TLDKR-ND | SCT4062KW7TL |
| 448-IMZA75R040M1HXKSA1-ND | IMZA75R040M1HXKSA1 |
| 5556-NVH4L075N065SC1-ND | NVH4L075N065SC1 |
| 785-AOK065V120X2-ND | AOK065V120X2 |
| 785-AOM065V120X2-ND | AOM065V120X2 |
| 5556-NTBG040N120M3STR-ND,5556-NTBG040N120M3SCT-ND,5556-NTBG040N120M3SDKR-ND | NTBG040N120M3S |
| 5556-NVBG070N120M3STR-ND,5556-NVBG070N120M3SCT-ND,5556-NVBG070N120M3SDKR-ND | NVBG070N120M3S |
| 448-IMT65R030M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R030M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R030M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R030M1HXUMA1 |
| 264-TW048Z65C,S1F-ND | TW048Z65C,S1F |
| 846-SCT3060ARC15-ND | SCT3060ARC15 |
| 1655-S2M0080120D-ND | S2M0080120D |
| 448-AIMZH120R060M1TXKSA1-ND | AIMZH120R060M1TXKSA1 |
| 5556-NVH4L060N065SC1-ND | NVH4L060N065SC1 |
| 846-SCT4045DW7HRTLTR-ND,846-SCT4045DW7HRTLCT-ND,846-SCT4045DW7HRTLDKR-ND | SCT4045DW7HRTL |
| 846-SCT4045DRHRC15-ND | SCT4045DRHRC15 |
| 846-SCT4045DEHRC11-ND | SCT4045DEHRC11 |
| 1727-NSF080120L4A0Q-ND | NSF080120L4A0Q |
| 846-SCT3080KRC15-ND | SCT3080KRC15 |
| 1655-S2M0080120K-ND | S2M0080120K |
| 5556-NVH4L070N120M3S-ND | NVH4L070N120M3S |
| 846-SCT4062KRHRC15-ND | SCT4062KRHRC15 |
| 846-SCT4062KEHRC11-ND | SCT4062KEHRC11 |
| 846-SCT4026DWAHRTLTR-ND,846-SCT4026DWAHRTLCT-ND,846-SCT4026DWAHRTLDKR-ND | SCT4026DWAHRTL |
| 785-AOK065V120X2Q-ND | AOK065V120X2Q |
| 785-AOM065V120X2Q-ND | AOM065V120X2Q |
| 1697-E3M0060065D-ND | E3M0060065D |
| 1697-E3M0060065K-ND | E3M0060065K |
| 448-AIMZA75R027M1HXKSA1-ND | AIMZA75R027M1HXKSA1 |
| 1697-E3M0075120J2-TR-ND,1697-E3M0075120J2-TRCT-ND,1697-E3M0075120J2-TRDKR-ND | E3M0075120J2-TR |
| 1697-C3M0060065J-TR-ND,1697-C3M0060065J-TRCT-ND,1697-C3M0060065J-TRDKR-ND | C3M0060065J-TR |
| 785-AOK033V120X2-ND | AOK033V120X2 |
| 785-AOM033V120X2-ND | AOM033V120X2 |
| 353-SICW080N120Y4-BP-ND | SICW080N120Y4-BP |
| 5556-NVBG045N065SC1TR-ND,5556-NVBG045N065SC1CT-ND,5556-NVBG045N065SC1DKR-ND | NVBG045N065SC1 |
| 5556-NVHL060N090SC1-ND | NVHL060N090SC1 |
| 448-IMZA75R027M1HXKSA1-ND | IMZA75R027M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG060N065SC1TR-ND,5556-NVBG060N065SC1CT-ND,5556-NVBG060N065SC1DKR-ND | NVBG060N065SC1 |
| 448-IMBG65R020M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R020M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R020M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R020M2HXTMA1 |
| 5556-NTBG030N120M3STR-ND,5556-NTBG030N120M3SCT-ND,5556-NTBG030N120M3SDKR-ND | NTBG030N120M3S |
| 5556-NTH4L030N120M3S-ND | NTH4L030N120M3S |
| 5556-NVH4L060N090SC1-ND | NVH4L060N090SC1 |
| 5556-NVH4L045N065SC1-ND | NVH4L045N065SC1 |
| 1242-G3R40MT12J-TR-ND,1242-G3R40MT12J-TRCT-ND,1242-G3R40MT12J-TRDKR-ND | G3R40MT12J-TR |
| 448-IMT65R022M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R022M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R022M1HXUMA1DKR-ND | IMT65R022M1HXUMA1 |
| 1242-G2R1000MT33J-TR-ND,1242-G2R1000MT33J-TRCT-ND,1242-G2R1000MT33J-TRDKR-ND | G2R1000MT33J-TR |
| 5556-NVBG040N120M3STR-ND,5556-NVBG040N120M3SCT-ND,5556-NVBG040N120M3SDKR-ND | NVBG040N120M3S |
| 448-AIMZH120R040M1TXKSA1-ND | AIMZH120R040M1TXKSA1 |
| 846-SCT4026DW7TLTR-ND,846-SCT4026DW7TLCT-ND,846-SCT4026DW7TLDKR-ND | SCT4026DW7TL |
| 5556-NTHL030N120M3S-ND | NTHL030N120M3S |
| 264-TW027Z65C,S1F-ND | TW027Z65C,S1F |
| 1697-C3M0075120J-TR-ND,1697-C3M0075120J-TRCT-ND,1697-C3M0075120J-TRDKR-ND | C3M0075120J-TR |
| 1697-C3M0045065J1-TR-ND,1697-C3M0045065J1-TRCT-ND,1697-C3M0045065J1-TRDKR-ND | C3M0045065J1-TR |
| 448-IMDQ75R016M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R016M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R016M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R016M1HXUMA1 |
| 5556-NTHL025N065SC1-ND | NTHL025N065SC1 |
| 5556-NTBG025N065SC1TR-ND,5556-NTBG025N065SC1CT-ND,5556-NTBG025N065SC1DKR-ND | NTBG025N065SC1 |
| 785-AOK033V120X2Q-ND | AOK033V120X2Q |
| 1727-NSF040120L4A0Q-ND | NSF040120L4A0Q |
| 448-IMW65R020M2HXKSA1-ND | IMW65R020M2HXKSA1 |
| 448-AIMZA75R020M1HXKSA1-ND | AIMZA75R020M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0025075K1-ND | C3M0025075K1 |
| 448-IMZA75R020M1HXKSA1-ND | IMZA75R020M1HXKSA1 |
| 448-IMYH200R100M1HXKSA1-ND | IMYH200R100M1HXKSA1 |
| 1697-C3M0065100J-TR-ND,1697-C3M0065100J-TRCT-ND,1697-C3M0065100J-TRDKR-ND | C3M0065100J-TR |
| 846-SCT4026DW7HRTLTR-ND,846-SCT4026DW7HRTLCT-ND,846-SCT4026DW7HRTLDKR-ND | SCT4026DW7HRTL |
| 846-SCT4026DEHRC11-ND | SCT4026DEHRC11 |
| 846-SCT4026DRHRC15-ND | SCT4026DRHRC15 |
| 846-SCT4036KEHRC11-ND | SCT4036KEHRC11 |
| 785-AOM015V65X2-ND | AOM015V65X2 |
| 785-AOK015V65X2-ND | AOK015V65X2 |
| 1242-G3R30MT12J-TR-ND,1242-G3R30MT12J-TRCT-ND,1242-G3R30MT12J-TRDKR-ND | G3R30MT12J-TR |
| 5556-NVBG030N120M3STR-ND,5556-NVBG030N120M3SCT-ND,5556-NVBG030N120M3SDKR-ND | NVBG030N120M3S |
| 785-AOM020V120X2-ND | AOM020V120X2 |
| 1655-S2M0040120D-ND | S2M0040120D |
| 5556-NVH4L030N120M3S-ND | NVH4L030N120M3S |
| 1655-S2M0040120K-ND | S2M0040120K |
| 448-AIMZA75R016M1HXKSA1-ND | AIMZA75R016M1HXKSA1 |
| 448-IMZA75R016M1HXKSA1-ND | IMZA75R016M1HXKSA1 |
| 5556-NVBG022N120M3STR-ND,5556-NVBG022N120M3SCT-ND,5556-NVBG022N120M3SDKR-ND | NVBG022N120M3S |
| 150-MSC040SMA120S/TR-ND,150-MSC040SMA120S/TRCT-ND,150-MSC040SMA120S/TRDKR-ND | MSC040SMA120S/TR |
| 846-SCT3040KRC15-ND | SCT3040KRC15 |
| 5556-NVBG025N065SC1TR-ND,5556-NVBG025N065SC1CT-ND,5556-NVBG025N065SC1DKR-ND | NVBG025N065SC1 |
| 5556-NVHL025N065SC1-ND | NVHL025N065SC1 |
| 4878-DIF120SIC053-AQ-ND | DIF120SIC053-AQ |
| 4878-DIW120SIC059-AQ-ND | DIW120SIC059-AQ |
| 785-AOK015V75X2Q-ND | AOK015V75X2Q |
| 785-AOM015V75X2Q-ND | AOM015V75X2Q |
| 264-TW030Z120C,S1F-ND | TW030Z120C,S1F |
| 1697-E3M0032120J2-TR-ND,1697-E3M0032120J2-TRCT-ND,1697-E3M0032120J2-TRDKR-ND | E3M0032120J2-TR |
| 1697-C3M0025065J1-TR-ND,1697-C3M0025065J1-TRCT-ND,1697-C3M0025065J1-TRDKR-ND | C3M0025065J1-TR |
| 785-AOM020V120X2Q-ND | AOM020V120X2Q |
| 1697-C3M0025065L-TR-ND,1697-C3M0025065L-TRCT-ND,1697-C3M0025065L-TRDKR-ND | C3M0025065L-TR |
| 1697-E3M0032120K-ND | E3M0032120K |
| 1697-C3M0032120J1-TR-ND,1697-C3M0032120J1-TRCT-ND,1697-C3M0032120J1-TRDKR-ND | C3M0032120J1-TR |
| 5556-NVH4L020N090SC1-ND | NVH4L020N090SC1 |
| 1697-E3M0021120J2-TR-ND,1697-E3M0021120J2-TRCT-ND,1697-E3M0021120J2-TRDKR-ND | E3M0021120J2-TR |
| 1697-E3M0021120K-ND | E3M0021120K |
| 1655-S2M0025120D-ND | S2M0025120D |
| 1655-S2M0025120K-ND | S2M0025120K |
| 448-AIMDQ75R008M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R008M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R008M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R008M1HXUMA1 |
| 264-TW015Z65C,S1F-ND | TW015Z65C,S1F |
| 448-AIMZH120R010M1TXKSA1-ND | AIMZH120R010M1TXKSA1 |
| 264-TW015N65CS1F-ND | TW015N65C,S1F |
| 264-TW015Z120C,S1F-ND | TW015Z120C,S1F |
| 238-IXFN55N120SK-ND | IXFN55N120SK |
| C2M0045170P-ND | C2M0045170P |
| 1242-G3R350MT12J-ND | G3R350MT12J |
| 1242-G2R1000MT17J-ND | G2R1000MT17J |
| 3892-CC-CL-75-1023-ND | CC-CL-75-1023 |
| 1242-G3R160MT12J-ND | G3R160MT12J |
| 1242-G3R450MT17J-ND | G3R450MT17J |
| 1242-G3R60MT07J-ND | G3R60MT07J |
| 1697-C3M0075120J2-TR-ND,1697-C3M0075120J2-TRCT-ND,1697-C3M0075120J2-TRDKR-ND | C3M0075120J2-TR |
| 5403-QS1200SCM36-ND | QS1200SCM36 |
| 5556-NTC040N120SC1-ND | NTC040N120SC1 |
| F11004-ND | LSIC1MO120E0120 |
| SCTWA20N120-ND | SCTWA20N120 |
| 1242-G3R40MT12J-ND | G3R40MT12J |
| 497-SCTL90N65G2VTR-ND,497-SCTL90N65G2VCT-ND,-1138-SCTL90N65G2VDKR-ND,497-SCTL90N65G2VDKR-ND | SCTL90N65G2V |
| 1242-G2R1000MT33J-ND | G2R1000MT33J |
| 1697-C3M0032120J2-TR-ND,1697-C3M0032120J2-TRCT-ND,1697-C3M0032120J2-TRDKR-ND | C3M0032120J2-TR |
| 4822-GS120R045Q4-ND | GS120R045Q4 |
| SCTWA30N120-ND | SCTWA30N120 |
| 4530-AS1M025120P-ND | AS1M025120P |
| 1242-G2R120MT33J-ND | G2R120MT33J |
| 5403-QS1700SCM8-ND | QS1700SCM8 |
| 5403-QS65SCM65D2P-ND | QS65SCM65D2P |
| 3372-NC1M120C75RRNGTR-ND | NC1M120C75RRNG |
| 3372-NC1M120C75GTNG-ND | NC1M120C75GTNG |
| 3372-NC1M120C75HTNG-ND | NC1M120C75HTNG |
| 5318-AMC2M0080120D-ND | AMC2M0080120D |
| 5403-QS120SCM80D2P-ND | QS120SCM80D2P |
| 3372-NC1M120C40GTNG-ND | NC1M120C40GTNG |
| 3372-NC1M120C40HTNG-ND | NC1M120C40HTNG |
| 3372-NC1M120C12HTNG-ND | NC1M120C12HTNG |
| 448-IMBG120R140M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R140M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R140M1HXTMA1DKR-ND | IMBG120R140M1HXTMA1 |
| 5556-NTH4L014N120M3P-ND | NTH4L014N120M3P |
| 150-MSC035SMA170B4-ND | MSC035SMA170B4 |
| 497-16597-5-ND | SCT10N120 |
| 264-TW140N120CS1F-ND | TW140N120C,S1F |
| 5556-NTHL080N120SC1A-ND | NTHL080N120SC1A |
| 448-IMZA65R039M1HXKSA1-ND | IMZA65R039M1HXKSA1 |
| MSC035SMA070B-ND | MSC035SMA070B |
| 1560-GCMS080B120S1-E1-ND | GCMS080B120S1-E1 |
| 1560-GCMX040B120S1-E1-ND | GCMX040B120S1-E1 |
| 2312-UJ4SC075011B7STR-ND,2312-UJ4SC075011B7SCT-ND,2312-UJ4SC075011B7SDKR-ND | UJ4SC075011B7S |
| 497-18352-2-ND,497-18352-1-ND,497-18352-6-ND | SCTH90N65G2V-7 |
| 5556-NTBG028N170M1TR-ND,5556-NTBG028N170M1CT-ND,5556-NTBG028N170M1DKR-ND | NTBG028N170M1 |
| 150-MSC015SMA070B4-ND | MSC015SMA070B4 |
| 150-MSC035SMA170B-ND | MSC035SMA170B |
| 150-MSC130SM120JCU3-ND | MSC130SM120JCU3 |
| 448-IMW120R140M1HXKSA1-ND | IMW120R140M1HXKSA1 |
| MSC060SMA070B-ND | MSC060SMA070B |
| 150-MSC060SMA070B4-ND | MSC060SMA070B4 |
| 448-IMW65R057M1HXKSA1-ND | IMW65R057M1HXKSA1 |
| 150-MSC080SMA120B4-ND | MSC080SMA120B4 |
| MSC080SMA120S-ND | MSC080SMA120S |
| MSC035SMA070S-ND | MSC035SMA070S |
| 448-AIMW120R045M1XKSA1-ND | AIMW120R045M1XKSA1 |
| 1560-GCMX080B120S1-E1-ND | GCMX080B120S1-E1 |
| MSC040SMA120B-ND | MSC040SMA120B |
| MSC040SMA120S-ND | MSC040SMA120S |
| 150-MSC025SMA120B4-ND | MSC025SMA120B4 |
| 150-MSC035SMA170S-ND | MSC035SMA170S |
| 150-MSC40SM120JCU3-ND | MSC40SM120JCU3 |
| 150-MSC100SM70JCU2-ND | MSC100SM70JCU2 |
| IXFN50N120SK-ND | IXFN50N120SK |
| IXFN50N120SIC-ND | IXFN50N120SIC |
| 448-IMW65R083M1HXKSA1-ND | IMW65R083M1HXKSA1 |
| 448-IMZA65R083M1HXKSA1-ND | IMZA65R083M1HXKSA1 |
| MSC060SMA070S-ND | MSC060SMA070S |
| 497-SCTWA90N65G2V-ND | SCTWA90N65G2V |
| 691-MSC015SMA070S-ND | MSC015SMA070S |
| 150-MSC40SM120JCU2-ND | MSC40SM120JCU2 |
| 150-MSC70SM120JCU3-ND | MSC70SM120JCU3 |
| 846-BSM180C12P3C202-ND | BSM180C12P3C202 |
| BSM180C12P2E202-ND | BSM180C12P2E202 |
| 846-BSM300C12P3E201-ND | BSM300C12P3E201 |
| BSM400C12P3G202-ND | BSM400C12P3G202 |
| 264-TW107Z65C,S1F-ND | TW107Z65C,S1F |
| 264-TW083Z65C,S1F-ND | TW083Z65C,S1F |
| 31-DMWSH120H90SM4Q-ND | DMWSH120H90SM4Q |
| 5556-NTH4L040N120M3S-ND | NTH4L040N120M3S |
| 264-TW048N65CS1F-ND | TW048N65C,S1F |
| 264-TW060Z120C,S1F-ND | TW060Z120C,S1F |
| 1560-GP2T040A120U-ND | GP2T040A120U |
| 264-TW060N120CS1F-ND | TW060N120C,S1F |
| 1560-GP2T040A120H-ND | GP2T040A120H |
| 448-AIMZHN120R040M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R040M1TXKSA1 |
| 31-DMWS120H100SM4-ND | DMWS120H100SM4 |
| 264-TW045Z120C,S1F-ND | TW045Z120C,S1F |
| 264-TW027N65CS1F-ND | TW027N65C,S1F |
| 1655-S2M0025120J-ND | S2M0025120J |
| 1655-S2M0080120N-ND | S2M0080120N |
| 448-AIMZHN120R020M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R020M1TXKSA1 |
| 264-TW030N120CS1F-ND | TW030N120C,S1F |
| 1560-GCMS040B120S1-E1-ND | GCMS040B120S1-E1 |
| 31-DMWSH120H28SM4Q-ND | DMWSH120H28SM4Q |
| 1560-GCMX020B120S1-E1-ND | GCMX020B120S1-E1 |
| 150-MSC080SMA120JS15-ND | MSC080SMA120JS15 |
| 150-MSC017SMA120B-ND | MSC017SMA120B |
| 150-MSC017SMA120B4-ND | MSC017SMA120B4 |
| 1560-GCMS020B120S1-E1-ND | GCMS020B120S1-E1 |
| 150-MSC017SMA120J-ND | MSC017SMA120J |
| 448-DF17MR12W1M1HFB68BPSA1-ND | DF17MR12W1M1HFB68BPSA1 |
| 4530-AS1M080120P-ND | AS1M080120P |
| 4084-IV1Q12160T4-ND | IV1Q12160T4 |
| 497-SCT20N120AG-ND | SCT20N120AG |
| 4530-AS2M040120P-ND | AS2M040120P |
| 4530-AS1M040120T-ND | AS1M040120T |
| 4530-AS1M025120T-ND | AS1M025120T |
| 3892-CC-C2-B15-0322-ND | CC-C2-B15-0322 |
| SCT2750NYTBTR-ND,SCT2750NYTBCT-ND,SCT2750NYTBDKR-ND | SCT2750NYTB |
| SCT3060ALGC11-ND | SCT3060ALGC11 |
| 497-SCT20N120HTR-ND,497-SCT20N120HCT-ND,497-SCT20N120HDKR-ND | SCT20N120H |
| 448-IMBG65R022M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R022M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R022M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R022M1HXTMA1 |
| 448-IMW65R027M1HXKSA1-ND | IMW65R027M1HXKSA1 |
| SCT3080KLGC11-ND | SCT3080KLGC11 |
| 448-IMBG120R012M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R012M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R012M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R012M2HXTMA1 |
| SCT3022KLGC11-ND | SCT3022KLGC11 |
| C2M0025120D-ND | C2M0025120D |
| 150-MSC080SMA330B4-ND | MSC080SMA330B4 |
| 1242-G2R50MT33K-ND | G2R50MT33K |
| 5556-NTHL1000N170M1-ND | NTHL1000N170M1 |
| 691-MSC080SMA120J-ND | MSC080SMA120J |
| 846-SCT4013DRC15-ND | SCT4013DRC15 |
| 691-MSC090SMA070B-ND | MSC090SMA070B |
| 448-IMZA65R107M1HXKSA1-ND | IMZA65R107M1HXKSA1 |
| F10335-ND | LSIC1MO120E0080 |
| 150-MSC130SM120JCU2-ND | MSC130SM120JCU2 |
| 150-MSCSM120DAM31CTBL1NG-ND | MSCSM120DAM31CTBL1NG |
| IXFN70N120SK-ND | IXFN70N120SK |
| 448-IMBG65R083M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R083M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R083M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R083M1HXTMA1 |
| 448-IMBG65R039M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R039M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R039M1HXTMA1DKR-ND | IMBG65R039M1HXTMA1 |
| 497-SCT040H65G3AGTR-ND,497-SCT040H65G3AGCT-ND,497-SCT040H65G3AGDKR-ND | SCT040H65G3AG |
| 497-SCTW35N65G2V-ND | SCTW35N65G2V |
| 497-SCTW35N65G2VAG-ND | SCTW35N65G2VAG |
| 497-SCTH40N120G2V-7TR-ND,497-SCTH40N120G2V-7CT-ND,497-SCTH40N120G2V-7DKR-ND | SCTH40N120G2V-7 |
| 497-SCTH40N120G2V7AGTR-ND,497-SCTH40N120G2V7AGCT-ND,497-SCTH40N120G2V7AGDKR-ND | SCTH40N120G2V7AG |
| 497-SCT30N120HTR-ND,497-SCT30N120HCT-ND,497-SCT30N120HDKR-ND | SCT30N120H |
| 497-14960-ND | SCT30N120 |
| SCT3060ALHRC11-ND | SCT3060ALHRC11 |
| 448-AIMW120R060M1HXKSA1-ND | AIMW120R060M1HXKSA1 |
| 18-LSIC1MO120G0040-ND | LSIC1MO120G0040 |
| 497-18351-ND | SCTW90N65G2V |
| 497-SCTWA90N65G2V-4-ND | SCTWA90N65G2V-4 |
| 18-LSIC1MO120G0025-ND | LSIC1MO120G0025 |
| 846-BSM300C12P3E301-ND | BSM300C12P3E301 |
| 448-IMDQ75R090M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R090M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R090M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R090M1HXUMA1 |
| 150-MSC360SMA120SDT/RTR-ND,150-MSC360SMA120SDT/RCT-ND,150-MSC360SMA120SDT/RDKR-ND | MSC360SMA120SDT/R |
| 5556-NTBL075N065SC1TR-ND,5556-NTBL075N065SC1CT-ND,5556-NTBL075N065SC1DKR-ND | NTBL075N065SC1 |
| 448-AIMBG75R090M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R090M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R090M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R090M1HXTMA1 |
| 846-SCT3160KWATLTR-ND,846-SCT3160KWATLCT-ND,846-SCT3160KWATLDKR-ND | SCT3160KWATL |
| 448-AIMDQ75R090M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R090M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R090M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R090M1HXUMA1 |
| 846-SCT3160KWAHRTLTR-ND,846-SCT3160KWAHRTLCT-ND,846-SCT3160KWAHRTLDKR-ND | SCT3160KWAHRTL |
| 1697-C3M0120065L-TR-ND,1697-C3M0120065L-TRCT-ND,1697-C3M0120065L-TRDKR-ND | C3M0120065L-TR |
| 150-MSC090SMA070SDT/RTR-ND,150-MSC090SMA070SDT/RCT-ND,150-MSC090SMA070SDT/RDKR-ND | MSC090SMA070SDT/R |
| 448-IMDQ75R060M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R060M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R060M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R060M1HXUMA1 |
| 1697-E3M0160120J2-TR-ND,1697-E3M0160120J2-TRCT-ND,1697-E3M0160120J2-TRDKR-ND | E3M0160120J2-TR |
| 785-AOK060V65X2-ND | AOK060V65X2 |
| 785-AOM060V65X2-ND | AOM060V65X2 |
| 150-MSC180SMA120SDT/RTR-ND,150-MSC180SMA120SDT/RCT-ND,150-MSC180SMA120SDT/RDKR-ND | MSC180SMA120SDT/R |
| 1697-C3M0120065J-TR-ND,1697-C3M0120065J-TRCT-ND,1697-C3M0120065J-TRDKR-ND | C3M0120065J-TR |
| 448-AIMBG120R160M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R160M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R160M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R160M1XTMA1 |
| 448-AIMDQ75R060M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R060M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R060M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R060M1HXUMA1 |
| 448-AIMBG75R060M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R060M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R060M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R060M1HXTMA1 |
| 353-SICW400N170A-BP-ND | SICW400N170A-BP |
| 846-SCT3160KW7HRTLTR-ND,846-SCT3160KW7HRTLCT-ND,846-SCT3160KW7HRTLDKR-ND | SCT3160KW7HRTL |
| 846-SCT4062KWATLTR-ND,846-SCT4062KWATLCT-ND,846-SCT4062KWATLDKR-ND | SCT4062KWATL |
| 846-SCT4045DWAHRTLTR-ND,846-SCT4045DWAHRTLCT-ND,846-SCT4045DWAHRTLDKR-ND | SCT4045DWAHRTL |
| 150-MSC060SMA070SDT/RTR-ND,150-MSC060SMA070SDT/RCT-ND,150-MSC060SMA070SDT/RDKR-ND | MSC060SMA070SDT/R |
| 785-AOM060V75X2Q-ND | AOM060V75X2Q |
| 448-IMW65R050M2HXKSA1-ND | IMW65R050M2HXKSA1 |
| 448-AIMZH120R120M1TXKSA1-ND | AIMZH120R120M1TXKSA1 |
| 1697-E3M0160120D-ND | E3M0160120D |
| 448-IMZA65R050M2HXKSA1-ND | IMZA65R050M2HXKSA1 |
| 846-SCT3105KRC15-ND | SCT3105KRC15 |
| 448-IMW65R040M2HXKSA1-ND | IMW65R040M2HXKSA1 |
| 785-AOK065V65X2-ND | AOK065V65X2 |
| 448-AIMZH120R080M1TXKSA1-ND | AIMZH120R080M1TXKSA1 |
| 448-IMZA65R040M2HXKSA1-ND | IMZA65R040M2HXKSA1 |
| 448-IMBG120R040M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R040M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R040M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R040M2HXTMA1 |
| 497-SCT060HU75G3AGTR-ND,497-SCT060HU75G3AGCT-ND,497-SCT060HU75G3AGDKR-ND | SCT060HU75G3AG |
| 1655-S2M0040120D-1-ND | S2M0040120D-1 |
| 448-AIMBG120R060M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R060M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R060M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R060M1XTMA1 |
| 1655-S2M0040120K-1-ND | S2M0040120K-1 |
| 1697-E3M0120090J-TR-ND,1697-E3M0120090J-TRCT-ND,1697-E3M0120090J-TRDKR-ND | E3M0120090J-TR |
| 448-IMDQ75R027M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R027M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R027M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R027M1HXUMA1 |
| 846-SCT4026DWATLTR-ND,846-SCT4026DWATLCT-ND,846-SCT4026DWATLDKR-ND | SCT4026DWATL |
| 1655-S2M0040120J-1TR-ND,1655-S2M0040120J-1CT-ND,1655-S2M0040120J-1DKR-ND | S2M0040120J-1 |
| 448-AIMBG75R027M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R027M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R027M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R027M1HXTMA1 |
| 497-SCT040HU65G3AGTR-ND,497-SCT040HU65G3AGCT-ND,497-SCT040HU65G3AGDKR-ND | SCT040HU65G3AG |
| 497-SCTH35N65G2V-7AGTR-ND,497-SCTH35N65G2V-7AGCT-ND,497-SCTH35N65G2V-7AGDKR-ND | SCTH35N65G2V-7AG |
| 1697-C3M0120100J-TR-ND,1697-C3M0120100J-TRCT-ND,1697-C3M0120100J-TRDKR-ND | C3M0120100J-TR |
| 448-AIMDQ75R027M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R027M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R027M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R027M1HXUMA1 |
| 448-IMDQ75R020M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R020M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R020M1HXUMA1DKR-ND | IMDQ75R020M1HXUMA1 |
| 448-AIMBG75R020M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R020M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R020M1HXTMA1DKR-ND | AIMBG75R020M1HXTMA1 |
| 1697-E3M0045065K-ND | E3M0045065K |
| 448-AIMBG120R030M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R030M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R030M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R030M1XTMA1 |
| 1697-E3M0040120J2-TR-ND,1697-E3M0040120J2-TRCT-ND,1697-E3M0040120J2-TRDKR-ND | E3M0040120J2-TR |
| 448-IMZA65R020M2HXKSA1-ND | IMZA65R020M2HXKSA1 |
| 448-AIMDQ75R020M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R020M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R020M1HXUMA1DKR-ND | AIMDQ75R020M1HXUMA1 |
| 448-IMBG120R026M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R026M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R026M2HXTMA1DKR-ND | IMBG120R026M2HXTMA1 |
| 448-IMBG65R015M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R015M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R015M2HXTMA1DKR-ND | IMBG65R015M2HXTMA1 |
| 353-SICW028N120A4-BP-ND | SICW028N120A4-BP |
| 448-IMW65R015M2HXKSA1-ND | IMW65R015M2HXKSA1 |
| 448-IMZA65R015M2HXKSA1-ND | IMZA65R015M2HXKSA1 |
| 1655-S2M0016120D-1-ND | S2M0016120D-1 |
| 1655-S2M0016120K-1-ND | S2M0016120K-1 |
| 448-AIMBG120R020M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R020M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R020M1XTMA1DKR-ND | AIMBG120R020M1XTMA1 |
| 1655-S2M0040120N-1-ND | S2M0040120N-1 |
| 5556-NTH4L013N120M3S-ND | NTH4L013N120M3S |
| 497-SCTH100N65G2-7AGTR-ND,497-SCTH100N65G2-7AGCT-ND,497-SCTH100N65G2-7AGDKR-ND | SCTH100N65G2-7AG |
| 1655-S2M0025120N-ND | S2M0025120N |
| 448-IMW65R007M2HXKSA1-ND | IMW65R007M2HXKSA1 |
| 4878-DIW120SIC023-AQ-ND | DIW120SIC023-AQ |
| 238-IXFN75N120SK-ND | IXFN75N120SK |
| 353-SICW280N120A-BPTR-ND | SICW280N120A-BP |
| 2312-UJ4C075060L8S-ND | UJ4C075060L8S |
| 150-MSC750SMA170SA-ND | MSC750SMA170SA |
| 150-MSC360SMA120SA-ND | MSC360SMA120SA |
| 2312-UJ4C075044L8S-ND | UJ4C075044L8S |
| 150-MSC090SMA070SA-ND | MSC090SMA070SA |
| 2312-UJ4C075033L8S-ND | UJ4C075033L8S |
| 448-AIMZHN120R160M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R160M1TXKSA1 |
| 150-MSC180SMA120SA-ND | MSC180SMA120SA |
| 1697-E4M0060075J2-TR-ND | E4M0060075J2-TR |
| 1697-E4M0060075K1-ND | E4M0060075K1 |
| 448-AIMZHN120R120M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R120M1TXKSA1 |
| 497-SCT070H120G3AGTR-ND | SCT070H120G3AG |
| 353-SICBG160N120A-TPTR-ND | SICBG160N120A-TP |
| 2312-UF4C120070B7S-ND | UF4C120070B7S |
| 238-LSIC1MO120T0160-TU-ND | LSIC1MO120T0160-TU |
| 2312-UJ4C075023L8S-ND | UJ4C075023L8S |
| 2312-UJ4C075060L8SSR-ND | UJ4C075060L8SSR |
| 497-SCT055W65G3-4AG-ND | SCT055W65G3-4AG |
| 1697-E4M0045075K1-ND | E4M0045075K1 |
| 3892-CC-CN-23-0123-ND | CC-CN-23-0123 |
| 497-SCT070W120G3-4AG-ND | SCT070W120G3-4AG |
| 2312-UF4C120053B7S-ND | UF4C120053B7S |
| 497-SCT070HU120G3AGTR-ND | SCT070HU120G3AG |
| 1242-G3R160MT17J-ND | G3R160MT17J |
| 2312-UJ3C120070K4S-ND | UJ3C120070K4S |
| 2312-UJ4C075044L8SSR-ND | UJ4C075044L8SSR |
| 31-DMWSH120H90SM3Q-ND | DMWSH120H90SM3Q |
| 448-AIMZHN120R060M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R060M1TXKSA1 |
| 238-LSIC1MO120T0120-TU-ND | LSIC1MO120T0120-TU |
| 497-SCT040H120G3AGTR-ND | SCT040H120G3AG |
| 353-SICW080N120Y-BPTR-ND | SICW080N120Y-BP |
| 2312-UF4C120070B7SSR-ND | UF4C120070B7SSR |
| 1697-E4M0045075J2-TR-ND | E4M0045075J2-TR |
| 2312-UJ4C075033L8SSR-ND | UJ4C075033L8SSR |
| 497-SCT027W65G3-4AG-ND | SCT027W65G3-4AG |
| 497-SCT040W120G3AG-ND | SCT040W120G3AG |
| 497-SCT040W120G3-4AG-ND | SCT040W120G3-4AG |
| 2312-UJ4C075060L8SSB-ND | UJ4C075060L8SSB |
| 2312-UF4C120053B7SSR-ND | UF4C120053B7SSR |
| 497-SCT018H65G3AGTR-ND | SCT018H65G3AG |
| 1697-C3M0032120K1-ND | C3M0032120K1 |
| 31-DMWSH120H43SM3-ND | DMWSH120H43SM3 |
| 353-SICW040N120Y-BPTR-ND | SICW040N120Y-BP |
| 353-SICW040N120Y4-BPTR-ND | SICW040N120Y4-BP |
| 238-LSIC1MO120T0080-TU-ND | LSIC1MO120T0080-TU |
| 497-SCT025W120G3-4AG-ND | SCT025W120G3-4AG |
| 2312-UJ4C075023L8SSR-ND | UJ4C075023L8SSR |
| 2312-UJ4C075044L8SSB-ND | UJ4C075044L8SSB |
| 448-AIMZHN120R030M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R030M1TXKSA1 |
| 2312-UF4SC120030B7S-ND | UF4SC120030B7S |
| 1242-G3R30MT12J-ND | G3R30MT12J |
| 1697-E4M0025075J2-TR-ND | E4M0025075J2-TR |
| 1697-E4M0025075K1-ND | E4M0025075K1 |
| 2312-UJ4SC075010L8S-ND | UJ4SC075010L8S |
| 2312-UJ4C075033L8SSB-ND | UJ4C075033L8SSB |
| 497-SCTH60N120G2-7TR-ND | SCTH60N120G2-7 |
| 2312-UF4SC120023B7S-ND | UF4SC120023B7S |
| 2312-UF4C120070B7SSB-ND | UF4C120070B7SSB |
| 2312-UF4C120053B7SSB-ND | UF4C120053B7SSB |
| 2312-UJ4C075023L8SSB-ND | UJ4C075023L8SSB |
| 31-DMWSH120H28SM3-ND | DMWSH120H28SM3 |
| 31-DMWSH120H28SM4-ND | DMWSH120H28SM4 |
| 2312-UF4SC120030B7SSR-ND | UF4SC120030B7SSR |
| 264-TW070J120BS1Q-ND | TW070J120B,S1Q |
| 1242-1318-ND | GA10SICP12-263 |
| 488-NTCR013N120M3S-ND | NTCR013N120M3S |
| 1697-E4M0015075K1-ND | E4M0015075K1 |
| 1697-E4M0015075J2-TR-ND | E4M0015075J2-TR |
| 2312-UJ4SC075010L8SSR-ND | UJ4SC075010L8SSR |
| 497-SCT012H90G3AGTR-ND | SCT012H90G3AG |
| 497-SCT015W120G3-4AG-ND | SCT015W120G3-4AG |
| 4084-IV1Q12050T3-ND | IV1Q12050T3 |
| 4084-IV1Q12050T4-ND | IV1Q12050T4 |
| 2312-UF4SC120030B7SSB-ND | UF4SC120030B7SSB |
| 448-AIMZHN120R010M1TXKSA1-ND | AIMZHN120R010M1TXKSA1 |
| 2312-UF4SC120023B7SSB-ND | UF4SC120023B7SSB |
| 497-SCTH70N120G2V-7TR-ND,497-SCTH70N120G2V-7CT-ND,497-SCTH70N120G2V-7DKR-ND | SCTH70N120G2V-7 |
| 150-MSC017SMA120S-ND | MSC017SMA120S |
| 2312-UJ4SC075010L8SSB-ND | UJ4SC075010L8SSB |
| 238-MCB60I1200TZ-TUB-ND | MCB60I1200TZ-TUB |
| 1242-G2R120MT33J-TR-ND,1242-G2R120MT33J-TRCT-ND,1242-G2R120MT33J-TRDKR-ND | G2R120MT33J-TR |
| 1242-1253-ND | GA50JT06-258 |
| BSM600C12P3G201-ND | BSM600C12P3G201 |
| APT100MC120JCU2-ND | APT100MC120JCU2 |
| SCT30N120D2-ND | SCT30N120D2 |
| 497-SCTWA35N65G2VAG-ND | SCTWA35N65G2VAG |
| 18-LSIC1MO120G0120-ND | LSIC1MO120G0120 |
| 18-LSIC1MO120G0080-ND | LSIC1MO120G0080 |
| 18-LSIC1MO120G0160-ND | LSIC1MO120G0160 |
| 150-MSC060SMA070SA-ND | MSC060SMA070SA |
| 150-MSC080SMA120SA-ND | MSC080SMA120SA |
| 150-MSC025SMA330B4-ND | MSC025SMA330B4 |
| 4237-P3M173K0T3-ND | P3M173K0T3 |
| 4237-P3M12025K4-ND | P3M12025K4 |
| 4237-P3M171K0K3-ND | P3M171K0K3 |
| 4237-P3M12080K3-ND | P3M12080K3 |
| 4237-P3M06040K3-ND | P3M06040K3 |
| 4237-P3M12160K3-ND | P3M12160K3 |
| 4237-P3M12080K4-ND | P3M12080K4 |
| 4237-P3M06060T3-ND | P3M06060T3 |
| 150-MSC035SMA070J-ND | MSC035SMA070J |
| 150-MSC015SMA070J-ND | MSC015SMA070J |
| 4822-GS65R038Q4-ND | GS65R038Q4 |
| 4237-P3M06060G7TR-ND | P3M06060G7 |
영문 원본: Understanding the SiC MOSFETs for Advanced Power Conversion Systems