SMD diode indentificeren

Moet een SMD diode (TVS?) vervangen met code PJ1 32 M DE. (Panjit)
Kan echter nergens een datsheet vinden.
Weet niet hoe deze code te lezen ( 3A , 20V ?) Weet niet of het een TVS diode is.
Wie weet of heeft een ingeving???

Een foto van de markering op het bovenste deel helpt bij de identificatie. Vaak staat er een merkteken van de fabrikant op het apparaat dat helpt bij het vinden van de juiste onderdelen.


Seeing a picture of the top part marking helps with identification. There is often a makers mark on the device that helps narrow things down.

1 Like