はんだマスク定義(SMD)パッドと非はんだマスク定義(NSMD)パッド

コンポーネントを基板に効率的にはんだ付けするには、適切なパッド設計が重要です。露出パッドパッケージには、はんだマスク定義(SMD)と非はんだマスク定義(NSMD)の2つの一般的なタイプのパッドがあり、それぞれに独自の特性と利点があります。

image

  1. はんだマスク定義(SMD)
    SMDは、はんだボールがはんだ付けされるパッドの領域(はんだマスクの開口部)によって定義されます。この方法は、はんだ付けまたははんだ除去中のパッドがPCBからパッドが浮くことを防ぎます。ただし、この方法の欠点は、はんだボール接合に使用できる銅の表面積が減少し、隣接するパッド間のスペースが減少することです。これにより、パッド間のトレースの密度が制限され、ビアの使用に影響を与える可能性があります。

  2. 非はんだマスク定義(NSMD)
    NSMDは、はんだバンプがはんだ付けされる銅パッドの領域で定義されます。この方法では、はんだボール接合部の表面積が大きくなり、パッド間のクリアランスが(SMDと比べて)広くなり、トレース幅を広くとることができ、ビアを使用する際の柔軟性が高まりますが、NSMDのはんだ付けおよびはんだ除去中に、パッドが剥離する可能性が高くなります。それでも、NSMDはパッド全体が露出しているため、はんだ付着性に優れており、はんだボールはNSMDパッド全体で接合することができます。





オリジナル・ソース(英語)