パネルに穴を開けてワイヤを通し、それを保護したいとします。Digi-Keyには、ケーブルを保護するためのさまざまな製品があります。
ここで説明する2つのオプションは、ホールグロメットとエッジンググロメットです。
ホールグロメットは、個々のケーブルまたはワイヤに使用する部品です。
考慮すべき主なスペックは以下の通りです:
パネル厚: 
パネルカットアウト-穴の大きさ: 
グロメットの内径: 
エッジンググロメットは少し違います。
それらはパネルの端を覆うように作られています。 カットアウトが四角形あるいは、ホールグロメットを通るものよりも大きい場合は、ホールグロメットとしても使用できます。
形状から次の製品を選びました:
スロット付きエッジ


ソリッドエッジ


パネル厚
長さ
これは、パネルカットアウトの寸法で選択されます。