サーマルカットオフは、特定の電子回路で優れた安全機能ですが、正しく取り付けられていないと機能が失われる可能性があります。この投稿では、サーマルカットオフの適切な実装について説明します。
コーヒーメーカー、電子レンジ、特定の変圧器など、機能の一部として熱を発生する多くの機器には、誤動作が発生した場合の火災や損傷を避けるために、過熱した場合に回路をオープンにする安全機能があります。これらのアプリケーションで最も頻繁に使用されるデバイスは、サーマルカットオフまたはサーマルヒューズと呼ばれます。Digi-Keyのセレクションをご覧になるには こちらをクリックしてください 。

正しく機能するためには、サーマルカットオフをデバイスの電源と直列に、また熱源の近くに配置する必要があることに注意してください。サーマルカットオフが熱源の近くに設置されていない場合、サーマルカットオフが回路をトリップする前に損傷が発生する可能性があります。サーマルカットオフが直列ではなく並列に配置されている場合、所定の温度でトリップしますが、電源回路が開かないため、損傷が発生し、サーマルカットオフの目的が達成されません。

最後に、サーマルカットオフにも定格電流があり、回路の動作電流以上の値を選択する必要があります。たとえば、回路に6Aの電流が流れる場合、10Aのサーマルカットオフが理想的です。
ご不明な点がございましたら、この投稿に返信していただければ、喜んで対応させていただきます。