ボードのスタンドオフとスペーサーは、様々な用途で使用されており、しばしば質問を受けることがあります。この投稿は、最も一般的な質問のいくつかを説明するために作成されています。
タイプ
スペーサーとスタンドオフ一般に、スペーサーとスタンドオフの違いを見ると、スタンドオフにはネジ山があり、スペーサーにはないと思われています。このカテゴリの部品の多くに当てはまることがわかりますが、最近では、一部のメーカーがスタンドオフを「ネジ式スペーサー」と呼んでおり、この定義を曇らせているのを目にするようになりました。Digi-Keyのサイトを検索している場合、最も簡単なソート方法は、 ネジ山付き部品か ネジ山なし 部品かを最初に選択することです。
ネジの性別
これは、スタンドオフで利用できるさまざまなネジの性別を示すための簡単な画像ガイドです。
オス対オス

オス対メス
オスのブランク

メスのブランク

この写真ではよく見えませんが、これの反対側の端は上記のオスのブランクと同じように閉じられます。
メスのスウェッジ