납땜 시 왜 플럭스를 사용하는가?

가끔 들어오는 질문 중 하나는 플럭스가 무엇이고, 왜 납땜 작업에 중요한지 입니다. 요컨대, 플럭스는 납땜 이음부에 사용하는 페인트 프라이머 정도로 비유될 수 있는 화학 작용제 입니다. 납땜 이음부를 개선할 수 있는 저렴하고 쉬운 방법으로, 플럭스를 도포하면 산화 방지, 전기 접촉 개선 및 납 흐름 개선과 같은 세 가지를 달성할 수 있습니다.

납땜하려는 리드에 플럭스가 도포되면 산화 제거에 도움이 되며 리드로의 공기 흐름을 방지하여 추가적인 산화도 방지합니다. 납은 산화되지 않은 금속에 더 잘 붙기 때문에 리드에 납이 균일하게 흐를 수 있게 됩니다. 리드에도 이미 납이 있어서 전기 전도성도 개선됩니다.

오늘날 사용되는 플럭스 중 주요한 세 가지 유형은 로진 플럭스(rosin flux), 유기산 플럭스(organic acid flux) 그리고 무기산 플러스(inorganic acid flux) 입니다.

로진 플럭스는 전기 부품에 사용되는 가장 오래된 플럭스이며 여전히 가장 일반적인 플럭스 중 하나 입니다. 가열 되어야만 활성화되기에, 가열되지 않은 전기 회로는 일반적으로 안전합니다. 로진 플럭스는 이소프로필 알코올 용액을 사용하여 세척할 수 있습니다.

유기산 플럭스도 전기 회로의 납땜에 일반적으로 사용됩니다. 이 플럭스는 리드의 산화를 훨씬 더 빠르게 세척합니다. 회로에서 단락을 일으킬 수 있는 전도성 잔여물을 남기기 때문에 전기 회로에서 이 플럭스를 닦아내는 것은 매우 중요합니다. 유기산 플럭스는 수용성이라서 물로 세척할 수 있습니다.

무기 플럭스(inorganic flux)는 구리와 스테인리스강 같은 강한 금속에 사용됩니다. 전기 회로에는 일반적으로 사용되지 않으며, 대신 배관작업 용도로 주로 사용됩니다.

플럭스 코어 솔더라는 와이어 내부에 플럭스를 함유 한 솔더도 있습니다. 플럭스 코어 솔더는 솔더 와이어 중앙에 플럭스가 있습니다. 대부분의 경우 추가적인 플럭스가 필요치 않지만 플럭스를 추가로 사용하면 일부 작업에서는 납땜을 더 쉽게 할 수 있습니다. 플럭스 코어 솔더를 선택할 때 중요한 것은 전기적인 용도라면 로진 코어 솔더를 사용해야 한다는 것입니다. 산성 코어 솔더는 배관 작업 용도로만 사용해야 합니다.

로진 플럭스는 전기 회로 납땜 시 가장 보편적으로 사용되며 그런 용도에 특히 적합하기 때문에 전반적으로 로진 플럭스를 권장합니다.



영문 원본: Why use flux when soldering?