ときどき出てくる質問の1つは、フラックスとは何ですか、そして、はんだ付けプロジェクトにとってなぜそれが重要なのかということです。簡単に言うと、フラックスは、大まかに言って、はんだ接続用の下塗り塗料に例えることができる化学薬品です。これは、はんだ接合を改善する安価で簡単な方法です。フラックスを塗布すると、酸化を減らし、電気的接触を改善し、そして、はんだの流れを助ける3つのことを達成できます。
はんだ付けする導線にフラックスを塗布すると、酸化を除去し、導線への空気の流れを防ぎ、それ以上の酸化を防ぎます。はんだは酸化していない金属に付着しやすく、はんだが導線上を均一に流れます。はんだが導線に均等に回るため、その導電性も向上します。
今日使用されているフラックスには、主に、ロジンフラックス、有機酸フラックス、それに無機酸フラックスの3つのタイプがあります。
ロジンフラックスは最も長い歴史があり、依然として電子部品に最も一般的に使用されているフラックスの1つです。加熱された場合にのみ機能するため、通常は加熱されていない電気回路に対して安全です。ロジンフラックスは、イソプロピルアルコール溶液で、洗浄できます。
有機酸フラックスは、電気回路のはんだ付けにも一般的に使用されています。このフラックスは、導線の酸化物をより速く洗浄できます。このフラックスは、導電性の残留物が残り、ショートを引き起こすため、電気回路からこのフラックスを除去することが非常に重要です。有機酸フラックスは水溶性であり、水で洗浄できます。
無機フラックスは、銅やステンレス鋼などのより強固な金属に使用されます。電気回路では一般的に使用されず、主に配管アプリケーションで使用されます。
はんだの1つのタイプは、フラックスコアはんだと呼ばれるフラックスを含有したはんだがあります。フラックスがはんだ線の芯の部分に入っています。ほとんどのアプリケーションでは、このはんだを使用するとフラックスを追加する必要がなくなりますが、一部のアプリケーションでは、追加のフラックスを使用すると、よりはんだ付けしやすくなる場合もあります。フラックス入りはんだを選択する場合、電気用途ではロジン入りはんだ(ヤニ入りはんだ)を使用することが重要です。酸性コアはんだは配管用途にのみ使用してください。
一般的には、電気回路のはんだ付けに最も広く使用され、その目的のために特別につくられているロジンフラックスをお勧めします。