はんだ は、はんだ接合部を形成し、プリント基板に部品を取り付けるために、電子機器に広く使用されています。電子機器の用途に適したはんだを選ぶことは、特定の状況に合わせて多くの異なる特徴があるため、難しいことです。フラックスの種類は、良いはんだ接合を行うために役立つため、覚えておくべき特徴の一つです。ここでは、以下の3つの一般的なフラックスタイプをご紹介します。
-
無洗浄タイプ
「無洗浄」タイプとは、このフラックスに、ボードを腐食する材料が配合されていないため洗浄の必要がないことを意味します。しかし、無洗浄フラックスの残渣を除去するのは非常に難しく、フラックスクリーナーを使用する必要があります。この残渣は洗浄する必要はありませんが、ボードに残ってしまいます。 -
ロジンタイプ
ロジンフラックスは、松の木のロジンをベースにした伝統的なはんだです。ロジンフラックスは電子部品のはんだ付けに十分な活性を持ち、残渣は非常に良好な絶縁抵抗を有しています。
ロジンフラックスには、活性ロジン(RA)系と弱活性ロジン(RMA)系の2種類があります。RAは最も酸性が強いものです。ロジンフラックスの残渣は腐食性が強いため、はんだ付け後に除去する必要があります。RMAはんだは、洗浄を推奨していますが、洗浄を省略することもできます。ロジンフラックスは、イソプロピルまたはイソプロパノールアルコールで除去した後、純水でリンスすることができます。通常、柔らかい毛のブラシで多少のブラッシングが必要です。 -
水溶性タイプ
水溶性フラックスは比較的簡単に除去できます。温水で回路をリンスし、必要に応じて柔らかい毛ブラシでブラッシングしてください。超音波洗浄機も使用できます。その後、純粋または蒸留水の蒸気でリンスします。