「※この商品(電池のみ)はアメリカ国内のみの販売品です。」
18650セルは、リチウムイオン二次電池の1つです。リチウムイオン二次電池には、過充電や過放電などの危険性を回避するために、これらの危険性から電池を保護する保護回路が搭載されているのが一般的です。
18650電池の中には、Jauch Quartz社のLI18650JL PROTECTEDのように、完成した電池に電池保護用の電子回路が組み込まれているものがあります。
保護回路付き18650電池のサイズは、一般的な18650よりも大きい場合がありますので、
18650電池ホルダをお探しの方は、その寸法に注意してください。
18650電池ホルダの例として、MPD (Memory Protection Devices)社のBH-18650-PCがあります。製品図面に「この電池ホルダは、保護回路付き18650電池(PCB)用に設計されています」(This battery holder is designed for use with protected 18650 batteries(PCB))と書かれています。
また、次もご覧ください。
How to charge 18650 Lithium Batteries