다이오드의 순방향 전압에 대해 생각할 때 고려해야 할 몇 가지 항목이 있습니다. 첫 번째는 명백하게 다이오드에서 발생하는 전력 손실과 이 손실이 회로에 영향을 미치는지 판단하는 것입니다.
예를 들어 여러분이 12V 시스템을 위한 풀 브리지 정류기를 설계한다고 가정해 보겠습니다. 위 그림에서, 각 색상은 서로 다른 전류가 흐르는 방향을 나타냅니다. 파형의 어느 지점에서나 사용되는 두 개의 다이오드에서는 전압 강하가 발생합니다. 한 개당 700mV면 1.4V의 전력 손실이고 이는 전체 소비 전압의 10%를 초과하게 됩니다.
이를 극복하기 위해 저전압 회로에서는 저마늄(게르마늄) 다이오드를 사용해야 합니다. 이 다이오드는 전압 강하가 300mV 정도로 보다 낮아서 회로에 미치는 영향이 적습니다. 세월이 흐르면서 저마늄 다이오드는 전압 강하는 비슷하면서도 보다 신뢰성이 있는 것으로 증명된 쇼트키 다이오드로 대체되어 왔습니다. 일반적으로 표준 실리콘 다이오드에 비해 전압 강하는 낮지만, 실리콘 다이오드 만큼의 역전압 또는 최대 전류를 감당할 수는 없습니다.
고려할 또 다른 항목은 가격일 것입니다. 표면 장착형의 경우 쇼트키와 비슷한 수준이거나 쇼트키가 약간 더 비쌉니다. 스루홀 버전의 쇼트키 다이오드는 표준 다이오드의 약 두 배부터 시작하며 특정한 특성을 찾는 만큼 가격이 가파르게 상승할 수 있습니다. 만지작거릴 몇 개만 찾는 취미로 하는 사람들에겐 큰 부분이 아닐 수 있지만 생산 용도로는 비용이 빠르게 증가할 수 있습니다.
Digi-Key의 단일 다이오드에 대한 링크입니다: https://www.digikey.kr/ko/products/filter/diodes-rectifiers-single/280
상단의 검색 기준 중 다이오드 유형 에서 쇼트키 또는 표준를 선택한 다음 전압 - 순방향(Vf)(최대) @ If 에서 전압 강하를 확인해 보시기 바랍니다.